Tipi di rimorchi a noleggio per i cantieri
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Il completamento dei grandi progetti di costruzione può richiedere diverse settimane o mesi. Il team di gestione del progetto in genere ha bisogno di uno spazio di costruzione portatile che funga da base operativa. I rimorchi per cantieri edili offrono una soluzione mobile e pratica, offrendo un ambiente di lavoro pulito e confortevole per condurre gli affari e supervisionare il lavoro. 

 Cat Rentals℠ offre diversi tipi di rimorchi a noleggio per cantieri edili e altre località che richiedono soluzioni di ufficio mobile versatili. I rimorchi sono disponibili a tariffe giornaliere, settimanali e mensili competitive e sono dotati di un servizio e supporto di prim'ordine. 

Opzioni rimorchio cantiere edile

I rimorchi mobili per cantieri offrono un'ampia varietà di opzioni per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di operazioni. Sono anche trainabili, il che consente di trasportarli in cantiere secondo necessità. Le caratteristiche disponibili includono:

  • Spazio per ospitare comodamente fino a otto persone
  • Sale da pranzo e frigoriferi
  • Scaffalature per stoccaggio di forniture e attrezzature per ufficio
  • Elettricità per alimentare l'illuminazione, il riscaldamento e gli elettrodomestici
  • Ampio spazio per tavoli da conferenza, sedie, scrivanie e altri arredi per ufficio
  • Servizi igienici con wc, lavandino e specchio

Tutti i rimorchi per cantieri edili di Cat Rentals sono dotati di una struttura zincata per garantire la massima protezione dagli elementi. I robusti ganci di traino consentono di trainarli con i veicoli in tutta sicurezza. 

Quali sono i vantaggi delle pensiline mobili per cantieri?

Il noleggio di rimorchi mobili da utilizzare nei vostri cantieri offre una serie di vantaggi:

  • La portabilità consente di trasferirli man mano che il focus del lavoro cambia durante il progetto
  • Forniscono un'area di lavoro silenziosa e confortevole che aiuta i team di gestione a rimanere produttivi ed efficienti
  • Offrono una facile accessibilità per dipendenti, appaltatori e altro personale di progetto necessario per riunioni rapide in loco
  • Creano un'area privata in cui i project manager possono incontrare i membri della squadra per discutere di problemi di lavoro o personale
  • Migliorano la sicurezza fornendo rifugio ai lavoratori in condizioni meteorologiche estreme o quando cercano il primo soccorso per lesioni lievi
  • Forniscono uno spazio sicuro per riporre strumenti o forniture di valore quando non sono in uso
  • La flessibilità del noleggio consente di acquistare rimorchi progetto per progetto
Ricevi aiuto per trovare il rimorchio giusto per il tuo progetto

Gli esperti di una delle nostre oltre 1.300 sedi in tutto il mondo possono aiutarti a esplorare tutte le opzioni di rimorchio e scegliere il modello giusto per le tue esigenze e il tuo budget. Offriamo anche altri tipi di rimorchi a noleggio per i cantieri edili. Ad esempio, possiamo aiutarti a trovare un rimorchio sanitario che funga da bagno in loco e un'alternativa più igienica ai vasini portatili. Sono disponibili anche modelli dotati di docce. Questi rimorchi consentono agli operatori di pulire alla fine di una lunga giornata di lavoro.

Contattaci per saperne di più sui rimorchi per cantieri a noleggio

Sfoglia la nostra attuale selezione di rimorchi per cantieri edili. Se non trovi quello che stai cercando o hai bisogno di ulteriori informazioni sul prodotto, chiamaci al numero 1-800-RENT-CAT. Siamo disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per assisterti. Contattaci online oggi stesso per richiedere un preventivo rapido.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Ottieni un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp