I 10 migliori consigli per la sicurezza nelle demolizioni
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Il lavoro di demolizione richiede che i membri dell'equipaggio prendano ulteriori precauzioni contro i potenziali pericoli. I pericoli tipici di demolizione includono la vicinanza a materiali contenenti amianto, oggetti appuntiti e l'esposizione a vernici a base di conduttore.

In Cat Rentals℠, vogliamo che ogni cliente stia il più al sicuro possibile. Ecco la nostra lista di controllo dei consigli per la sicurezza nelle demolizioni per proteggere voi e i vostri lavoratori in cantiere:

  1. Indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati: sebbene i requisiti DPI possano variare per ogni paese, i lavoratori devono indossare un elmetto/casco, occhiali di sicurezza, guanti, giubbotto o giacca ad alta visibilità e stivali con punta in acciaio in un cantiere di demolizione.
  2. Mantieni una mentalità di consapevolezza dell'amianto: Non iniziare alcuna fase di demolizione prima di aver condotto un'indagine completa sull'amianto presso il sito. Assicurati di aver rimosso tutti i materiali di amianto autorizzati e non autorizzati prima di procedere.
  3. Chiudere le utenze: Chiudere tutte le linee elettriche, fognarie, del gas, dell'acqua e di altro tipo e avvisare le società di servizi pertinenti prima di iniziare.
  4. Inizia dall'alto: Quando si demoliscono pareti e pavimenti esterni, l'approccio più sicuro è iniziare dalla cima della struttura e scendere fino al livello a terra.
  5. Rimuovere per ultima le strutture cuscinetti del carico: Non rimuovere alcun componente del cuscinetto di carico fino a quando non si sono rimossi i piani sopra il pavimento su cui si sta lavorando.
  6. Proteggere dalla caduta di detriti: Installare scivoli con paratie chiuse all'estremità di scarico quando si lasciano cadere detriti nei contenitori o a terra.
  7. Limita le dimensioni delle aperture del pavimento: Controllare che le dimensioni di tutte le aperture del pavimento destinate allo smaltimento del materiale non superino il 25% della superficie totale.
  8. Tenere i lavoratori lontani dalle aree non sicure: Assicurati che il tuo team non entri in aree in cui sono presenti rischi strutturali fino a quando non hai implementato i passaggi di puntellamento o rinforzo appropriati.
  9. Stabilire percorsi carrabili e pedonali chiari: Consentire alle attrezzature da costruzione e agli operai di spostarsi liberamente e in sicurezza nel cantiere creando percorsi privi di ostacoli e al di fuori della zona di pericolo.
  10. Mantieni pulito il cantiere: Un cantiere di demolizione più pulito porta a un minor numero di infortuni e incidenti. Mantieni pulita l'area rimuovendo i detriti in modo coerente durante tutto il progetto invece di aspettare fino alla fine.
Contatta Cat Rentals℠ per tutte le tue esigenze di attrezzature da demolizione

Cat Rentals ha tutto ciò di cui hai bisogno per eseguire un progetto di demolizione produttivo e sicuro. Il nostro ampio inventario di attrezzature comprende dai dumper articolati e movimentatori di materiali Cat agli escavatori e alle terne. Troverete anche un vasto assortimento di attrezzature da demolizione come benne, pinze, martelli e multiprocessori.

La nostra esperienza ci contraddistingue. Possiamo aiutarvi a scegliere la macchina giusta per le vostre applicazioni e a fornirvi indicazioni su come utilizzarla in modo efficace e sicuro.

Noleggia le attrezzature di cui hai bisogno da persone che fanno tutto il necessario. Sfoglia i nostri inventario di attrezzature attuali e chiamaci al numero 1-800-RENT-CAT o contattaci per un preventivo rapido oggi stesso.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie