In che modo la tecnologia digitale ha influenzato il settore delle attrezzature per l'edilizia
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Il mondo delle costruzioni è in continua evoluzione. Il modo in cui i team operavano 10 anni fa è già diverso da come i professionisti completano gli incarichi nell'era moderna. L'integrazione della tecnologia negli utensili elettrici e nelle macchine pesanti riduce la necessità di lavoro fisico e rende più facile per gli utenti completare le attività in sicurezza.

La tecnologia digitale ha cambiato per sempre il settore delle costruzioni? La risposta breve a questa domanda è sì, e da più angolazioni.

Impatti della tecnologia digitale sulle procedure di costruzione

Non molto tempo fa, le squadre di costruzione avevano poche scelte se non quella di martellare, perforare e ripulire i siti a mano. La tecnologia digitale si è lentamente fatta strada nelle attrezzature pesanti e i produttori adottano funzionalità aggiuntive con ogni nuova versione del modello. L'obiettivo di questa transizione è creare macchine che aumentino la sicurezza e offrano agli utenti la comodità delle impostazioni automatiche per aumentare l'efficienza in cantiere.

La tecnologia digitale ha modificato il settore delle costruzioni nei seguenti modi:

  • Formazione: la realtà virtuale consente ai dipendenti di lavorare all'interno di una simulazione prima di salire sulle macchine da costruzione reali.
  • Sensori digitali: le apparecchiature moderne comunicano informazioni all'utente. Si possono notare le temperature del motore, i livelli dei liquidi e la vicinanza agli oggetti vicini.
  • Automazione: alcuni produttori di attrezzature scelgono di incorporare funzionalità come le opzioni di controllo remoto e la tecnologia di localizzazione GPS in modo che le macchine possano funzionare in modo indipendente.
Contribuire a un cantiere più sicuro

La forza principale alla base della tecnologia nel settore edile è creare ambienti di lavoro più sicuri per le squadre. Le macchine più intelligenti consentono di rilevare strutture, dipendenti nelle vicinanze e cambiamenti nel terreno. Alcuni leader del settore come Caterpillar hanno iniziato a includere i display delle telecamere di retromarcia in alcuni modelli per migliorare la visibilità.

Le funzionalità di automazione creano interessanti opportunità per i produttori di attrezzature per l'edilizia. Negli anni a venire, gli appaltatori potrebbero avere escavatori, minipale gommate SSL e dozer che possono essere guidati a distanza, eliminando del tutto gli operatori delle attrezzature dagli ambienti pericolosi.

Superare la curva di apprendimento

I project manager e gli operatori delle attrezzature devono rimanere aggiornati sui progressi digitali nell'edilizia, poiché coloro che esitano ad adottare cambiamenti potrebbero trovarsi in ritardo rispetto alla concorrenza. L'unico vero svantaggio della tecnologia digitale nel settore edile è che è responsabilità delle aziende garantire che i dipendenti abbiano una formazione adeguata.

Smartphone e tablet stanno diventando dispositivi essenziali per la cintura degli attrezzi del 21° secolo. Dalla registrazione delle ore e dei programmi di manutenzione sulle app mobili al noleggio di attrezzature, la tecnologia digitale aiuta i responsabili delle decisioni a rimanere informati e ad acquisire le risorse necessarie per il successo.

Noleggia l'attrezzatura per toccare con mano la tecnologia digitale

Il noleggio di attrezzature per l'edilizia consente al tuo team di sentirsi a proprio agio nell'era digitale. Cat Rentals℠ ha oltre 1.300 dealer dislocati in tutto il mondo per mettere a disposizione del tuo team attrezzature di ultimo modello. Provate le macchine all'avanguardia di Caterpillar e di oltre 70 marchi diversi prima di impegnarvi nell'acquisto.

Sono disponibili offerte selezionate con tecnologia telematica, sensori di movimento, luci di avviso a LED e altro ancora per mantenere i lavoratori consapevoli dell'ambiente circostante.

Cerca macchine a noleggio utilizzando Cat Rentals℠

Utilizza la nostra funzione di ricerca dealer per vedere le macchine Cat originali nella città vicino a te. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche tecniche delle apparecchiature, rivolgersi a un rappresentante chiamando oggi stesso il numero 1-800-RENT-CAT. Puoi anche ricevere un preventivo di noleggio compilando un modulo di contatto online.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Ottieni un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie