Scavo e scavo e scavo di fossati: come le scelte delle attrezzature aumentano i profitti
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie
Un miniescavatore Cat movimenta il terreno in un cantiere.

C'è una cosa che si impara lavorando nel settore dell'edilizia: il movimento terra è molto di più della semplice "movimentazione del terriccio". Solo perché una macchina può svolgere un lavoro non significa che lo farà nel modo più efficiente o redditizio. Dimensioni, potenza, versatilità, condizioni del sito e trasporto possono influire sulla macchina più opportuna. Il noleggio vi dà la flessibilità di abbinare in modo più preciso le attrezzature ai requisiti del lavoro, senza dovervi accontentare di una macchina non ideale per il lavoro da svolgere.

Ecco alcuni suggerimenti da considerare prima di scegliere l'attrezzatura per il vostro prossimo lavoro di movimento terra:

  • Attrezzature delle giuste dimensioni per il lavoro. Scegliere una dimensione e una potenza superiori a quelle necessarie può ridurre l'efficienza dei consumi, mentre una quantità insufficiente di potenza e capacità può rallentare la produzione. Adattate la macchina alle esigenze del lavoro.
  • Considerate anche i costi di trasporto. Come pensi di spostare la macchina? I requisiti di rimorchio e dumper, i requisiti CDL, i permessi e la consegna possono influire tutti sul costo totale del noleggio. Considera come la macchina arriverà in cantiere prima di effettuare la selezione.
  • Bilanciamento della specializzazione con la versatilità. Attrezzature specializzate possono eseguire un'attività in modo più efficiente, mentre una macchina che accetta più attrezzature può essere più produttiva nell'intero lavoro.
  • Abbinate le dimensioni della macchina al cantiere. Le attrezzature compatte possono essere più produttive in cantieri ristretti, aree urbane o con ostacoli dove le attrezzature più grandi hanno meno spazio di manovra in sicurezza.
Domande comuni degli appaltatori

La scelta delle macchine per movimento terra si riduce generalmente ad alcune domande pratiche: che tipo di lavoro deve eseguire la macchina e quali condizioni del cantiere influiranno sulle sue prestazioni?

Ecco come iniziare a restringere le opzioni.

Una pala cingolata compatta Cat carica ghiaia su un dumper da cantiere.

Domanda 1: La maggior parte delle macchine per movimento terra può eseguire lo stesso tipo di lavoro?

Risposta:

Solo perché una macchina può svolgere un lavoro non significa che lo farà nel modo più efficiente o redditizio. Un team di noleggio può aiutarti a confrontare le opzioni di attrezzature con i requisiti specifici del tuo lavoro e a trovare la migliore corrispondenza. Utilizzare questa istantanea dei compiti comuni ed esempi di applicazioni delle attrezzature come guida rapida alla selezione.

Tabella di confronto dei servizi di scavo, scavo e scavo di fossati

Domanda 2: Come posso scegliere la macchina giusta per il lavoro?

Risposta:

Ogni lavoro ha una serie di requisiti e probabilmente è presente più di una macchina in grado di soddisfarli. Di seguito sono riportate cinque considerazioni chiave nella scelta dell'attrezzatura che possono aiutarvi a capire quale funzioni meglio per il vostro lavoro.

Considerare le attività del progetto, specifiche o generiche

Se il progetto è specializzato, è probabile che una macchina progettata per tale attività sia più efficace. Se il lavoro include attività multiple, una macchina più versatile potrebbe essere meglio. Ad esempio, uno scavatrincee può scavare i fossati più velocemente ed efficacemente di un escavatore, ma un escavatore con attrezzature può completare più attività in meno tempo. In alcuni casi, può essere necessaria più di una macchina per un lavoro, ma ricordate che è possibile ottenere una grande versatilità dalle attrezzature noleggiabili con la macchina.

Identificare le condizioni del cantiere - Spazio e dimensioni

Analizza l'area in cui lavorerai, in particolare le limitazioni di spazio e il terreno. Queste condizioni aiutano a determinare la dimensione e la potenza dell'attrezzatura di cui avrai bisogno, oltre a considerazioni importanti per la sicurezza. Chiama prima di scavare. Sempre, sempre, sempre assicuratevi che sia sicuro scavare. La sicurezza è la massima priorità.

Se lo spazio del cantiere è più ridotto a causa di ostacoli come alberi ed edifici, è necessario prendere in considerazione modelli di attrezzature più piccoli. Un escavatore con poca o nessuna rotazione posteriore può lavorare bene anche in spazi ristretti. Potresti anche considerare attrezzature mini o compatte.

Se si lavora in un'area ampia e aperta con poche o nessuna restrizione, la scelta di un escavatore o di una scavatrincee più grande fornirà più potenza e produttività.

Comprendere i fattori del terreno - Composizione e densità

Le condizioni del terreno determinano la potenza e la portata. Le configurazioni con braccio e avambraccio dell'escavatore vanno oltre le scavatrincee, rendendole ideali per scavi più profondi. Gli escavatori, le minipale gommate SSL e le terne possono usare più attrezzature che li rendono più versatili, in modo che una sola macchina possa lavorare su terreni diversi.

Se una scavatrincee è la scelta giusta, le condizioni del terreno indicheranno il tipo di taglio da scegliere.

Le scavatrincee per ruote da roccia utilizzano una ruota dentata progettata per tagliare terreni duri e roccia, rendendole la scelta migliore in siti rocciosi o compattati.

Le scavatrincee a catena utilizzano una barra o un braccio con una catena dentata, un po' come una motosega. Sono costruite per affrontare un'ampia gamma di condizioni e possono scavare più in profondità e in larghezza rispetto a una ruota da roccia, rendendole l'opzione più versatile quando il terreno varia su un sito o quando il fossato necessita di una maggiore profondità o larghezza.

Scavafossi con operatore Offre più opzioni di catene a seconda del terreno, e la catena del tuo Cat rental store di zona di solito si adatta alle condizioni della tua zona.

Mappa delle dimensioni chiave - Profondità, larghezza e pendenza di scavo

Il tipo e le dimensioni del fossato da scavare giocano un ruolo importante nella scelta di i tuoi macchinari.

Se è necessario il livellamento, è necessario conoscere la quota e le dimensioni per assicurarsi che i tuoi macchinari dispongano della tecnologia necessaria per garantire la precisione necessaria. Vuoi ottenere la tua offerta il più stretta possibile. Noleggiare attrezzature con la tecnologia di livellamento adeguata potrebbe avere un impatto enorme sulla tua capacità di vincere le gare d'appalto.

Un escavatore è probabilmente più pratico per caratteristiche tecniche di larghezza e profondità maggiori. La profondità del fossato determina lo sbraccio dell'escavatore da scavare. Abbinare le dimensioni della benna dell'escavatore alla larghezza del fossato.

Anche il volume di materiale da spostare nel progetto è importante. Il volume determina le dimensioni della scavatrincee, dell'escavatore, dell'attrezzatura o della benna che completerà il lavoro nel modo più efficiente.

Controllo dei costi - Budget dall'inizio alla fine

È necessario mantenere i costi di esercizio il più bassi possibile. Le dimensioni dell'attrezzatura influiscono sui costi. Scegliere un'attrezzatura di dimensioni e potenza superiori al necessario potrebbe avere un'efficienza dei consumi inferiore. Le attrezzature con scarsa potenza e capacità possono impiegare più tempo per essere portate a termine e aumentare i costi. Le dimensioni del noleggio determinano anche il modo in cui viene trasportato e il trasporto può influire sui costi. Come pensi di spostare la macchina? Disponi di rimorchio e dumper delle giuste dimensioni? È necessaria una patente CDL? Hai bisogno di permessi? Tutte queste cose possono diventare costose. Il team di noleggio può aiutarti a coprire i costi.

Una revisione approfondita iniziale del lavoro aiuterà voi e il vostro team di noleggio a scegliere la macchina che meglio soddisfa le vostre esigenze, controlla i costi e porta a termine correttamente il lavoro.

Domanda 3: Quando ha senso il noleggio per un lavoro di movimento terra?
Due operai ispezionano un'attrezzatura Cat in un cantiere.

Risposta:

Il noleggio può avere senso quando un lavoro richiede attrezzature che non si conservano regolarmente nella flotta, quando una macchina specializzata potrebbe completare un lavoro in modo più efficiente o quando è necessario avere dimensioni o configurazioni diverse da quelle che già possiedono. Può essere utile anche quando una particolare attrezzatura o tecnologia della macchina potrebbe migliorare la produttività di un determinato progetto.

L'obiettivo è lo stesso sia che si noleggi sia che tu scelga tra attrezzature di tua proprietà: abbinare la macchina il più possibile al lavoro da eseguire. Il noleggio può aiutarvi a evitare di investire in attrezzature che potrebbero essere limitatamente usate, offrendo al contempo maggiore controllo sui costi delle attrezzature. E se impedisce a una macchina esistente di lavorare al di fuori del suo punto ottimale, può anche contribuire a migliorare la produttività e a ridurre i costi di esercizio.

Il noleggio offre inoltre la flessibilità di utilizzare attrezzature e tecnologie speciali solo per il tempo richiesto dal lavoro, con il supporto del dealer Cat® locale per mantenere in funzione le attrezzature e ottimizzare i tempi di attività. Includere le opzioni di noleggio nelle stime aiuta a confrontare il costo totale e la produttività dei diversi approcci delle attrezzature prima di iniziare il lavoro.

Ottieni di più quando ne hai più bisogno da Cat Rentals℠
Schermo del computer portatile con la home page di Cat Rentals

Con Cat Rentals℠ puoi ottenere l'attrezzatura di cui hai bisogno in qualsiasi momento. Con 70+ marchi affidabili, 1900+ sedi nel mondo e accesso online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Cat Rentals vi offre flessibilità e risparmio sui costi. Ecco alcuni dei vantaggi su cui puoi contare:

  • Un unico fornitore di attrezzature premium per soddisfare le vostre esigenze operative
  • Versatilità grazie a un vasto inventario di attrezzature e strumenti speciali
  • Accesso online a Cat Rentals 24 ore su 24, 7 giorni su 7
  • Nessuna responsabilità di manutenzione o riparazione a lungo termine
  • Formazione e orientamento sul funzionamento e la sicurezza delle attrezzature noleggiate
  • Competenza, supporto e assistenza forniti dalla rete di Concessionario Cat

Grazie a consulenze di esperti, condizioni di noleggio flessibili, assistenza in cantiere e macchine pronte all'uso ben mantenute, ci assicuriamo che tu riceva ciò di cui hai bisogno, quando ne hai più bisogno. Sfogliate il nostro inventario completo di attrezzature, richiedete un preventivo rapido o trovate il dealer più vicino a voi.

MAGGIORI INFORMAZIONI SUGLI ESPERTI

Ty Roberts è consulente senior sui prodotti per miniescavatori presso Caterpillar Inc. Ty ha esperienza in attrezzature e applicazioni per movimento terra.

Richard Clark è Corporate Account Manager per Vermeer Corporation, produttore di scavatrincee disponibili presso Cat Rentals.

Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie