.png)
I progetti di costruzione di autostrade richiedono un'ampia gamma di macchine potenti, dalle asfaltatrici e compattatori ai dozer e agli autocarri con cassone ribaltabile. L'acquisto di una flotta di questo tipo richiede enormi investimenti e una manutenzione continua, che possono mettere a dura prova anche gli appaltatori più affermati. Per la maggior parte delle aziende, la scelta più intelligente è il noleggio. Con il noleggio di attrezzature per la costruzione di autostrade, ottenete un accesso flessibile alle macchine esatte di cui il vostro lavoro ha bisogno per tutto il tempo che ne avete bisogno.
Le asfaltatrici posano l'asfalto in modo uniforme e uniforme su tutte le strade. Le opzioni includono macchine alimentate da un convogliatore per una pavimentazione continua o modelli con tramoggia inclinabile per un maggiore controllo. Gli appaltatori spesso noleggiano finitrici per espandere la capacità durante l'alta stagione di costruzione stradale senza costi di proprietà permanenti.
Le fresatrici a freddo rimuovono gli strati di asfalto e fresano il manto stradale. La loro precisione li rende ideali per rattoppare o preparare le superfici per la ripavimentazione. Il noleggio consente agli appaltatori di impiegare queste macchine per progetti specifici di rifacimento delle superfici senza vincolare il capitale.
Le rigeneratrici riciclano il materiale stradale polverizzando la pavimentazione esistente e miscelandola con agenti stabilizzanti. Consentono di risparmiare sui costi e promuovono la sostenibilità. Poiché sono altamente specializzati, la maggior parte degli appaltatori noleggia i recuperatori solo quando i progetti lo richiedono.
Gli allargatori stradali posizionano aggregati o asfalto all'esterno delle corsie esistenti, rendendole essenziali per l'espansione della strada. Il noleggio garantisce alle aziende appaltatrici una scalabilità rapida per lavori di ampliamento.
I compattatori appiattiscono terreno, ghiaia e asfalto in strati densi. I rulli a tamburo liscio sono adatti per l'asfalto; I rulli bugnati sono i migliori per lo sporco umido e simile all'argilla. Il noleggio dei compattatori consente agli appaltatori di abbinare il tipo di rullo a ciascuna fase del progetto.
I dozer spostano terra, liberano e livellano il terreno. Grazie alle lame e agli accessori del ripper, gestiscono in modo efficiente la preparazione del sito. I noleggi offrono flessibilità per progetti su larga scala o a breve termine.
I motorgrader livellano e levigano le superfici prima della pavimentazione. Gli appaltatori noleggiano spesso motorgrader per ottenere livellamenti precisi senza possedere un'unità dedicata tutto l'anno.
I dumper trasportano i materiali dentro e fuori i cantieri. Il noleggio garantisce l'accesso a modelli su strada o off-highway per qualsiasi luogo di lavoro.
Le pale gommate movimentano aggregati, riempiono i dumper e supportano la movimentazione dei materiali. Il noleggio consente agli appaltatori di integrare le flotte con il caricatore delle giuste dimensioni durante i picchi di domanda.
Gli escavatori scavano trincee, rimuovono vecchi tratti stradali e raccolgono e posizionano materiali pesanti. I modelli a raggio compatto ti aiutano a lavorare in spazi ristretti; I modelli Long Reach consentono di lavorare a distanza. I noleggi forniscono escavatori delle dimensioni giuste per il lavoro.
La costruzione di autostrade richiede anche accessori e attrezzature di supporto. Cat Rentals℠ offre un'ampia scelta, tra cui:
- Pannelli freccia e bacheche: garantiscono la sicurezza del traffico durante i lavori stradali.
- Accessori spazzatrice: spazzano via i detriti per pulire le superfici.
- Seghe per calcestruzzo: tagliano con precisione l'asfalto o il cemento.
- Martelli idraulici: frantumazione di calcestruzzo o roccia per la rimozione di strade.
- Martelli pneumatici: strumenti portatili per la demolizione e la preparazione delle superfici
Questi strumenti aiutano a semplificare il flusso di lavoro e a rispettare i tempi dei progetti. Il noleggio garantisce l'accesso alla segnaletica critica per la sicurezza e ad attrezzature specializzate solo quando necessario.
Il noleggio di attrezzature per la costruzione di autostrade offre molteplici vantaggi:
- Costi iniziali inferiori: evitare investimenti di capitale in macchine di grandi dimensioni che possono essere utilizzate solo stagionalmente.
- Flessibilità del parco macchine: aumento o riduzione delle attrezzature a seconda delle dimensioni e della durata del progetto.
- Accesso a macchine specializzate: noleggiate rigeneratrici, fresatrici a freddo o allargatori stradali solo quando necessario.
- Riduzione del carico di manutenzione: i fornitori di servizi di noleggio forniscono assistenza e manutenzione delle macchine secondo gli standard Cat.
- Tecnologia all'avanguardia: accesso alle attrezzature con funzionalità avanzate di livellamento e compattazione.
Con il noleggio, gli appaltatori massimizzano l'efficienza mantenendo la flessibilità finanziaria.

Cat Rentals offre uno dei più grandi inventari del settore di attrezzature per la costruzione di autostrade. I vantaggi includono:
- Termini di noleggio flessibili: giornaliero, settimanale o mensile.
- Supporto dei dealer per la selezione delle macchine giuste.
- Attrezzature sottoposte a buona manutenzione e con manutenzione conforme agli standard Cat.
- Una rete globale di 1.300+ sedi.
- Possibilità di richiedere un preventivo rapido online.
Chiama il numero 1-800-RENT-CAT per ulteriori informazioni sul noleggio di attrezzature per la costruzione di autostrade.
Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting