Noleggio di attrezzature per danni da alluvione
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Le inondazioni possono accadere a chiunque, indipendentemente dal luogo. Le statistiche indicano che 33 inondazioni negli Stati Uniti dal 1980 al 2020 hanno rappresentato miliardi di dollari di danni economici ciascuno. La buona notizia è che ci sono molti tipi di attrezzature disponibili per aiutarti a gestire la pulizia delle inondazioni. Se stai pianificando un progetto di pulizia dei danni da alluvione o hai un'emergenza, i noleggi possono aiutarti a ridurre le perdite e migliorare la produttività.

Sebbene occasionalmente possa essere necessaria un'attrezzatura per inondazioni in caso di incidenti e disastri meteorologici, è possibile ridurre i costi a lungo termine noleggiando l'attrezzatura dal dealer locale. Sono disponibili per il noleggio diversi tipi di soluzioni di pulizia dei danni da inondazione e il dealer Cat® giusto può configurarti con termini flessibili.

Pompe

Se stai cercando la migliore attrezzatura per le inondazioni, scegli una pompa a noleggio di alta qualità. Le pompe per inondazioni aiutano a rimuovere l'acqua in eccesso dalle aree allagate, come scantinati e cantieri. Che tu stia lavorando in un sito grande o piccolo, un noleggio di pompe può aiutarti a salvare più proprietà e oggetti di valore dopo un'alluvione. È possibile smaltire facilmente l'acqua raccolta in uno scarico dopo aver svuotato i luoghi allagati.

Sistemi di riscaldamento

Dopo un'alluvione, l'umidità può rimanere sopra e all'interno della proprietà, causando danni sia alle superfici porose che a quelle non porose. Puoi ripristinare le apparecchiature e le risorse interessate più rapidamente con l'aiuto del noleggio di riscaldatori.

L'essiccazione a caldo è un modo rapido per far evaporare l'umidità, soprattutto se combinata con deumidificatori e altre attrezzature per la pulizia delle inondazioni. I sistemi di riscaldamento sono un'ottima opzione se è necessario rimuovere l'umidità da uno spazio in un breve lasso di tempo. Questo può aiutare a prevenire lo sviluppo di muffe, funghi, marciume e altri problemi che possono causare danni a lungo termine.

Deumidificatori

Se la proprietà su cui stai lavorando è ancora umida dopo un'alluvione, puoi anche utilizzare i deumidificatori per rimuovere l'umidità. Un deumidificatore funziona asciugando l'aria in uno spazio chiuso, il che può aiutare a prevenire la crescita di muffe e batteri.

Inoltre, l'uso di un deumidificatore può aiutare ad accelerare il processo di asciugatura di superfici e altri oggetti che potrebbero essere bagnati. Poiché queste macchine impiegano tempo per rimuovere l'umidità, sono più utili in combinazione con altri tipi di attrezzature.

Ventole e motori dell'aria

I ventilatori a noleggio di tutte le forme e dimensioni possono aiutare ad accelerare la pulizia delle inondazioni asciugando le superfici bagnate. Questi dispositivi funzionano spostando l'aria e aiutano l'umidità a evaporare nel tempo.

Con un potente movimentatore d'aria, è possibile asciugare sia superfici dure che morbide. Il noleggio di ventilatori e motori ad aria è progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti che hanno bisogno di ripristinare più rapidamente le aree allagate e prevenire la perdita di oggetti di valore.

Contattaci per noleggi per la pulizia delle inondazioni

Cat Rentals offre gli strumenti necessari per prepararsi ad affrontare un'alluvione. La nostra vasta selezione di attrezzature per la pulizia dalle inondazioni offre una soluzione affidabile di cui potete fidarvi nelle situazioni più difficili.

Sfoglia il nostro inventario di attrezzature o chiamaci al numero 1-800-RENT-CAT per ulteriori informazioni. Puoi anche richiedere un preventivo se hai domande specifiche su prodotti o prezzi.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Ottieni un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie