Semplici suggerimenti per la sicurezza del generatore per i cantieri
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

I generatori consentono al personale di lavorare durante le interruzioni di corrente o in aree remote. Possono far funzionare luci, strumenti e macchine, ma comportano anche dei rischi. L'uso errato di un generatore può causare infortuni o danni. Ecco alcuni semplici suggerimenti per lavorare al sicuro e ottenere il massimo dalla tua attrezzatura a noleggio.

7 Suggerimenti per la sicurezza del generatore
  1. Leggi il manuale: Controllare sempre la guida del produttore prima della configurazione. Queste macchine generano una forte potenza elettrica che può essere pericolosa. Se possibile, lasciare che un professionista addestrato gestisca l'installazione.
  2. Utilizzare solo all'aperto: Non far funzionare mai un generatore al chiuso o in ambienti chiusi. I modelli a gas rilasciano monossido di carbonio, che è mortale. Tenere le unità all'esterno e utilizzare prolunghe per impieghi gravosi se è necessaria corrente all'interno.
  3. Raffreddare prima di fare rifornimento: Spegnere il generatore e lasciarlo raffreddare prima di aggiungere combustibile. Il rifornimento di un'unità calda o in funzione può causare un incendio.
  4. Mantenere asciutto: Acqua ed elettricità sono un cattivo mix. Posizionare il generatore sotto un tettuccio o una copertura aperta per bloccare pioggia e neve. Indossa i guanti e assicurati di avere le mani asciutte prima di collegare qualsiasi cosa.
  5. Usa il carburante giusto: Controllare nel manuale il corretto tipo e grado di combustibile. Alcuni modelli necessitano anche di uno stabilizzatore per evitare che il combustibile vada a male.
  6. Inizia prima, quindi collega: Accendere il generatore prima di collegare gli attrezzi. Collegare un elemento alla volta con cavi a tre spine. Questo riduce la possibilità di sovraccarichi.
  7. Evitare il backfeed: Non collegare un generatore a una presa a muro o a un pannello. Ciò può inviare energia attraverso le linee delle utenze e danneggiare i lavoratori o i vicini. Assumi un elettricista autorizzato se hai bisogno di una configurazione cablata.
Generatori affidabili di Cat Rentals℠

Cat Rentals℠ noleggia generatori  diesel e benzina per lavori di qualsiasi entità. Con oltre 1.300 sedi in tutto il mondo, i soccorsi sono sempre vicini. I nostri esperti possono abbinarti al generatore giusto per il lavoro pianificato, le emergenze o i cantieri remoti.

Trova una sede Cat Rentals vicino a te per iniziare.

Domande frequenti sulla sicurezza del generatore

D: Perché tenere i generatori all'esterno?

R: I modelli a gas emettono monossido di carbonio, che è mortale senza aria fresca.

D: Posso fare rifornimento subito?

R: No. Spegnere e raffreddare sempre prima l'unità per evitare incendi.

D: Qual è il modo sicuro per collegare gli strumenti?

R: Avviare prima il generatore, quindi collegare un elemento alla volta con cavi a tre spinte.

D: Perché noleggiare un generatore?

R: Il noleggio consente di risparmiare denaro in anticipo, evita lo stoccaggio e ti dà accesso a modelli ben tenuti quando ne hai bisogno.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Ottieni un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie