Generatori per l'edilizia: quanta energia serve?
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Se sei un imprenditore edile, ci sono buone probabilità che prima o poi dovrai noleggiare un generatore. I generatori forniscono elettricità per strumenti, attrezzature e illuminazione in siti remoti che non hanno accesso alla rete elettrica. Possono anche fornire energia di riserva di emergenza quando si verifica un'interruzione, riducendo al minimo il rischio di costosi tempi di inattività.

Se stai cercando il miglior generatore da cantiere per i tuoi progetti di costruzione, scoprirai che sono disponibili in un'ampia varietà di dimensioni, configurazioni e capacità di uscita di potenza. È importante selezionare un modello che fornisca energia sufficiente per mantenere il tuo sito in funzione, ma non così tanto da finire per sprecare elettricità e denaro.

Fattori da considerare nella scelta di un generatore per l'edilizia

Di norma, quando si opera al 70-90% della capacità, è consigliabile un generatore che fornisca energia sufficiente per il cantiere. Un generatore che funziona a meno del 50% della sua capacità crea una situazione chiamata "impilamento umido", che riduce significativamente l'efficienza operativa dell'unità.

Prendere in considerazione i seguenti fattori può aiutarti a determinare le dimensioni e la capacità di uscita appropriate per il tuo generatore a noleggio:

  • Dimensioni del sito: Come puoi immaginare, maggiori sono le dimensioni del tuo cantiere, maggiore sarà l'energia di cui avrai bisogno per produrre il tuo generatore. Siti più grandi possono richiedere diversi generatori per soddisfare i requisiti di alimentazione.
  • Tipi di attrezzature: Se il vostro lavoro di costruzione richiede l'uso di attrezzature e strumenti per impieghi gravosi/impieghi pesanti, avrete bisogno di un generatore con una potenza maggiore rispetto a quando si utilizzano prodotti più piccoli che consumano meno elettricità.
  • Potenza di riserva: Alcune attrezzature richiedono più elettricità per avviarsi che per funzionare. Accertarsi di scegliere un generatore in grado di gestire gli sbalzi di potenza che possono verificarsi quando si avviano più macchine o attrezzature contemporaneamente.
  • Capacità di tensione: Insieme alla potenza di un generatore, dovresti anche considerare la tensione che può fornire. Maggiore è la tensione di uscita, maggiore sarà la corrente elettrica erogata dal generatore.
  • Fase: I generatori sono disponibili nelle opzioni monofase e trifase. Per un progetto di costruzione, probabilmente avrai bisogno di quest'ultima versione, in quanto fornirà un'alimentazione più stabile e affidabile.

Un modo semplice per calcolare la dimensione del generatore migliore per un cantiere è sommare la potenza di tutte le attrezzature e gli strumenti che richiedono alimentazione elettrica. È quindi possibile confrontare questo totale con la potenza dei generatori disponibili per il noleggio. Assicurati di scegliere un modello che offra un po' di capacità extra per tenere conto degli sbalzi di tensione e della possibile aggiunta di più apparecchiature durante il progetto.

Utilizzare un calcolatore di dimensionamento del generatore per semplificare il processo

Un calcolatore di dimensionamento del generatore commerciale ti offre un modo più semplice per determinare la dimensione appropriata per le tue unità. Inizia facendo un elenco di tutti gli strumenti e macchinari (compressori d'aria, seghe, martelli pneumatici, apparecchiature portatili per ufficio e computer, ecc.) che potrebbero richiedere alimentazione elettrica nei tuoi cantieri. È quindi possibile controllare la potenza iniziale e di funzionamento per ciascuno, che è indicata sull'apparecchiatura.

Infine, calcolare il fabbisogno di potenza totale sommando tutte le quantità di kW o KVA. La capacità di potenza del generatore scelto dovrebbe superare questa cifra del 10-20% per darti un margine di errore.

Generatori diesel e a gas naturale

Un altro fattore da considerare quando si sceglie un generatore per il proprio cantiere è la fonte di combustibile. Sono disponibili modelli alimentati sia a diesel che a gas naturale, ognuno dei quali offre alcuni vantaggi.

Diesel

I vantaggi dei generatori diesel includono:

  • Efficienza: Sebbene il gasolio sia più costoso del gas naturale, è anche più denso dal punto di vista energetico. Si otterrà di più da un'unità di diesel che dallo stesso volume di gas.
  • Potenza costante: Il diesel è una fonte di energia affidabile, il che lo rende una scelta eccellente per i cantieri che richiedono un'alimentazione costante a lungo termine.
  • Costruzione robusta: I motori diesel sono caratterizzati da un design robusto in grado di resistere ai rigori di un uso intenso e di garantire comunque una lunga durata.
  • Sicurezza: Il diesel è meno infiammabile di molti altri tipi di combustibile. L'assenza di candele nei motori diesel riduce la probabilità di incendi improvvisi.

Gas

Alcuni vantaggi offerti dai generatori a gas naturale includono:

  • Combustione pulita: Al giorno d'oggi, le operazioni di costruzione devono soddisfare requisiti sempre più severi sulle emissioni. Il gas naturale brucia in modo più pulito rispetto ad altre fonti di combustibile, consentendovi di rispettare le normative e di essere un buon amministratore dell'ambiente.
  • Riduzione dei costi iniziali del combustibile: Il gas naturale è una delle fonti di combustibile più economiche.
  • Efficienza: Come il diesel, il gas naturale è un combustibile altamente efficiente, con conseguenti bassi costi energetici.
  • Accessibilità: Le linee e le infrastrutture delle utenze sotterranee sono già in atto per facilitare la fornitura di gas naturale, fornendo un facile accesso a molti cantieri. Questi modelli spesso eliminano il costo e il fastidio di immagazzinare una scorta di combustibile.
Ricevi assistenza nella scelta del generatore giusto per l'edilizia

Cat Rentals℠ offre un ampio inventario di generatori portatili a noleggio a prezzi competitivi. La nostra flotta comprende i prodotti Caterpillar, per garantirvi attrezzature conformi ai vostri standard di prestazioni, affidabilità e qualità. Le unità sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni per soddisfare qualsiasi esigenza di generazione di energia. I nostri generatori a noleggio sono anche trainabili, consentendovi di trasportarli da e verso i vostri cantieri e di posizionarli nei luoghi ideali.

Abbiamo anche l'esperienza necessaria per aiutarvi a selezionare il miglior generatore per cantiere in base alle vostre esigenze di alimentazione. Il nostro team lavorerà a stretto contatto con te per calcolare il tuo fabbisogno di elettricità in base a tutti i fattori di cui sopra. Otterrai l'attrezzatura delle giuste dimensioni e riceverai indicazioni su come configurarla nel tuo cantiere.

Sfogliate oggi stesso la nostra linea di generatori

Cat Rentals può aiutarvi a scoprire tutti i vantaggi del noleggio di generatori e altre attrezzature, come una maggiore flessibilità della flotta, costi di esercizio inferiori, disponibilità immediata e risultati migliori grazie all'utilizzo di modelli specifici per il lavoro. Offriamo anche termini flessibili e un menu completo di servizi per massimizzare l'esperienza del cliente.

Non esitate a sfogliare la nostra linea di generatori attuali. Chiamaci al numero 1-800-RENT-CAT o fai il check-in con la sede più vicina per ulteriori informazioni e suggerimenti sulla scelta di un modello: siamo disponibili 24 ore su 24 per aiutarti. Per richiedere un preventivo veloce, compila e invia il nostro modulo di contatto online.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Richiedi un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp