-(1).png)
Entrare nei mestieri come operatore di gru ti consente di ottenere una formazione in meno di un anno e iniziare i test per la certificazione poco dopo. Ci sono molte strade per entrare in questo campo, permettendoti di scegliere un percorso che funzioni per te. Sia che tu ti stia diplomando al liceo e desideri entrare nel mondo del lavoro il prima possibile o che tu stia cambiando occupazione, diventare un operatore di gru è piuttosto semplice.
Passa a una sezione:
Ci sono alcuni percorsi che potresti intraprendere per diventare un operatore di gru professionista. Come per la maggior parte delle professioni, più formazione e certificazioni hai, più sarai qualificato per utilizzare attrezzature avanzate e potenzialmente guadagnare di più.
Nella maggior parte dei casi, dovrai iniziare con una formazione di base. A seconda di dove svolgi un lavoro come operatore di gru, la formazione di base potrebbe essere sufficiente per iniziare, mentre in altre aree è necessario che gli operatori siano certificati. Ecco alcuni passaggi che potresti compiere per diventare un operatore di gru.
Frequenta i corsi della scuola commerciale
Se sei un neodiplomato e sai di voler intraprendere l'uso di gru come professione, potresti prendere in considerazione l'idea di iscriverti a corsi di scuola professionale piuttosto che frequentare un college quadriennale. Se sei un adulto che cerca di intraprendere una nuova occupazione, anche la scuola professionale è un ottimo punto di partenza.
Questi programmi sono più convenienti rispetto alle università e ti aiutano a ottenere le conoscenze e la formazione necessarie per mestieri come il funzionamento delle gru. Non perderai tempo a lanciarti nel campo di studio desiderato, apprendere abilità specializzate e spesso metterle in pratica con una formazione pratica. I programmi delle scuole professionali forniscono formazione e conoscenze di base per aiutarti a iniziare la tua carriera. In genere sono corsi frenetici e ti porteranno dove vuoi essere in un breve lasso di tempo.
Se i tuoi corsi della scuola professionale non coprono la formazione generale per operatori, dovrai completare anche questo prima di entrare nel mondo del lavoro. La formazione generale per operatori insegna i protocolli di sicurezza delle macchine e la manutenzione delle attrezzature per garantire che sia possibile utilizzare i macchinari in modo sicuro e abile.
Una volta completati i corsi e la formazione necessari per un programma per operatori di gru, in genere avrai aiuto nella ricerca di lavoro o ulteriori opportunità di formazione sul campo come un programma di apprendistato.
Trova un programma di apprendistato
Sebbene molti operatori di gru saltino un apprendistato, questi programmi possono essere molto vantaggiosi per un gruista inesperto. Invece di essere immediatamente gettato sul campo, un programma di apprendistato ti abbina a un gruista esperto che ti farà da mentore mentre impari sul campo attraverso il lavoro.
Ti troverai in cantieri reali per sperimentare in prima persona cosa comporta essere un gruista. Il tuo mentore è lì per guidarti e rendere la transizione sul campo un po' più confortevole. Gli apprendistati ti consentono di costruire solide connessioni professionali che possono portare a future opportunità di lavoro.

Ottieni certificazioni
Alcuni stati o comuni richiedono agli operatori di gru di ottenere la certificazione prima di essere considerati idonei al noleggio o al funzionamento della macchina. In altri casi, le certificazioni possono essere un modo per crescere nella tua carriera di operatore di gru. Ci sono un paio di certificazioni diverse che puoi ottenere. Alcune delle certificazioni più comuni e ricercate provengono dalla Commissione nazionale per la certificazione degli operatori di gru (NCCCO).
I programmi NCCCO, spesso abbreviati in Certification of Crane Operators (CCO), consentono di ottenere l'autorizzazione all'utilizzo di macchine specializzate che in genere richiedono più di una formazione di base. Ad esempio, i programmi NCCCO offrono certificazioni per gru cingolate a braccio reticolare (LBC) e camion a braccio reticolare (LBT) e gru oscillanti a braccio telescopico (TLL) e a cabina fissa (TSS). Puoi ottenere la certificazione direttamente tramite l'NCCCO o un programma di certificazione accreditato.
Oltre a soddisfare i requisiti generali di idoneità CCO, come avere almeno 18 anni e rispettare le politiche, gli operatori di gru devono superare esami scritti e pratici per qualificarsi per la certificazione:
- Esami scritti: La parte scritta dell'esame di certificazione consiste in un esame di base, che tutti sono tenuti a sostenere, e la scelta tra un massimo di quattro esami di specialità. Devi scegliere almeno una specialità - LBC, LBT, TLL o TSS - ma puoi sceglierne diverse. L'esame di base consiste in 90 domande a scelta multipla, a cui hai 90 minuti per rispondere. Ogni esame di specialità include 26 domande a scelta multipla, a cui hai un'ora per rispondere. Per la certificazione, è necessario avere competenze nel Core e in almeno una specialità.
- Esami pratici: L'esame pratico richiederà che dimostri la tua competenza nel funzionamento della gru. A seconda della specialità che scegli, prenderai la pratica corrispondente. Se ne scegli più di uno, dovrai superare un esame pratico per ogni specialità scelta.
Una volta superati gli esami di certificazione, ti verrà rilasciata una carta d'identità plastificata che ti autorizza all'utilizzo della gru.
Poiché ci sono diverse strade per diventare un operatore di gru, il periodo di tempo varierà dall'inizio alla fine. I programmi standard delle scuole professionali durano in genere da uno a due anni e i programmi di formazione di base per operatori possono richiedere fino a otto mesi, a seconda del fornitore. Se scegli il percorso della scuola professionale, potresti entrare nel mondo del lavoro dopo due o tre anni o meno. Se passi direttamente alla formazione di base per l'operatore, potresti diventare un operatore di gru entro un anno.
Il lasso di tempo relativamente breve rende questa occupazione ideale per coloro che potrebbero essere tra un lavoro e l'altro e hanno bisogno di una buona opzione, specialmente per coloro che potrebbero non fare dell'uso della gru una carriera per tutta la vita. Se non ti vedi crescere in questa carriera, i corsi di formazione di base ti basteranno per iniziare. Se hai intenzione di fare dell'operazione di gru la tua carriera, puoi investire un po' più di tempo nella formazione e nella certificazione.
Il lasso di tempo necessario per superare gli esami di certificazione varierà notevolmente da persona a persona, sebbene sia l'esame scritto che quello pratico debbano essere superati entro un anno l'uno dall'altro. Puoi sostenere i tuoi esami in qualsiasi ordine, anche se dopo aver superato il primo, devi superare il secondo entro 12 mesi per qualificarti per la certificazione. Se trascorrono più di 12 mesi, dovrai riavviare il processo di certificazione.
Una volta certificata, la tua certificazione durerà cinque anni, dopo cinque anni scade. Durante l'anno prima della data di scadenza, ci si aspetta che tu ti ricertifichi per mantenere le tue certificazioni dopo la data di scadenza. La ricertificazione include il ripetersi degli esami scritti. Se non hai almeno 1.000 ore di esperienza con le gru, dovrai anche risostenere l'esame pratico.
Il tempo necessario per diventare un operatore di gru dipende in ultima analisi da quanto tempo intendi investire nella carriera. Sebbene tu possa apprendere rapidamente le abilità di base, puoi anche dedicare alcuni anni all'avanzamento e all'ottenimento di ulteriori certificazioni di specialità.
In media, un gruista negli Stati Uniti guadagna oltre $ 65,000 all'anno. Lo stipendio di un operatore di gru varierà in modo significativo in base a diversi fattori tra cui certificazioni, esperienza, posizione e settore. Ad esempio, un operatore nel settore siderurgico guadagna in media $ 53,000 all'anno, mentre uno nel settore della produzione di energia elettrica guadagna in media quasi $ 89,000 all'anno.
Con l'opportunità di crescita e la crescente domanda di operatori di gru, è probabile che tu trovi un lavoro ben retribuito in questo settore se sei in grado di dedicare tempo e formazione per diventare un professionista qualificato.
Le gru sono macchine estremamente preziose. La loro versatilità e resistenza hanno fatto guadagnare loro posti in vari settori che vanno dall'edilizia alle installazioni meccaniche. Se stai pensando di diventare un operatore di gru, sappi che la necessità di questo ruolo sta crescendo in settori come:
- Costruzione: Le gru sono più comunemente necessarie nei cantieri edili. Dall'edilizia residenziale e commerciale all'edilizia pubblica, questo settore si affida a queste attrezzature per movimentare materiali pesanti come acciaio e cemento. Ad esempio, le gru sono necessarie quando si costruiscono ponti per tenere i materiali sospesi in aria fino a quando non sono fissati. Le gru possono essere utilizzate anche per spostare macchinari e attrezzature di grandi dimensioni all'interno e all'esterno del cantiere.
- Spedizione e stoccaggio: Le gru sono necessarie nei cantieri di spedizione e stoccaggio, soprattutto quando le merci spedite o immagazzinate sono casse pesanti o enormi container. Quando si spediscono merci all'estero, i container delle dimensioni di case devono essere spostati su e giù dalle navi da carico. Il modo più efficace ed efficiente per farlo è con le gru.
- Produzione: Dall'automotive alle torri dei cellulari, molte industrie manifatturiere trovano impiego nelle gru. Nella produzione di componenti e prodotti pesanti e di grandi dimensioni, le gru consentono di spostare questi pezzi all'interno degli stabilimenti e dei prodotti finiti in altre aree per mantenere alta la produzione.
- Acciaio: Le gru possono spostare facilmente acciaio e altri metalli pesanti. Che si tratti di scaricare materie prime o trasportare prodotti siderurgici, le gru svolgono un ruolo fondamentale nell'industria siderurgica. Questa attrezzatura è necessaria anche per spostare travi in acciaio e altri componenti durante la costruzione di varie strutture.
- HVAC e impianti meccanici: I sistemi HVAC come i condizionatori d'aria centralizzati possono essere estremamente grandi e pesanti, specialmente quelli per grandi edifici e strutture. Le gru vengono utilizzate durante lo spostamento e l'installazione di queste e altre strutture meccaniche.
In qualità di operatore di gru, utilizzerai potenzialmente una varietà di gru diverse. I tipi di gru variano in base alla loro struttura, forza e capacità di movimento. Scopri di più sui tipi comuni di gru, comprese quelle che puoi ottenere la certificazione per operare tramite l'NCCCO.
Gru cingolate con braccio a traliccio
Le gru cingolate con braccio a traliccio sono tra le più grandi gru mobili che in genere richiedono lo smontaggio e il montaggio per spostarsi tra i cantieri. A causa delle loro dimensioni, queste macchine in genere rimangono in un cantiere per tutta la durata del lavoro. Le gru cingolate sono versatili, spostano e sollevano facilmente carichi pesanti. Il design del braccio a traliccio è realizzato in acciaio saldato a "V" o "W" per fornire resistenza senza essere troppo pesante e offre un raggio di funzionamento più ampio. I cingoli larghi forniscono alle gru cingolate mobilità e stabilità, in genere per spostarsi su superfici lisce.
Gru per autocarri con braccio a traliccio
Le gru per dumper con braccio a traliccio offrono la resistenza di un'opzione cingolata con braccio a traliccio montata su un dumper. Anziché muoversi con i cingoli, le gru per dumper con braccio a traliccio sono su ruote, il che le rende più facili da spostare da un cantiere all'altro e attraversare terreni irregolari. I dumper con braccio a traliccio sono generalmente dotati di stabilizzatori che aiutano a distribuire il peso del carico e a stabilizzare la gru durante il sollevamento. Queste attrezzature sono efficaci per grandi lavori che richiedono un rapido lavoro con la gru.

Gru a braccio telescopico
Le gru a braccio telescopico sono dotate di bracci retrattili. Il braccio è costituito da una serie di sezioni che si incastrano l'una nell'altra, consentendo l'estensione o la ritrazione del braccio con l'idraulica. Queste gru sono versatili perché l'altezza del braccio può essere regolata e spesso hanno uno sbraccio maggiore rispetto ad altri tipi di gru. Troverete cabine girevoli e fisse:
- Cabina oscillante: Le cabine girevoli ruotano di 360 gradi, offrendo all'operatore una visione completa dell'area intorno alla gru. Queste cabine sono vantaggiose perché l'operatore può ruotare la cabina per lavorare in aree diverse invece di dover ruotare l'intera gru.
- Cabina fissa: Le cabine fisse sono l'opposto: sono fisse. Le cabine fisse hanno l'aspetto di quelle di un dumper, consentendo all'operatore di vedere solo ciò che si trova direttamente davanti alla gru e immediatamente a sinistra e a destra.
Carroponte
I carroponte sono spesso attrezzature permanenti nei cantieri o negli stabilimenti in cui il flusso di lavoro è ripetitivo. Sopra l'area di lavoro è installata una trave orizzontale dove vengono utilizzati un cingolo e un carrello per spostare i carichi in una piattaforma. Queste gru sono particolarmente utili nei magazzini e nelle strutture in cui i prodotti devono essere spostati lungo una linea di assemblaggio o vengono spostati costantemente in un'area specifica.
Gru a torre
Un altro tipo di opzione permanente o semipermanente è una gru a torre. Questi sono più comunemente usati per costruire strutture alte come i grattacieli. Queste attrezzature sono fisse. Le gru mobili sono tipicamente necessarie per assemblare le gru a torre, poiché non possono essere portate in un cantiere. Il braccio è il braccio che si allunga oltre l'albero e ruota di 360 gradi per capacità ottimali.
Noleggiare gru e autogru dai dealer Cat Rentals℠ è un ottimo modo per usufruire di attrezzature di alta qualità a un prezzo accessibile. Pagherai per l'attrezzatura solo quando ne avrai bisogno ed eviterai la necessità di riporre attrezzatura aggiuntiva. I nostri dealer coprono anche la manutenzione e le riparazioni di tutti i noleggi di gru. I dealer Cat sono pronti ad aiutarvi a trovare la macchina migliore per le vostre esigenze e possono essere sul posto per aiutarvi in caso di problemi con le attrezzature a noleggio.
Contattaci online per saperne di più sull'inventario gru dei nostri dealer o trova un dealer vicino a te per ottenere un preventivo per le attrezzature a noleggio.