Come smaltire il calcestruzzo
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Che tu stia eseguendo una demolizione su larga scala, un lavoro di costruzione commerciale o un progetto di ristrutturazione a casa, lo smaltimento dei materiali rimanenti di un progetto a volte può essere la parte più impegnativa dell'intero processo. Materiali come il cemento richiedono un'attenzione particolare, poiché i pezzi di grandi dimensioni possono accumularsi rapidamente intorno al cantiere. Mentre alcune aziende finiscono per trasportare questi grandi mucchi di cemento in eccesso nella discarica locale, ci sono alternative molto più ecologiche.

Vantaggi del riciclaggio del calcestruzzo

Anche se riciclare il calcestruzzo il 100% delle volte potrebbe non essere pratico, farlo quando possibile può avere un impatto positivo sostanziale sull'ambiente e sul budget di un progetto. Poiché i blocchi e le lastre di cemento occupano uno spazio significativo, trasportarli in una discarica può essere incredibilmente costoso. Fortunatamente, ci sono molti modi per riciclare il calcestruzzo usato a seconda del tipo, della quantità, delle dimensioni e della forma dei pezzi.

Alcuni dei principali vantaggi del riciclaggio del calcestruzzo rispetto al deposito direttamente in una discarica includono:

  • Costi di smaltimento ridotti: Il riciclaggio o il riutilizzo del calcestruzzo usato consente di risparmiare denaro significativo sulle spese di trasporto e deposito in discarica.
  • Efficienza migliorata: L'utilizzo di opzioni per riciclare il calcestruzzo in loco migliora l'efficienza operativa eliminando i cumuli di grandi dimensioni e consentendo alle attrezzature di essere manovrate liberamente.
  • Costi del materiale ridotti: Quando riutilizzi il vecchio calcestruzzo per riempire, base per aggregati, pacciame paesaggistico o qualche altra forma utilizzabile, riduci le spese complessive per le materie prime prima della tua azienda.
Metodi di smaltimento del calcestruzzo

A seconda del tipo di progetto, alcuni metodi per lo smaltimento del calcestruzzo sono più efficaci di altri. Se un proprietario di casa sta sostituendo una sezione di marciapiede e ha alcune lastre di cemento avanzato, noleggiare attrezzature per frantumare il materiale in eccesso non ha molto senso. Allo stesso tempo, se un'impresa edile sta eseguendo un progetto di demolizione con diverse tonnellate di cemento rotto, non paga usare un cassonetto e farlo trasportare via ogni volta che si riempie.

Alcuni dei metodi di smaltimento del calcestruzzo più comuni includono:

  • Discariche: Sebbene le discariche siano l'opzione meno ecologica, a volte sono necessarie per lavori più piccoli o quando non è disponibile un riciclaggio ecologico.
  • Cassonetti: Molti servizi di gestione dei rifiuti offrono cassonetti per materiali usati a una tariffa fissa che include i costi di trasporto e smaltimento. Questi servizi utilizzano spesso le forme più pratiche di riciclaggio piuttosto che svuotare i contenitori nelle discariche. I cassonetti funzionano come opzioni convenienti per lavori più piccoli senza sprechi eccessivi.
  • Fornitori di materiali da costruzione: A seconda delle dimensioni, della forma e della quantità di rifiuti di cemento generati, i rivenditori di materiali da costruzione accetteranno il calcestruzzo usato e lo ricicleranno in modo appropriato, anche se probabilmente dovrai trasportarlo alla loro struttura. 
  • Aziende paesaggistiche: Le aziende paesaggistiche cercano spesso calcestruzzo e altri materiali usati per strati di base e riempimento quando costruiscono marciapiedi, scavano fondamenta o costruiscono muri di contenimento. A seconda della quantità o delle dimensioni dei pezzi, possono anche rimuovere i rifiuti gratuitamente.
  • Trasportatori di rottami: Sebbene le società di trasporto di spazzatura addebitino commissioni per la rimozione dei rifiuti di cemento, a volte sono un'opzione molto migliore rispetto al noleggio di grandi camion commerciali per trasportarli e riciclarli fuori sede.
  • Riciclaggio in loco: Se la tua attività è abbastanza grande da garantire il costo del noleggio dell'attrezzatura, scegliere Cat Rentals℠ per attrezzature di riciclaggio come fresatrici a freddo e frantoi può generare risparmi significativi per la tua azienda. Questi strumenti levigano il calcestruzzo mentre lo si strappa via, creando materiali aggregati più piccoli che possono essere riutilizzati in seguito. I modelli sono disponibili in diversi design, dalle macchine compatte altamente manovrabili alle fresatrici a freddo su larga scala ideali per applicazioni stradali e autostradali.
Tipi di calcestruzzo riutilizzabile

Prima di scegliere un metodo di smaltimento, è fondamentale comprendere i diversi tipi di rifiuti di cemento e come riutilizzarli o riciclarli. Alcuni dei tipi riutilizzabili più comuni includono:

  • Blocchi e lastre di calcestruzzo: Blocchi e lastre rappresentano le dimensioni maggiori dei rifiuti di cemento e sono spesso troppo grandi per cassonetti o bidoni. Questi tipi richiedono generalmente ganasce o grandi impattatori per scomporli in pezzi più piccoli prima del riciclaggio.
  • Blocchi di cemento e macerie: I blocchi possono includere qualsiasi cosa, dai blocchi alle pavimentazioni alle lastre rotte. A seconda del riciclatore, possono fungere da opzioni di riempimento o essere ulteriormente suddivise per applicazioni con aggregati più piccoli. 
  • Conglomerati cementizi e liquami: Il liquame o la miscela sono ideali per versare le fondamenta di una struttura o di un vialetto o per inserire un palo o un palo nel terreno. Poiché la miscela secca è già scomposta, ha molti usi pratici, come rappresentare l'ingrediente principale per la sabbia ingegnerizzata. Il liquame è facilmente condensabile rimuovendo l'acqua con un solidificante.
Contatta subito i professionisti di Cat Rentals℠

Se stai cercando soluzioni di riciclaggio del calcestruzzo ottimali per la tua organizzazione, Cat Rentals ha diverse opzioni per soddisfare le tue esigenze. La nostra estesa rete di dealer mette a disposizione esperti in grado di analizzare la vostra applicazione e aiutarvi a individuare la soluzione di attrezzatura più vantaggiosa. Contattaci online per un preventivo rapido o chiama il numero 1-800-RENT-CAT per saperne di più.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Ottieni un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie