.png)
Le attrezzature elettriche per l'edilizia possono essere una risorsa potente nei cantieri edili. Continua a leggere per scoprire cos'è l'attrezzatura elettrica e come può avvantaggiare la tua impresa edile.
Passa a una sezione:
I macchinari elettrici pesanti funzionano in modo diverso rispetto alle opzioni diesel. L'attrezzatura diesel di cui si dispone necessita di un motore che necessita di combustibile per essere alimentata. Quando si scelgono attrezzature da costruzione diesel, è necessario disporre di combustibile sufficiente per durare i progetti. Le attrezzature da costruzione diesel emettono anidride carbonica, pertanto questi macchinari devono operare in spazi aperti che non danneggino gli operatori o gli altri dipendenti.
Le attrezzature elettriche per l'edilizia traggono energia da una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Queste opzioni consentono di utilizzare l'attrezzatura per l'intera durata della batteria senza dover fare rifornimento. Molte batterie hanno densità di potenza elevate, che consentono loro di avere abbastanza combustibile per resistere a intere giornate lavorative nei cantieri e soddisfare le esigenze di alimentazione dei cantieri edili. Per una maggiore resistenza, alcuni modelli sono dotati di due batterie.
La batteria agli ioni di litio supporta e alimenta il motore elettrico. Quando la batteria si scarica, puoi collegarla per ricaricarla a pieno regime.

Quando implementi soluzioni elettriche nei tuoi cantieri, puoi facilitare la transizione con opzioni ibride. Le attrezzature ibride per l'edilizia funzionano a batteria e con un motore diesel. Queste scelte offrono la flessibilità e la sostenibilità che derivano dall'utilizzo di un modello elettrico combinato con la potenza del diesel.
Le attrezzature elettriche per l'edilizia offrono molti vantaggi a progetti e team. L'utilizzo dell'attrezzatura giusta per le vostre esigenze può aiutarvi a raggiungere obiettivi di crescita e miglioramento o implementare pratiche più sicure nei cantieri.
1. Eliminare le emissioni di carbonio
Quando si vuole aumentare la sostenibilità, le attrezzature elettriche per l'edilizia eliminano le emissioni di carbonio. Poiché questa soluzione funziona su una batteria ricaricabile e su un motore a motore elettrico, non emette un sottoprodotto durante il funzionamento. Questa opzione è eccellente per implementare soluzioni più ecologiche e sostenere l'ambiente. L'assenza di emissioni significa che le apparecchiature elettriche sono adatte anche per uso interno.
2. Aumenta funzionalità e sicurezza
Le apparecchiature elettriche sono incredibilmente versatili. Molti produttori e rivenditori stanno investendo in apparecchiature elettriche, consentendo alle imprese edili di accedere a molte delle funzionalità più recenti del settore. Inoltre, molte opzioni di attrezzature elettriche per l'edilizia sono più leggere e compatte, il che le rende adatte a spazi più piccoli e ristretti nei cantieri. I modelli più piccoli funzionano bene negli spazi interni e la mancanza di emissioni rende le apparecchiature elettriche più sicure per i tuoi dipendenti.
Le opzioni ibride consentono di ottimizzare i vantaggi delle attrezzature per l'edilizia diesel ed elettriche. Il diesel è ottimo quando si dispone di combustibile ma non di una fonte di energia elettrica. Se la batteria si scarica, un modello ibrido significa che puoi passare al motore diesel e mantenere le operazioni. Ibrido significa muoversi facilmente tra spazi interni ed esterni con la stessa attrezzatura senza compromettere la salute e la sicurezza dei dipendenti con le emissioni diesel.
3. Ridurre i costi
Quando vuoi risparmiare sui progetti, le attrezzature elettriche per l'edilizia possono aiutarti. Poiché questa apparecchiatura funziona con la sua batteria ricaricabile, è possibile evitare i costi del combustibile diesel. I modelli elettrici ottimizzano anche il consumo di energia spegnendosi ogni volta che non sono in funzione.
Anche la manutenzione è più semplice con le apparecchiature elettriche. Le batterie agli ioni di litio e i motori elettrici richiedono una manutenzione meno regolare per un funzionamento ottimale, consentendo ai team di rimanere concentrati sulle attività quotidiane. Questi modelli hanno in genere meno parti e richiedono anche meno riparazioni e manutenzione.

Se da un lato le attrezzature da cantiere elettriche consentono ai team di risparmiare denaro, dall'altro consentono di ridurre i costi grazie a operazioni e funzionalità più efficienti in cantiere. I tuoi team possono dedicare meno tempo al rifornimento per iniziare prima le attività. Le minori possibilità di riparazioni e sostituzioni significano che i team hanno un maggiore accesso alle attrezzature, consentendo loro di rispettare le scadenze e continuare a lavorare sui progetti.
4. Ridurre l'inquinamento acustico
Fare meno rumore nei cantieri aumenta il comfort e diminuisce gli effetti dell'inquinamento acustico. Questo tipo di inquinamento può causare molti effetti negativi sulle persone, tra cui:
- Perdita dell'udito
- Aumento dello stress
- Sonno scarso
- Pressione sanguigna più alta
Le attrezzature elettriche per l'edilizia possono aiutare la tua azienda a rendere l'esperienza più piacevole per clienti, dipendenti e chiunque si trovi vicino al tuo cantiere. Senza il complesso motore diesel, le apparecchiature elettriche sono molto più silenziose. Quando si lavora in una zona trafficata o in un quartiere residenziale, l'utilizzo di apparecchiature elettriche può attirare meno attenzione sulle operazioni e consentire ai residenti di continuare la giornata come al solito.
Anche i dipendenti e gli operatori delle attrezzature possono sperimentare un maggiore comfort quando utilizzano apparecchiature elettriche. Il rumore può influire sul loro udito e sul loro umore quando devono stare accanto ad apparecchiature rumorose tutto il giorno. I dipendenti potrebbero dover indossare indumenti protettivi ingombranti per proteggere le orecchie. Poiché le apparecchiature elettriche sono più silenziose, puoi aiutare a proteggere le orecchie dei tuoi dipendenti e creare un ambiente in cui possono comunicare meglio con questo tipo di attrezzatura.
Sia che nel vostro sito ci siano solo dipendenti o in una zona residenziale, potete proteggere la salute e la sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti con attrezzature che riducono l'inquinamento acustico.

Man mano che i produttori sviluppano tecnologie e soluzioni elettriche più recenti, diventeranno disponibili più opzioni elettriche. È già possibile trovare diversi tipi comuni di attrezzature da costruzione nei modelli elettrici, tra cui:
- Carrelli elevatori: Come attrezzatura standard per l'edilizia, i carrelli elevatori hanno abbracciato il passaggio all'energia elettrica. Questo tipo di attrezzatura ha un mercato competitivo, incoraggiando i produttori a implementare caratteristiche di qualità con carrelli elevatori elettrici. Ad esempio, è possibile trovare modelli che includono promemoria automatici per problemi di manutenzione e autodiagnosi.
- Escavatori: gli escavatori sono potenti attrezzature per il movimento terra che consentono di movimentare materiali e scavare in modo efficiente. Varie dimensioni, inclusi i modelli di miniescavatori, li rendono sempre più versatili, in modo da poterli applicare a ogni cantiere e progetto. I modelli elettrici possono estendere ulteriormente le loro funzionalità per soddisfare le esigenze progettuali e ambientali.
- Caricatori: Come gli escavatori, le pale aiutano le squadre di costruzione a trasportare i materiali e a svolgere le attività nei cantieri. Gli accessori li rendono più personalizzabili in base alle tue esigenze in modo da poterne aumentare la funzionalità senza acquistare nuove attrezzature. Le diverse opzioni di sterzo e cingolo consentono di adattare l'attrezzatura al cantiere. Con le pale elettriche, è possibile ridurre il rumore e aumentare l'efficienza.
Le imprese edili spesso rimandano gli investimenti in nuove tecnologie. Con la diffusione delle soluzioni elettriche, l'azienda può soddisfare meglio le aspettative dei clienti e gli standard del settore integrando le attrezzature elettriche per l'edilizia. Se non sei pronto a investire, puoi provare i macchinari elettrici per le tue operazioni con un noleggio di attrezzature.

Quando la tua impresa edile vuole beneficiare di attrezzature elettriche per l'edilizia, il noleggio ti consente di abbinare le specifiche del tuo progetto all'uso che ne stai facendo. Con il noleggio, puoi cambiare macchinari pesanti per ogni progetto e aumentare l'efficienza investendo in più modelli per varie attività. Questa opzione consente inoltre di accedere alle migliori apparecchiature sul mercato e testare la tecnologia più recente, comprese le apparecchiature elettriche.
Per supportare ulteriormente il passaggio del settore delle costruzioni alle apparecchiature elettriche, Caterpillar ha presentato quattro prototipi elettrici a fine ottobre 2022. Queste opzioni funzionano su un prototipo di batteria con un caricabatterie CA per ulteriore energia. I quattro modelli includono mini e medi escavatori, una pala gommata media e una pala gommata compatta. Con queste innovazioni, Caterpillar spera di continuare a sostenere la sostenibilità e l'innovazione.
Per noleggi di attrezzature di qualità e una selezione completa, Cat Rentals℠ vanta più di 1.300 sedi in tutto il mondo. I dealer locali possono abbinarti all'attrezzatura più adatta ai tuoi progetti e aiutarti a comprendere i vantaggi delle attrezzature elettriche per l'edilizia.
Trova oggi stesso un dealer vicino a te e scopri come il noleggio di attrezzature elettriche può supportare il tuo prossimo progetto.
Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting