Come rendere più innovativa la tua impresa edile
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Con lo sviluppo della tecnologia, si sviluppano anche quasi tutti i settori là fuori e l'edilizia non fa eccezione. Solo perché esiste dall'età della pietra non significa che sia diminuito in termini di innovazione. In realtà è il contrario, poiché l'era digitale ha portato nuove tecnologie e metodi sul campo. Alcuni migliorano la sicurezza, mentre altri riguardano la produttività o riducono i costi. Altri ancora promuovono pratiche rispettose dell'ambiente.

Quindi, come puoi utilizzare l'innovazione nella tua attività di costruzione? Può aiutarti a distinguerti, rivelandoti come un'azienda all'avanguardia. Se sei in ritardo, potrebbe essere ciò di cui hai bisogno per raggiungere la concorrenza. Molte tecnologie e tecniche possono aiutare a migliorare le pratiche operative delle imprese edili.

Vai a una sezione:

Innovazioni costruttive

Hardware, software e materiali possono essere utilizzati per migliorare un progetto di costruzione. Ecco alcune nuove idee che riteniamo siano particolarmente importanti nel settore delle costruzioni.

 

1. Gemelli digitali

I gemelli digitali sono strumenti rivoluzionari che aiutano il personale edile di ogni tipo a ottenere informazioni utili. Possono aiutare a migliorare la comunicazione e ridurre le inefficienze tra i reparti come la progettazione e il funzionamento collegando una varietà di tipi di informazioni.

Un gemello digitale utilizza dati provenienti da una varietà di fonti, tra cui droni, sensori e algoritmi di intelligenza artificiale, per creare una versione digitale di un edificio. Con questo clone, è possibile testare vari scenari eseguendo simulazioni. Utilizza un cocktail di tecnologie, dalla simulazione 3D ai programmi di cloud computing, per svolgere il suo lavoro.

Alcuni degli usi di un gemello digitale includono:

  • Visualizzazione dell'edificio, che può anche essere condivisa con i partner e il pubblico
  • Documentazione
  • Modellazione
  • Test di conformità attraverso simulazioni per l'impianto elettrico, HVAC, ecc.
  • Modellazione
  • Pianificazione

Un gemello digitale aiuta i manager dopo la costruzione dell'edificio fornendo loro informazioni in tempo reale sulle sue prestazioni. Un test può prevedere un problema con l'impianto idrico o elettrico che possono risolvere, risparmiando potenzialmente migliaia di dollari sulle riparazioni. Altri test che un gemello digitale può eseguire includono l'assistenza per occupanti specifici. Per i rivenditori, il gemello può identificare il punto migliore per posizionare le code o la temperatura ideale per le vendite. Nella costruzione di stabilimenti sanitari, i gemelli digitali possono essere utilizzati per posizionare le sale d'esame e identificare le esigenze di personale.

2. Droni

I droni, o veicoli aerei senza pilota (UAV), hanno molti usi prima, durante e dopo la costruzione. I droni rendono la tecnologia di rilevamento molto più accessibile alle imprese edili e possono offrire metodi come il rilevamento e la distanza della luce (LIDAR), il posizionamento GPS e il radar a penetrazione del suolo.

Gli UAV sono eccellenti per migliorare la sicurezza dei lavoratori durante i sondaggi e altre attività di monitoraggio poiché consentono l'accesso ad aree difficili da raggiungere che potrebbero non essere sicure per un essere umano. Questo fattore li rende utili anche per i controlli di manutenzione come il monitoraggio visivo e termico. Con l'evoluzione della tecnologia, potremmo persino vedere i droni in grado di trasportare più peso e aiutare a sollevare materiali a nuove altezze.

3. DfMA

La progettazione per la produzione e l'assemblaggio (DfMA) implica la creazione di progetti che hanno come priorità la produzione e l'assemblaggio, per ridurre i costi e la complessità. Un approccio che utilizza DfMA può includere:

  • Stampa 3D
  • Utilizzo standard delle parti
  • Design modulare
  • Riduzione al minimo del numero di componenti
  • Riduzione delle incoerenze nella qualità costruttiva

L'idea è quella di ridurre il numero di attività eseguite in loco e renderle più facili da svolgere. Questo metodo può ridurre i costi e aiutare a utilizzare pratiche di progettazione simultanee.

4. Realtà aumentata

Abbiamo visto la realtà virtuale con l'ascesa di app e piattaforme di gioco, ma invece di collocare l'utente in un mondo completamente virtuale, la realtà aumentata (Arrangement) integra il mondo reale di fronte a lui. Con Arrangement, le funzionalità virtuali sono sovrapposte a oggetti reali. Quando un lavoratore si avvicina a un'area di lavoro, può vedere informazioni sull'attività, avvisi di sicurezza e altri avvisi informativi visualizzati su un display heads-up. Potrebbero anche visualizzare dettagli che altrimenti non sarebbero in grado di vedere, come i condotti elettrici che corrono dietro un muro. "Vedendo" attraverso il muro, il lavoratore sa di più sul sito e può agire in modo più sicuro.

Tablet, occhiali intelligenti e persino elmetti sono dotati della tecnologia per visualizzare queste aggiunte. Un altro utilizzo di Arrangement sono i moduli di formazione, che mettono il lavoratore in un ambiente realistico senza rischi per la sicurezza.

5. Monitoraggio intelligente della sicurezza

Un'altra caratteristica che gli elmetti "intelligenti" possono avere è la capacità di identificare lo stato fisiologico di un lavoratore e potenziali pericoli. Potrebbero essere in grado di rilevare:

  • Sintomi come surriscaldamento, respirazione inadeguata e affaticamento
  • Cadute
  • Rischi ambientali come gas, temperature estreme e alta pressione
  • Vicinanza a oggetti in movimento

Questi elmetti intelligenti possono anche fornire risposte attuabili se viene rilevata una delle suddette condizioni. In caso di caduta grave, i cappelli possono allertare i lavoratori nelle vicinanze e il personale medico appropriato. Possono anche offrire una guida remota per far uscire i lavoratori da qualsiasi luogo in cui potrebbero essere bloccati, come miniere o strutture complesse. Gli hat possono anche aiutare a far rispettare le autorizzazioni appropriate. Possono identificare se un lavoratore tenta di utilizzare una macchina per la quale non è certificato e inviare avvisi al lavoratore e avvisi alla direzione se qualcuno tenta di accedere a un'area riservata.

6. Nuovi materiali

Di tanto in tanto vengono alla luce nuovi materiali da costruzione e sfruttarli al meglio può offrire vantaggi unici a un'impresa edile. Alcuni interessanti includono:

  • CABKOMA: Questo composito termoplastico in fibra di carbonio aiuta ad aggiungere rinforzo sismico agli edifici con un design leggero, resistente ed esteticamente gradevole. Per farlo, utilizza tiranti con un'elevata resistenza alla trazione.
  • Breathe Brick: Immagina un mattone che funziona come un filtro, per catturare gli inquinanti e filtrarli. Questo è esattamente ciò che fa il Breathe Brick, utilizzando un design ispirato all'aspirapolvere per estrarre il particolato.
  • Mattoni idroceramici: questi mattoni "sudati" possono HOLD (mantenimento) grandi quantità di acqua e disinserimento nelle giornate calde per aiutare a ridurre la temperatura interna di 5-6 gradi.
  • PURETi: Una varietà di prodotti che creano una superficie fotocatalitica, utilizzando biossido di titanio e luce ultravioletta, possono rimuovere gli inquinanti e i radicali liberi all'interno e intorno a un edificio.
  • Cemento che genera luce: Modificando la struttura microscopica del cemento, i materiali fosforescenti possono assorbire energia dalla luce solare e disinserimento durante la notte, creando un effetto luminoso di una bellezza unica di notte per illuminare i percorsi.

7. Esoscheletri robotici

Anche se potremmo essere piuttosto lontani dai robot autonomi che creano i nostri edifici, la robotica può aiutare in diverse attività legate alla costruzione.

Gli esoscheletri robotici offrono un supporto aggiuntivo per la costruzione e la produzione. La struttura metallica può aiutare ad aumentare la forza di chi lo indossa, riducendo lo sforzo necessario per spostare gli oggetti e l'impatto che ciò provoca su articolazioni e muscoli.

Costruzione innovativa con Cat Rentals℠

Fin dalla sua nascita, Caterpillar è stata all'avanguardia nell'innovazione nel settore delle costruzioni. Per aiutarvi a portare la vostra impresa di costruzioni a un livello superiore, le macchine Cat® offrono un design e un'efficienza di alto livello e Cat Rentals offre la flessibilità di utilizzare queste macchine, oltre alle attrezzature di oltre 70 altri produttori, in base alle esigenze dei vostri progetti. Stupisci i tuoi clienti e migliora l'efficienza del tuo cantiere con gli strumenti per portare a termine il lavoro nel modo giusto.

Trova oggi stesso una delle nostre oltre 1.300 sedi e lascia che ti aiutiamo ad aggiungere un po' di innovazione alle tue operazioni.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie