L'edilizia è un lavoro disordinato. Costruire le infrastrutture delle nostre città da zero invia molta polvere e detriti nell'aria e il processo può creare una notevole quantità di disordine in un cantiere. Sebbene alcune aziende possano rinunciare alla pulizia del sito o rimandarla alla fine di un lavoro, ci sono una serie di motivi per cui un cantiere pulito è importante.
1. Sicurezza del personale
La sicurezza del personale è una priorità assoluta durante qualsiasi lavoro. Mantenere pulito il cantiere può ridurre il rischio di infortuni sul lavoro. Man mano che detriti e disordine si accumulano sul cantiere, aumenta il rischio che uno dei tuoi dipendenti si faccia male. I lavoratori hanno molto da tenere sotto controllo e può essere facile inciampare negli ostacoli che non si aspettano e cadere su o giù da superfici o oggetti pericolosi. Mantenere pulita l'area di lavoro elimina molte potenziali cause di infortunio.
2. Sicurezza delle apparecchiature
Proprio come un cantiere disordinato può comportare rischi per i tuoi dipendenti, il disordine può anche danneggiare le tue attrezzature. La presenza di detriti invisibili può causare errori all'utente durante il funzionamento della macchina e i risultati possono intaccare il libro degli assegni aziendale. L'istituzione di una politica per la pulizia regolare del cantiere ogni giorno può salvare la tua azienda dai costi di riparazione o sostituzione delle attrezzature da costruzione.
3. Conformità normativa
Le grandi aziende adottano misure estese per proteggere il proprio personale e le proprie attrezzature, ma gli organismi di regolamentazione come l'OSHA stabiliscono standard elevati per garantire ambienti di lavoro sicuri. Violare i protocolli di sicurezza può portare a multe costose, quindi vale la pena familiarizzare con gli standard di pulizia dell'OSHA e applicarli alle procedure quotidiane del tuo equipaggio.
4. Efficienza del lavoro
La sicurezza è il principale contributo all'importanza di un cantiere pulito, ma mantenere in ordine l'area di lavoro può anche aumentare l'efficienza. Quando il tuo cantiere è in disordine, diventa più difficile per i tuoi dipendenti navigare nello spazio e lavorare velocemente. Inoltre, i grandi pasticci richiedono molto tempo per essere puliti se aspetti che il lavoro sia finito. Incorporare la pulizia del cantiere nelle normali procedure quotidiane aiuterà i tuoi lavoratori a rimanere al passo con il disordine in modo che possano lavorare ogni giorno più velocemente.
5. Opinione pubblica
Quando valuti il valore di un'area di costruzione pulita, considera che lo stato visivo del tuo cantiere è la risorsa principale del pubblico in generale per farti un'impressione della tua azienda. I passanti penseranno alla tua impresa più favorevolmente se vedono un cantiere ordinato mentre la tua squadra sta lavorando o dopo l'orario di lavoro. Mantenere un bell'aspetto potrebbe essere la chiave per assicurarti il tuo prossimo grande contratto.
Cat Rentals℠ è un fornitore affidabile di attrezzature per l'edilizia robuste che vi aiuteranno a completare le attività più velocemente, lasciandovi più tempo per concentrarvi sul mantenimento di un cantiere pulito. Per saperne di più sui prodotti per la pulizia dei siti dei nostri dealer o su altri noleggi, o per richiedere un preventivo rapido, chiama il numero 1-800-RENT-CAT o sfoglia i nostri elenchi di attrezzature online. In caso di domande o se desideri prima vedere l'attrezzatura di persona, il concessionario Cat vicino a te farà tutto il necessario per aiutarti a trovare ciò di cui hai bisogno.