I pavimenti puliti e sicuri sono importanti nei magazzini, negli stabilimenti e negli spazi di vendita al dettaglio. Fuoriuscite e polvere possono rallentare il lavoro e comportare dei rischi. Per la maggior parte degli stabilimenti, i risultati più rapidi e coerenti derivano dal noleggio di macchine appositamente costruite piuttosto che da uno straccio e un secchio.
- Spazzatrici: raccolgono sporco e detriti, ma non strofinano o asciugano il pavimento, ideali per detriti secchi e passaggi rapidi.
- Lavasciuga pavimenti: applicare la soluzione, strofinare con le spazzole e asciugare in una sola passata. Sono i migliori per la pulizia giornaliera di olio, grasso e produzione.
- Spazzatrici/lavasciuga: spazza e strofina contemporaneamente in modo da evitare due macchine separate e ridurre il tempo su grandi aree.
Scegliere il formato che si adatta al layout e al piano di lavoro. Le lavasciuga pavimenti a spinta offrono manovrabilità per corridoi stretti e ostacoli. Le lavasciuga pavimenti con operatore a bordo coprono più velocemente spazi ampi e aperti con meno fatica per l'operatore. Sono adatti a strutture con pali, rack e curve strette dove conta un controllo preciso. Su pavimenti grandi e aperti, un'unità con operatore a bordo può ridurre in modo significativo il tempo e la manodopera perché gestisce più metratura per passata.
Inizia con la metratura, il tipo di pavimento e il tempo che puoi dedicare alla pulizia. Gli spazi piccoli e privi di macchie potrebbero aver solo bisogno di essere spazzati. Le aree grandi e trafficate traggono vantaggio da un'unità con operatore a bordo che riduce la manodopera e consolida i gradini. Considerare la disposizione e gli ostacoli in modo che gli operatori impieghino meno tempo a fermarsi e a riposizionarsi durante il turno.
- Sgombrare l'area: spostare strumenti, attrezzature e pallet in modo che la macchina possa raggiungere la superficie.
- Elimina le macchie ostinate: pretrattare il grasso e l'olio confezionati con uno sgrassatore industriale.
- Strofinamento della macchina: scegli tamponi o spazzole per la tua superficie e materiale. Ad esempio, usa diversi tamponi o pennelli per piastrelle, vinile e cemento in modo da pulire efficacemente senza danni.
- Raggiungi punti ristretti: pulisci angoli e bordi a mano se la macchina non può accedervi.
Potete noleggiare da noi tutte le attrezzature di cui avete bisogno per la vostra metratura e il carico di terreno. Gli esperti di Cat Rentals℠ possono aiutarti ad abbinare la capacità del serbatoio, la pressione della spazzola e il design del tergivetro al tuo pavimento.
Per iniziare, contattaci online o contatta il dealer locale per conoscere tariffe e disponibilità.