Come gestire il calore stagionale in un magazzino
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Un ambiente di magazzino può essere soffocante in estate. La creazione di un clima fresco e confortevole aiuta a proteggere le merci dai danni causati dal calore e dall'umidità eccessivi e mantiene la forza lavoro fresca e produttiva. Puoi anche ridurre i costi energetici e fornire una gradita spinta ai profitti della tua azienda.

Cat Rentals℠ ha raccolto i seguenti suggerimenti per combattere il caldo stagionale in un magazzino, inclusi suggerimenti per alcuni aggiornamenti delle attrezzature che faranno una notevole differenza.

Isolamento di alta qualità

L'isolamento aiuta a mantenere l'aria fresca all'interno e l'aria calda all'esterno dell'edificio. La qualità dell'isolamento continua a migliorare, quindi se sono passati molti anni dall'ultima volta che hai installato l'isolamento attuale, potresti trarre vantaggio da un aggiornamento. Non dimenticare le porte del garage della banchina di carico quando scegli un nuovo isolamento per il tuo stabilimento.

Tenere porte e finestrini chiusi

Molte operazioni di magazzino sono negligenti nel chiudere le porte delle banchine dopo la spedizione o la ricezione degli ordini, il che rappresenta un notevole spreco di energia se si dispone di aria condizionata. Anche una o due finestre aperte consentono all'aria calda di infiltrarsi nella tua struttura. Le porte da garage commerciali dotate di sensori di movimento che aprono e chiudono automaticamente le porte possono alleviare il problema.

Illuminazione aggiornata

Cambiare l'illuminazione è un altro modo per raffreddare un magazzino in estate. L'illuminazione a LED è un'opzione ideale per illuminare grandi aree aperte come magazzini, centri di distribuzione e stabilimenti di produzione. Rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza, un'opzione ad alta efficienza energetica, come i LED, utilizza in genere il 25-80% in meno di energia, risparmiando denaro. I LED funzionano anche molto più freddamente, purché vengano utilizzati con apparecchi di illuminazione a LED progettati per dissipare il calore.

Coperture migliorate

I tetti di molti magazzini assorbono calore, il che può rendere l'interno molto più caldo in estate. È disponibile la tecnologia del tetto freddo che consente al tetto di riflettere la luce solare. I tetti freddi hanno anche elevate proprietà di emissione termica, il che significa che irradiano gran parte del calore che assorbono nell'atmosfera. Un tetto scuro tradizionale può raggiungere una temperatura di 150 gradi Fahrenheit durante l'estate. Un tetto freddo può abbassare la temperatura di 50 gradi Fahrenheit o più.

Attrezzature HVAC

Un sistema HVAC obsoleto e inefficiente può essere un altro motivo per cui non sei in grado di battere il caldo stagionale nel tuo magazzino. Il noleggio di condizionatori d'aria e altre apparecchiature HVAC per l'estate può fornire un'eccellente soluzione a breve termine che soddisfa le tue esigenze di raffreddamento e si adatta al tuo budget.

Cat Rentals℠ offre una varietà di attrezzature HVAC a noleggio

Se noleggiare attrezzature HVAC ha senso per la tua attività, Cat Rentals nella tua zona fa per te. Disponiamo di un ampio inventario di condizionatori d'aria, deumidificatori e unità di trattamento dell'aria progettati per operazioni commerciali su larga scala come magazzini e centri di distribuzione. Approfittate della nostra esperienza pluriennale per aiutarvi a scegliere i prodotti giusti per il vostro stabilimento. Forniamo anche un servizio completo di riparazione e manutenzione con ogni noleggio.

Contattaci per saperne di più oggi

Visualizzate la nostra attuale selezione di attrezzature e non esitate a chiamarci al numero 1-800-RENT-CAT per saperne di più. Puoi anche richiedere un preventivo online veloce.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Ottieni un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie