Pale gommate medie e i loro diversi impieghi
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Il mondo delle attrezzature pesanti copre un'ampia gamma di funzioni e la pala è una delle macchine più versatili e utilizzate. Le pale gommate medie sono una di queste macchine adattabili e, una volta compresi i loro usi, ti ritroverai a usarle sul campo ogni volta che puoi.

Che cos'è una pala gommata media?

Una pala gommata è una macchina pesante dotata di una grande benna montata sulla parte anteriore. Al posto dei cingoli continui, questa macchina utilizza ruote resistenti che la rendono capace di spostarsi sulle strade senza danneggiare l'asfalto finito. La pala gommata fa parte di molte altre pale di una famiglia di attrezzature, tra cui minipale gommate SSL e terne.

Per pale gommate medie di Caterpillar si intende un volume della benna e un peso operativo specifici. I nostri modelli medi hanno una capacità minima della benna di 3 iarde cubiche e un peso operativo varia da 30.000 libbre a poco meno di 80.000. Questi modelli hanno anche una potenza compresa tra 200 e 500 cavalli. 

Di dimensioni diverse tra i modelli compatti e grandi, la pala gommata media offre versatilità per un'ampia gamma di progetti. Una volta compresi i suoi usi, potrete trovare una miriade di applicazioni per una pala gommata di medie dimensioni nel vostro cantiere.

Utilizzi di una pala gommata media

Quando si considerano gli usi di una pala gommata media, è necessario considerare quanto spazio si ha a disposizione e quanto materiale si prevede di lavorare. Questi fattori consentono di identificare le dimensioni e la capacità della benna giuste per la propria applicazione.

Le funzioni delle pale gommate di medie dimensioni si suddividono in quattro categorie di base: scavo, carico, trasporto e livellamento.

Scavo

La pala grande montata su una pala gommata media si presta facilmente ai lavori di scavo. La necessità di scavare si presenta in molti cantieri diversi, sia che si tratti di montare un'area per le tubazioni del gas o di gettare le fondamenta per una nuova costruzione. 

I modelli medi possono coprire benne di volume sia piccolo che grande per soddisfare esigenze di scavo estese. Le benne più grandi consentono di ottenere di più in meno tempo. Mentre le pale gommate di grandi dimensioni offrono capacità elevate, con un modello medio la manovrabilità è maggiore. 

Caricamento in corso

Nelle applicazioni dei macchinari pesanti, materiali come rocce, sporcizia e rifiuti devono essere trasferiti da un luogo all'altro. Le pale gommate medie sono attrezzature preziose per il riempimento di dumper che trasportano materiali in altre aree di un cantiere.

Proprio come nelle applicazioni di scavo, gli usi di carico dipendono dal volume della benna. È anche utile notare che un'uscita di carico più elevata richiederà una potenza più significativa. Molti cantieri edili generali hanno alcuni requisiti di carico, ma non richiedono capacità estreme come l'industria mineraria.

Trasporto

Le pale gommate non hanno bisogno di riempire i dumper per trasportare i materiali da un luogo all'altro. Molti team utilizzano queste macchine per trasportare rocce, sporcizia e altri materiali in diverse aree del cantiere. Le benne delle pale gommate sono in grado di movimentare materiali leggeri e pesanti, tra cui:

  • Tubo
  • Mattoni
  • Pacciamatura
  • Trucioli
  • Terreno
  • Sabbia

Quando si cerca una pala gommata di medie dimensioni per la propria applicazione, considerare il peso e l'ingombro dei materiali. I modelli medi sul lato piccolo sono ideali per pacciame e terra, mentre capacità maggiori possono gestire mattoni e barre di metallo.

Livellamento

Mentre le minipale gommate, le terne e i dozer sono le attrezzature più comuni per il livellamento dei terreni, anche le pale gommate sono in grado di gestire il lavoro. Se si imposta la benna alla giusta angolazione, può angolare la terra in base alle specifiche specificate. Il livellamento posteriore consente inoltre di ottenere il livellamento corretto senza danneggiare il terreno.

Questa applicazione richiede l'intervento di un operatore esperto, ma è comunque un'opzione. Se hai bisogno di un lavoro di livellamento rapido e hai a portata di mano una pala gommata media, potrebbe essere una buona possibilità per il tuo team.

Applicazioni industriali

Grazie alla sua versatilità, la pala gommata media trova posto in molti settori delle attrezzature pesanti. Le pale gommate sono disponibili in:

Trova una pala gommata media a noleggio presso Cat Rentals℠

Poiché le pale gommate medie si adattano facilmente a molti lavori, sono un'eccellente opzione di noleggio a breve termine per operazioni di tutte le dimensioni. Noi di Cat Rentals℠ vi mettiamo in contatto con una rete di dealer che offre un'ampia selezione di pale gommate con tecnologia avanzata e efficienza dei consumi. 

Per maggiori informazioni sui nostri modelli di pale gommate, potete trovare il vostro Concessionario Cat locale o parlare con un membro del team al numero 1-800-RENT-CAT. Potete anche sfogliare le nostre pale gommate online o utilizzare il modulo di richiesta di preventivo rapido per noleggiare tutto ciò di cui avete bisogno da chi fa tutto ciò che è necessario.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Ottieni un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie