Che cos'è la costruzione modulare?
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Che cos'è la costruzione modulare?

La costruzione modulare è un processo innovativo con molti vantaggi. Con questo tipo di costruzione, gli edifici vengono creati come singole sezioni o "moduli", che vengono costruiti fuori sede in uno stabilimento di produzione controllato. Questi moduli vengono quindi trasportati e assemblati nel sito di costruzione finale. Usano gli stessi materiali e soddisfano gli stessi codici e standard delle strutture costruite in modo convenzionale, ma in genere impiegano circa la metà del tempo.

COSTRUZIONE MODULARE VS. EDILIZIA TRADIZIONALE

Ci sono diverse differenze fondamentali tra la costruzione modulare e la varietà tradizionale. Una delle principali differenze è che la maggior parte della costruzione modulare avviene all'interno di uno stabilimento di produzione, mentre la costruzione tradizionale avviene nel sito finale e avviene da zero.

L'approccio tradizionale alla costruzione richiede di preparare il sito prima di poter iniziare il processo di costruzione. Con la costruzione modulare, tuttavia, la preparazione del sito può iniziare mentre lo stabilimento di produzione produce i moduli, il che significa che questo tipo di progetto può richiedere molto meno tempo per essere completato.

In che modo la costruzione modulare è diversa dalla costruzione tradizionale?

A parte il luogo di costruzione e la preparazione del sito, ci sono molte altre distinzioni che rendono la costruzione modulare molto diversa dalla varietà tradizionale. Attraverso la comprensione di queste deviazioni, capirai perché le aziende stanno iniziando a interruttore dai metodi di costruzione tradizionali a quelli modulari.

Pianificazione del progetto

Forse la differenza più significativa tra la costruzione modulare e quella tradizionale è il modo in cui ciascun metodo esegue i propri processi di costruzione. Sebbene entrambi gli stili implichino la maggior parte degli stessi passaggi, l'esecuzione varierà in base alle relative capacità.

La costruzione modulare e tradizionale si differenzia per le seguenti operazioni:

  • Progettazione e ingegneria: la costruzione modulare offre maggiori opportunità di personalizzazione dell'edificio interno ed esterno rispetto alla costruzione tradizionale. Il processo di ingegneria tradizionale spesso coinvolge un architetto che l'azienda assume per creare un piano o un costruttore che baserà il progetto dell'edificio su un progetto precedente.
  • Sviluppo del sito e fondazioni: mentre entrambi i processi comportano operazioni di posa della terra, scavo e costruzione delle fondamenta, il metodo modulare inizia la costruzione dell'edificio mentre queste sono in corso.
  • Costruzione di edifici: attraverso la costruzione modulare, i lavoratori assemblano l'edificio su una linea di assemblaggio all'interno dello stabilimento di produzione, dove elementi come condizioni meteorologiche avverse e atti vandalici non possono influire sul processo. La costruzione tradizionale avviene in loco, il che significa che i processi dipendono dalle condizioni meteorologiche e richiedono una programmazione precisa. 
  • Installazione modulare: questa fase è esclusiva della costruzione modulare. A questo punto del processo, l'edificio è quasi finito e richiede solo che i lavoratori attendano la consegna del modulo e montino insieme i pezzi.
  • Ripristino del sito: entrambi i processi di ripristino del sito comportano la riparazione di asfalto, cemento o paesaggio che sono stati interrotti durante la costruzione. Tuttavia, questa procedura si verifica molto prima nel programma di costruzione modulare rispetto alla costruzione tradizionale: quando inizia il restauro nella costruzione tradizionale, l'edificio è già finito e pronto per essere occupato attraverso l'assemblaggio modulare.

Tempo

Poiché i processi di costruzione tradizionali vengono eseguiti in modo lineare, i lavoratori devono attendere per eseguire il passaggio successivo fino al completamento del precedente. Il ritardo nel frattempo aumenta il tempo necessario per completare il progetto, che potrebbe richiedere da sei mesi a un anno. 

D'altra parte, la costruzione modulare consente ai costruttori di avviare le fondamenta e produrre l'edificio contemporaneamente, abbreviando significativamente il processo. Attraverso il metodo modulare, è possibile completare un edificio in soli due o quattro mesi.

Costo

La costruzione modulare tende ad essere più conveniente rispetto ai metodi di costruzione tradizionali a causa del tempo in meno necessario per completare il processo, con conseguente aumento del ritorno sull'investimento (ROI) dovuto all'occupazione precedente. L'approccio modulare aiuta anche le aziende a ridurre le spese di costruzione grazie al minor costo di assemblaggio e installazione.

Poiché la costruzione tradizionale richiede molto più tempo per essere completata e dipende fortemente dalle condizioni meteorologiche e dalle capacità della manodopera, i costi associati sono molto più elevati.

Controllo qualità

Poiché l'intero processo di costruzione modulare si svolge in uno stabilimento di produzione, consente un maggiore controllo della qualità durante la fabbricazione/costruzione rispetto alla costruzione tradizionale. Le fabbriche forniscono un ambiente controllato con una costante supervisione da parte dei superiori, garantendo che tutti i moduli siano prodotti secondo le normative del settore. 

La costruzione tradizionale avviene in loco in un ambiente meno controllato, rendendo più difficile mantenere gli standard di qualità.

TIPI DI COSTRUZIONE MODULARE

Esistono due tipi principali di costruzione modulare:

  • Permanent Modular Construction (PMC): Con PMC, gli edifici vengono realizzati in sezioni del modulo consegnabile per il posizionamento permanente in un sito. Il PMC è spesso utilizzato sia per le abitazioni che per le strutture commerciali e rappresenta un'alternativa efficiente e sostenibile all'edilizia tradizionale.
  • Edifici trasferibili: gli edifici trasferibili sono progettati per essere riutilizzati o riutilizzati più volte e trasportati in diversi cantieri. Sono ideali per esigenze di spazio temporaneo per scuole, uffici, cliniche e centri vendita. Con una consegna rapida e una riconfigurazione a basso costo, offrono una grande flessibilità e sono un'opzione altamente sostenibile per esigenze di spazio temporaneo.
VANTAGGI DELLA COSTRUZIONE MODULARE

Oltre a un notevole risparmio di tempo, i metodi di costruzione modulare presentano molti altri vantaggi:

  • Meno sprechi di materiale: costruire in una fabbrica consente di riciclare, proteggere i materiali e controllare più facilmente l'inventario per eliminare gli sprechi.
  • Maggiore riutilizzo: gli edifici modulari possono essere smontati e riconfigurati per un nuovo utilizzo, il che riduce la domanda di materiali e minimizza la quantità di energia necessaria per creare l'edificio.
  • Meno problemi meteorologici: con ben il 90% della costruzione modulare che avviene all'interno di una fabbrica, il rischio di danni o ritardi dovuti alle intemperie è significativamente ridotto.
  • Alta qualità: le case modulari sono costruite secondo gli stessi codici e standard delle case costruite tradizionalmente e utilizzano gli stessi materiali di alta qualità.
  • Costruzione più sicura: gli ambienti di costruzione interni aiutano a ridurre il rischio di incidenti per i lavoratori.
  • Opzioni di design illimitate: gli edifici modulari possono essere altamente personalizzati e costruiti per adattarsi a qualsiasi estetica.
CONTATTA Cat Rentals℠ PER LE TUE ESIGENZE DI ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA

Per risparmiare ancora più tempo sul vostro progetto di costruzione modulare, affidatevi alle eccezionali attrezzature a noleggio disponibili presso Cat Rentals℠. Forniamo un'ampia gamma di attrezzature per movimento terra, movimentazione materiali e altri tipi di attrezzature per l'edilizia a tariffe convenienti e periodi di noleggio flessibili.

Sfoglia il nostro inventario online per trovare l'attrezzatura che stai cercando. Puoi anche chiamarci al numero 1-800-RENT-CAT per assistenza, ulteriori informazioni o per ottenere un preventivo di noleggio su qualsiasi cosa nel nostro ampio inventario.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp