.jpeg)
I bulldozer sono attrezzature preziose in molti tipi di progetti. Consentono di spostare terra, livellare pendenze e rimuovere detriti in cantiere. I lavoratori dell'edilizia, dell'estrazione mineraria, dell'agricoltura e dell'architettura paesaggistica utilizzano tutti questi strumenti. Il noleggio è un modo comodo e relativamente economico per aggiungere questa attrezzatura alla flotta per un utilizzo a breve termine.
Prima di passare dal tuo fornitore di noleggio locale, tuttavia, ti consigliamo di determinare se hai bisogno di un permesso per noleggiare un bulldozer. Ulteriori informazioni sui requisiti di autorizzazione e formazione associati a questa attrezzatura.
La maggior parte degli stati non richiede permessi per i bulldozer per il noleggio e lo stesso vale per la maggior parte dei tipi di attrezzature pesanti. Tuttavia, prima di affittare in un particolare stato, devi confermare se avrai bisogno di un permesso.
Tieni presente che anche se non ti trovi in uno stato in cui è richiesto il permesso, avrai bisogno di altre credenziali per assicurarti l'affitto.
Un bulldozer può essere utilizzato per molte attività in un cantiere, dalla bonifica del terreno allo spargimento del terreno. Queste funzionalità lo rendono un'aggiunta pratica alla tua flotta di noleggio, ma dovrai soddisfare alcuni requisiti prima di iniziare il periodo di noleggio, tra cui:
- Formazione: Le attrezzature pesanti possono creare rischi per la sicurezza, quindi le società di noleggio spesso richiedono la prova della formazione degli utenti conforme alle linee guida dell'Occupational Safety and Health Administration. Potrebbe anche essere necessaria una certificazione.
- Assicurazione: In caso di lesioni, furti o danni, è necessario presentare la prova dell'assicurazione al fornitore di noleggio. L'assicurazione di responsabilità civile generale protegge l'affittuario e la tua azienda.
- Licenza: Le attrezzature che viaggiano su strada necessitano di una patente di guida. Le macchine più pesanti richiedono una licenza commerciale di classe A per soddisfare gli standard della Federal Motor Carrier Safety Administration. Alcuni stati hanno requisiti unici per il noleggio di bulldozer.
Seguire le normative statali e ottenere tutti i documenti necessari vale sempre lo sforzo extra. Ecco alcuni modi in cui seguire le regole di affitto può aiutare la tua attività:
- Reputazione: I fornitori di servizi di noleggio si fideranno di te per le loro attrezzature perché sanno che hai adottato tutte le misure adeguate per proteggere la macchina e i suoi operatori.
- Risparmio: L'assicurazione protegge l'attrezzatura in caso di danni. Se l'apripista a noleggio si guasta in cantiere, non dovrete pagare il costo totale per riportarlo in condizioni ottimali.
- Sicurezza: Se dispongono delle licenze e della formazione giuste, i lavoratori sanno come utilizzare l'attrezzatura con meno rischi di infortuni per se stessi e per gli altri.
Controllare i requisiti di autorizzazione e licenza è un buon inizio per il processo di noleggio. Una volta che ti assicuri di aver soddisfatto questi standard, ti consigliamo di fare qualche passo in più per prepararti al noleggio. Prendersi il tempo necessario per determinare la misura di bulldozer necessaria e verificare lo stato della formazione degli operatori può rendere il processo di noleggio ancora più agevole. Ecco alcuni passaggi da compiere prima di noleggiare.
Scegliete la giusta dimensione dell'attrezzatura
Settori e requisiti di progetto diversi possono richiedere dozer diversi. Anche se hai noleggiato una di queste macchine in passato, ti consigliamo di considerare se ciò che avevi l'ultima volta funzionerà per il tuo ultimo lavoro. I dozer sono disponibili in tre dimensioni: piccola, media e grande. I piccoli bulldozer funzionano bene per progetti di architettura paesaggistica o di edilizia residenziale perché possono muoversi in spazi ristretti. I dozer di grandi dimensioni sono ideali per attività minerarie, di architettura paesaggistica e di edilizia commerciale.
Assicurarsi che gli operatori dispongano della formazione appropriata
Se gli operatori sanno utilizzare gli apripista in modo sicuro ed efficiente, possono completare le attività più velocemente e aumentare la produttività. Esamina le opzioni di formazione o certificazione per dare loro esperienza. Alcune società di noleggio richiedono addirittura questo passaggio prima di poter noleggiare un bulldozer. Potrebbe anche essere necessario che gli operatori siano in possesso di una patente di guida commerciale (CDL).
Verifica con la tua società di noleggio locale per vedere se offrono corsi di formazione o certificazioni. Durante un progetto, accertarsi che la macchina venga utilizzata solo da membri del personale qualificati.
Considerare i requisiti statali
Probabilmente svolgi la maggior parte della tua attività in un singolo stato. Acquisisci familiarità con le leggi di quello stato sull'uso del dozer e sul noleggio di attrezzature. Quando conosci le regole in anticipo, avrai un processo di noleggio molto più agevole.
Controlla le tue polizze assicurative
Assicurati di essere coperto se succede qualcosa al tuo noleggio. Rivedi le tue polizze assicurative per vedere la portata e l'importo della tua copertura. Il tuo agente o broker assicurativo commerciale può fornire consigli sulla tua polizza attuale e su qualsiasi protezione aggiuntiva di cui hai bisogno.
Cat Rentals offre noleggio di attrezzature di alta qualità, inclusi i bulldozer, attraverso un'estesa rete di dealer con sedi in tutto il mondo. Molti dealer Cat offrono un supporto completo per il noleggio, come assistenza nella selezione delle attrezzature e formazione degli operatori per garantire ai gestori di flotte e ai proprietari di aziende tutto ciò di cui hanno bisogno per avere successo. Inizia oggi stesso a noleggiare un apripista con un preventivo rapido o trovando un concessionario Cat vicino a te.