Suggerimenti per proteggere l'udito dei lavoratori nei cantieri edili
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Sebbene la maggior parte dei lavoratori sia consapevole dei rischi per la sicurezza associati all'utilizzo di attrezzature pesanti, non tutti pensano agli effetti del rumore di costruzione. I problemi di udito sul posto di lavoro di solito si verificano gradualmente, quindi molti lavoratori non si accorgono che il loro udito viene danneggiato fino a quando non è ircorreggibile, con conseguente perdita irreversibile dell'udito indotta dal rumore.

Stare vicino a macchine rumorose è inevitabile quando si lavora in un cantiere , tuttavia, ci sono numerosi modi per proteggere se stessi e i propri dipendenti dalla perdita dell'udito sul lavoro. Con i seguenti suggerimenti per la protezione dal rumore per i lavoratori, puoi proteggere l'udito del tuo personale da eventuali danni.

Come proteggere l'udito in un cantiere edile

Quando si lavora in un cantiere, è fondamentale adottare le misure necessarie per proteggere se stessi e il personale dai danni indotti dal rumore. Considerare i seguenti suggerimenti per la protezione dell'udito per i lavoratori edili per promuovere una migliore sicurezza dell'udito.

Indossare dispositivi di protezione dell'udito

Uno dei modi più semplici per proteggere i timpani in cantiere è investire in apparecchiature di protezione dell'udito di livello industriale come cuffie e tappi per le orecchie che bloccheranno il rumore di costruzione. È buona regola generale richiedere ai lavoratori di indossare sempre questi dispositivi in cantiere, anche se non utilizzano macchinari.

Nella maggior parte dei casi, dovresti evitare protezioni per l'udito che si depositano troppo in profondità nel condotto uditivo. Sebbene questi tipi di apparecchiature riducano al minimo la ricezione del suono, possono anche perforare i timpani e creare accumuli di cerume e detriti nell'orecchio.

Regolare i livelli di rumorosità sul luogo di lavoro

L'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) raccomanda che i livelli di rumore sul luogo di lavoro non superino una media di 85 decibel in otto ore di lavoro per proteggere i timpani da danni. È possibile misurare il rumore in cantiere utilizzando un fonometro, che utilizza un microfono posizionato all'altezza delle orecchie per valutare il rumore dell'attrezzatura. È possibile etichettare le apparecchiature estremamente rumorose con un adesivo per il rumore pericoloso per avvertire i lavoratori di potenziali rischi.

Se non hai accesso a un fonometro, puoi valutare manualmente i livelli di rumore stando a circa un metro di distanza da un collega. Se non riesci a sentire il tuo partner o devi alzare la voce per farti sentire, il livello sonoro del tuo sito è probabilmente superiore a 85 decibel.

Investi in macchinari più silenziosi

Con il continuo progresso della tecnologia, diventano disponibili sempre più attrezzature con capacità operative più silenziose. Le attrezzature compatte sono ideali per limitare il rumore nei cantieri poiché tendono a mostrare livelli di rumorosità inferiori rispetto alle macchine più grandi. 

Ad esempio, le attrezzature compatte per l'edilizia Cat® sono note per il funzionamento silenzioso progettato per soddisfare i rigidi standard normativi. 

Ridurre l'esposizione al rumore

È possibile pianificare progetti specifici per ridurre al minimo la potenziale esposizione al rumore prima di iniziare un'attività. Esistono numerosi modi per implementare una migliore pianificazione della riduzione del rumore in cantiere, ad esempio la costruzione di barriere acustiche e la programmazione di lavori più rumorosi quando sono presenti meno lavoratori. Puoi anche tenere riunioni di routine sulla sicurezza per discutere le pratiche di limitazione del rumore che puoi eseguire sul lavoro.

Noleggiate oggi stesso attrezzature silenziose per l'edilizia della vostra flotta presso Cat Rentals℠

Potete proteggere i vostri lavoratori dalla perdita dell'udito indotta dal rumore con i noleggi di attrezzature silenziose di Cat Rentals. I nostri dealer offrono una selezione completa di macchinari pesanti ad alte prestazioni dotati delle tecnologie più recenti.

Richiedi subito un preventivo per una macchina!

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Ottieni un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp