Noleggio di generatori per la ricarica di apparecchiature elettriche
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

I progetti di costruzione dipendono da un'alimentazione affidabile. Gli utensili e le attrezzature elettriche richiedono fonti di energia costanti per rimanere efficienti e nei tempi previsti. Il noleggio di un generatore per attrezzature elettriche garantisce sempre un'alimentazione affidabile, indipendentemente dalle condizioni del cantiere. Cat Rentals℠ offre un'ampia selezione di generatori progettati per caricare e far funzionare attrezzature elettriche per l'edilizia. Trova il servizio Cat Rentals più vicino a te per esplorare i modelli disponibili.

I generatori possono alimentare apparecchiature elettriche?

Sì. I generatori a noleggio possono far funzionare o caricare qualsiasi cosa, dagli utensili portatili alle macchine elettriche a batteria per impieghi gravosi. Alcuni esempi includono: 
• Strumenti: seghe, trapani e affilatrici 
• Attrezzature del cantiere: compressori, pompe e luci 
• Macchinari pesanti: escavatori elettrici a batteria, pale compatte e altre attrezzature che richiedono un supporto affidabile per la ricarica
 

I generatori consentono di mantenere il personale produttivo anche in aree prive di alimentazione permanente.

6 vantaggi del noleggio di un generatore

Il noleggio di generatori offre flessibilità, risparmio e convenienza agli appaltatori:

  1. Accedi rapidamente alla tecnologia più recente: scegli dai generatori mobili compatti da 6 kW alle unità più grandi per siti ad alta domanda. Molti noleggi offrono basse emissioni, elevata efficienza dei consumi e controlli avanzati. 
  2. Nessun problema di manutenzione: i fornitori di noleggio gestiscono l'assistenza e le riparazioni in modo da evitare tempi di fermo. 
  3. Prova diversi modelli: prova vari generatori per vedere quale soddisfa le tue esigenze prima dell'acquisto. 
  4. Termini flessibili: regola la durata del noleggio in base alla tempistica del progetto. Se si presenta un lavoro imprevisto, puoi noleggiare unità aggiuntive. 
  5. Garantisci sicurezza e conformità: i generatori a noleggio soddisfano rigorosi standard di sicurezza del sito, riducendo i rischi. 
  6. Produttività ottimizzata: distribuisci rapidamente i generatori durante le emergenze o i ritardi meteorologici per mantenere le operazioni in movimento.
Come trovare il generatore giusto per la tua attrezzatura

Considerare questi fattori quando si noleggia un generatore:

  • Dimensioni e carico: i generatori sono misurati in kilowatt (kW). Adattate la potenza all'attrezzatura e alle esigenze del cantiere, in genere 6-200 kW per la ricarica di utensili e macchine  elettriche
  • Fornitura di combustibile: scegli tra diesel, benzina, gas naturale o propano in base alla disponibilità e alla durata del progetto. 
  • Affidabilità del provider: collabora con società di noleggio affidabili come Cat Rentals. Fornitori affidabili offrono macchine affidabili, personale qualificato e assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Quando utilizzare un generatore a noleggio in cantiere
  • Siti remoti: alimentazione di escavatori elettrici a batteria o illuminazione del cantiere in aree senza accesso alla rete. 
  • Lavori urbani: forniscono energia di riserva per pale o strumenti compatti durante le interruzioni della fornitura. 
  • Risposta alle emergenze: dispiegati rapidamente dopo i temporali per azionare pompe e caricare macchine alimentate a batteria. 
  • Progetti stagionali: sostenere i progetti di costruzione nei periodi di picco estivi o invernali che richiedono energia aggiuntiva per le apparecchiature di riscaldamento.
Domande frequenti sul noleggio di generatori per apparecchiature elettriche
Di che dimensioni di generatore ho bisogno per l'attrezzatura da costruzione?

Dipende dal tuo carico. Gli strumenti piccoli possono funzionare con un'unità da 6 kW mentre la ricarica di più strumenti e le macchine possono richiedere un'unità da 200 kW. Se desiderate l'alimentazione dell'intero sito, prendete in considerazione un generatore da 1.825 kW.

Un generatore può far funzionare apparecchiature elettriche pesanti?

Sì. I generatori possono alimentare escavatori elettrici a batteria e altre attrezzature pesanti per un uso prolungato.

Perché noleggiare invece di acquistare un generatore?

Il noleggio evita elevati costi iniziali, costi di installazione e manutenzione. Consente inoltre di testare diversi modelli e scalare la capacità in base alla domanda stagionale.

Trova il generatore a noleggio giusto per il tuo cantiere

Cat Rentals offre generatori per alimentare utensili elettrici, luci e macchinari pesanti. Trova la sede più vicina per saperne di più, richiedere un preventivo e mantenere le tue operazioni senza intoppi.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Ottieni un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie