Come sanificare le attrezzature per l'edilizia
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

La maggior parte dei proprietari di attrezzature da cantiere responsabili comprende l'importanza di mantenere pulite le proprie macchine. La rimozione di tutta la sporcizia, il grasso e la sporcizia che si accumulano nei cantieri o nelle officine aiuta a prevenire guasti alle parti e a ridurre l'accumulo di calore, migliorando al contempo la sicurezza. Le attrezzature pulite promuovono anche un'immagine positiva per la tua attività.

Suggerimenti per la sanificazione dei macchinari e la sicurezza dei lavoratori

In un'epoca in cui i virus trasmissibili rappresentano una minaccia sostanziale per la salute, è essenziale disinfettare i macchinari, soprattutto se più lavoratori utilizzano la stessa attrezzatura. La disinfezione delle macchine protegge anche i tecnici della manutenzione e della riparazione che le mantengono in condizioni operative ottimali.

I seguenti suggerimenti possono aiutarti a disinfettare le attrezzature da costruzione e mantenere i tuoi lavoratori al sicuro:

  • Indossare DPI adeguati: prima di iniziare, indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi guanti in lattice e una mascherina o una mascherina. Questo passaggio riduce il rischio di esposizione durante la pulizia e impedisce di reinfettare le superfici durante il processo.
  • Disinfettante: utilizzare un disinfettante approvato dall'Agenzia per la protezione ambientale (EPA) per disinfettare i macchinari. Questi prodotti sono efficaci per neutralizzare il nuovo coronavirus e altre sostanze potenzialmente dannose e non danneggiano i componenti delle apparecchiature. Una soluzione di alcol isopropilico al 70% è anche un potente disinfettante che elimina i virus ed è sicuro da usare su superfici dure e non porose.
  • Pulire le superfici sporche: prima di applicare il disinfettante, rimuovere sporco e detriti dalle superfici interne dure come finestrini, joystick, volante, manopole e altri punti di contatto. Per la pulizia, usare sapone, acqua e una spugna o un panno.
  • Applicazione: Dopo aver pulito le superfici, spruzzarle con il disinfettante. Non è necessario pulire dopo la spruzzatura: puoi lasciare asciugare il disinfettante, anche se puoi strofinarlo con un panno in fibra umido, se preferisci.
  • Rivestimento: se i sedili della tua attrezzatura hanno un rivestimento in tessuto, puoi utilizzare lo stesso processo di pulizia. Se si pulisce prima il sedile con acqua e sapone, strofinarlo delicatamente per evitare che penetri nel materiale. Il sapone che penetra in profondità può lasciare un odore di muffa e favorire la crescita di muffe. Evitare l'uso di qualsiasi prodotto contenente candeggina, in quanto ciò potrebbe danneggiare il rivestimento.
  • Passaggio finale: se si accede all'attrezzatura a terra, spruzzare maniglioni e maniglie degli sportelli per ultimi nel processo di sanificazione.
Superfici dell'attrezzatura e come affrontarle

Ci sono alcune superfici diverse sulla tua attrezzatura che devi pulire e dovrai affrontare ogni superficie in modo diverso. Tieni a mente questi suggerimenti per la pulizia delle attrezzature da costruzione:

  • Tappezzeria: la pulizia settimanale della tappezzeria è una buona abitudine per iniziare e puoi trovare detergenti designati per queste superfici nei negozi di ricambi auto. Il modo migliore per lavare sedili e altri tessuti è strofinarli con il detergente e l'acqua, quindi rimuovere l'umidità con un aspirapolvere. Dovresti anche fare in modo di pulire la lunghezza della cintura di sicurezza. 
  • Superfici dure: Utilizzare prodotti consigliati per la pulizia automobilistica su tutte le superfici dure. I detergenti multiuso sono in grado di gestire la maggior parte del lavoro, ma prestare attenzione quando si pulisce intorno a touchscreen e altre tecnologie in cabina. Le superfici dure sono dove è più probabile che i germi atterrino, quindi sii accurato con questi materiali.
  • HVAC e condotti: Il sistema HVAC può raccogliere muffe e funghi nel tempo, rendendo la pulizia essenziale per la salute degli operatori. Le macchine a ozono sono uno strumento comune utilizzato per pulire questi sistemi. Potresti scegliere di acquistarne uno oppure puoi portare la tua attrezzatura da un professionista che gestisca il compito per te.
Noleggia da Cat Rentals℠ in tutta sicurezza

Cat Rentals℠ ha implementato tutte le misure di sicurezza e le precauzioni appropriate per garantire un ambiente di lavoro sicuro per i nostri dipendenti e proteggere i nostri stimati clienti. Abbiamo aumentato la frequenza di pulizia e disinfezione nei nostri negozi e i nostri lavoratori seguono tutte le linee guida pertinenti sul distanziamento sociale e altre linee guida applicabili. Ci assicuriamo inoltre di disinfettare le attrezzature da costruzione prima che lascino il negozio. Puoi noleggiare da noi in totale tranquillità.

Se è il momento di noleggiare un bulldozer, una minipala gommata SSL, un escavatore, un Motorgrader o qualsiasi altra macchina pesante, non esitare a sfogliare il nostro attuale inventario di prodotti di Caterpillar e di altri produttori leader. Chiamaci al numero 1-800-RENT-CAT o contattaci online per ulteriori informazioni e un preventivo veloce.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp