.jpeg)
Il trasporto di micro o miniescavatori richiede una pianificazione dettagliata e la massima attenzione per garantire un trasferimento sicuro e corretto dal punto A al punto B. Devi considerare diverse cose, dal veicolo di trasporto ai materiali di ancoraggio e alle tecniche di fissaggio. Questa guida completa può aiutarti a rendere il processo il più fluido possibile se gestisci il trasporto da solo.
Il noleggio di un microescavatore può semplificare l'efficienza operativa e garantire il successo della vostra attività. Garantisci il suo trasporto sicuro ed efficiente con i seguenti suggerimenti e best practice.
1. Scegliere il veicolo di trasporto giusto
Quanto è grande e pesante l'attrezzatura? Il primo fattore da considerare sono le dimensioni dell'escavatore. I microescavatori sono macchine compatte che si adattano a rimorchi e dumper a pianale senza sponde. Sebbene questi siano generalmente piccoli, alcuni veicoli hanno specifiche che potrebbero non adattarsi a determinati veicoli di trasporto.
Conoscere la larghezza, la lunghezza, l'altezza e il peso esatti del microescavatore per trovare il mezzo di trasporto più adatto. È essenziale che il veicolo trainante abbia la potenza di trasporto e la capacità di peso per gestire il carico. Rispettare la valutazione del peso lordo massimo del veicolo (GVWR), che varia a seconda dello stato o del comune.
Condurre un'analisi completa dei rischi è fondamentale anche per identificare i possibili pericoli durante il trasporto. Per una corretta riduzione del rischio, considerare le dimensioni dell'attrezzatura, il veicolo di trasporto, gli strumenti di fissaggio e il percorso di trasferimento.
2. Utilizzo di un'attrezzatura di ancoraggio adeguata
Il trasferimento sicuro del microescavatore dipende in larga misura dalla giusta attrezzatura di fissaggio. Ridurre al minimo il rischio di incidenti con i seguenti strumenti di fissaggio:
- Fissare le maglie della catena: Utilizzare catene strette e sicure per garantire che l'escavatore non si muova o rimbalzi durante il trasporto.
- Punti di ancoraggio appropriati: Imbracare l'attrezzatura nei punti di ancoraggio designati per fissare l'unità ed evitare danni.
- Tipi corretti di legante a catena e gancio: Scegliere le giuste qualità di catene e ganci in base alla resistenza e alla capacità di carico.
3. Comprensione delle corrette tecniche di carico e fissaggio
Seguire le punte di carico e fissaggio appropriate per evitare di spostarsi o cadere durante il trasporto:
- Prima di guidare la macchina nel rimorchio, parcheggiare il mezzo di trasporto su un terreno solido e pianeggiante.
- Disinserire le funzioni di regime minimo automatico quando si sposta la macchina su una rampa.
- Identificare il posizionamento migliore sul rimorchio per una distribuzione uniforme del peso.
- Abbassare gli accessori essenziali dell'escavatore, come la benna, la lama e il braccio.
- Fissare le catene linearmente con forza verso il basso.
- Fissare l'unità da tutti i lati utilizzando più ancoraggi.
- Fissare saldamente tutti i tiranti e collegare i punti di ancoraggio.
- Legare le catene in eccesso attorno all'altra maglia per evitare che si allentino.
- Esaminare i gradi delle catene e le dimensioni dei ganci e assicurarsi che corrispondano ai punti di ancoraggio.
- Ispezionare regolarmente i dispositivi di fissaggio per verificarne la conformità e la sicurezza durante il trasporto.
Farsi aiutare da operatori esperti sulle guide di fissaggio corrette per evitare danni alle attrezzature e incidenti stradali. Avvalersi della guida di un esperto vi darà la certezza che il miniescavatore verrà consegnato senza problemi.
4. Pianificazione di un percorso di trasferimento senza intoppi
Dopo aver caricato e assicurato l'attrezzatura, tracciare il percorso più lineare. Punta a un percorso con meno svolte e fermate per un trasporto più sicuro ed efficiente. Alcuni fattori da considerare durante la pianificazione includono:
- Larghezze delle strade
- Giochi del ponte
- Sfide su terreni e superfici
5. Rispetto delle norme di sicurezza durante il trasferimento
Tutti i trasporti di attrezzature pesanti devono essere conformi alle linee guida per la sicurezza del carico stabilite dalla Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA). Assicurarsi di disporre di tutti i permessi applicabili per evitare multe salate e incidenti stradali indesiderati, soprattutto se l'escavatore è considerato un carico di grandi dimensioni.
Una volta completati tutti i requisiti di conformità, equipaggiare il veicolo di trasporto con cartelli e striscioni appropriati. È fondamentale che gli altri conducenti conoscano il carico che stai trasportando per una maggiore sicurezza durante il trasporto.
Pratiche di trasporto improprie e fissaggio errato possono danneggiare l'attrezzatura o causare incidenti e lesioni sulla strada. Seguire le tecniche di fissaggio corrette e i protocolli di sicurezza generali per ridurre al minimo i rischi e garantire un trasporto sicuro e di successo.
Se state noleggiando un microescavatore, l'attenzione dovrebbe essere rivolta al lavoro da svolgere, non al trasporto. Scegli un fornitore di servizi di noleggio in grado di trasferire l'attrezzatura di cui hai bisogno al tuo cantiere.
Cat Rentals℠ dispone dell'attrezzatura e dell'esperienza necessarie per trasportare le attrezzature a noleggio in modo efficiente e sicuro. Contattateci oggi stesso per ottenere un preventivo rapido per il noleggio e farci sapere dove deve andare il vostro microescavatore.
Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting