Affitti a breve termine
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Il noleggio di attrezzature a breve termine può essere un vero toccasana in molti cantieri. Sia che la tua macchina attuale sia in fase di riparazione, che tu stia cercando di acquistarne una nuova o che tu abbia bisogno di uno strumento specifico per un'attività specifica, i noleggi a breve termine da Cat Rentals℠ possono aiutarti a portare a termine il lavoro in modo pratico e semplice.

Tra l'eccellente rapporto qualità-prezzo e l'aumento della produttività, noleggiare attrezzature a breve termine è un ottimo modo per integrare la tua attuale collezione di strumenti. Può eliminare i costosi tempi di fermo, ridurre le attività di manutenzione e rendere i costi delle attrezzature più gestibili. Continua a leggere per ulteriori informazioni su come gli affitti a breve termine possono aiutare le aziende in una varietà di settori.

Noleggiate attrezzature durante la riparazione, la rigenerazione o la sostituzione

Uno dei momenti in cui molte aziende utilizzano noleggi a breve termine è durante la riparazione, la ricostruzione o la sostituzione di attrezzature. 

Una riparazione può essere incredibilmente scomoda e costare tempo e denaro interrompendo l'intera attività. Indipendentemente dal fatto che l'attrezzatura abbia smesso di lavorare in cantiere o che sia necessario metterla fuori servizio per la manutenzione programmata, l'attrezzatura a noleggio può consentirvi di rimanere in movimento e aiutarvi a ottenere maggiori risultati, senza interrompere le tempistiche. Non devi perdere tempo in attesa delle riparazioni o della spedizione di una parte, che si tratti di mezza giornata o di diversi giorni o settimane. Anche solo poche ore possono fare una grande differenza nella pianificazione del progetto. I noleggi a breve termine evitano lunghi tempi di fermo e la perdita di progressi nel lavoro.

Quando noleggi da un concessionario Cat, non devi preoccuparti nemmeno del trasporto. Possiamo consegnare la macchina direttamente in cantiere, quindi non è necessario disporre di rimorchi specializzati o perdere tempo a inviare qualcuno a prenderla.

Un'altra volta in cui molte aziende si rivolgono al noleggio a breve termine è quando cercano di acquistare nuove attrezzature o sostituire un pezzo esistente. Un'azienda potrebbe doverlo fare se il proprio veicolo attuale è in rovina o obsoleto. Ci sono molti modelli e macchine diverse tra cui scegliere, ed è difficile prendere questo tipo di decisione senza utilizzare l'attrezzatura. Come provare su strada un'auto, i noleggi a breve termine ti consentono di "provare prima di acquistare" e saperne di più sull'attrezzatura prima di prendere un impegno significativo. Potete guidare l'attrezzatura presso il vostro cantiere per scoprire come gestisce e funziona e determinare se soddisfa le vostre esigenze. Potresti provare alcuni modelli diversi per avere un'idea di loro e selezionare quello migliore per le tue esigenze.

Per rendere questo processo ancora più semplice e ridurre l'impatto del costo iniziale per la sostituzione di un'attrezzatura, offriamo opzioni di noleggio con riscatto. Se sei interessato a questo approccio, rivolgiti al concessionario Cat locale per ulteriori informazioni.

Se hai bisogno di un noleggio di attrezzatura a breve termine, potresti averne bisogno con breve preavviso. Quando noleggi da noi, puoi stare tranquillo sapendo che Caterpillar è il tuo partner di riferimento. Non dovrai cercare in lungo e in largo per trovare il miglior noleggio. Con prodotti Cat di qualità e oltre 70 fornitori OEM aggiuntivi, siamo in grado di soddisfare un'ampia varietà di esigenze di progetto.

Altri vantaggi dei noleggi a breve termine

Gli affitti a breve termine possono fare di più per te che colmare una lacuna. Hanno anche una miriade di vantaggi.

1. Nessuna manutenzione

Quando noleggi, non devi preoccuparti della manutenzione continua. La società di noleggio si occupa della sostituzione delle parti usurate, del controllo regolare dei livelli dei fluidi e dell'olio e dell'esecuzione di eventuali riparazioni necessarie. Non dovrete riparare una macchina quando ne avete bisogno in fretta e non dovrete preoccuparvi dei costi di manutenzione e riparazione associati al possesso dell'attrezzatura.

Se hai un problema con l'attrezzatura noleggiata, molti punti vendita di noleggio possono inviare immediatamente un meccanico. Spesso hanno tutte le parti necessarie a portata di mano e possono fornirti una nuova macchina se non si tratta di una soluzione rapida.

2. Nessun costo aggiuntivo

Altri costi che puoi dire addio includono tasse di registrazione, ispezione e licenza. Dal momento che non possiedi l'attrezzatura, non devi occuparti di nessuna di queste cose: ci occupiamo noi di tutte. Un altro costo che scompare quando affitti è l'ammortamento. Quando acquisti un'attrezzatura, l'ammortamento ne abbassa il valore e può ridurre in modo significativo la quantità di denaro che puoi recuperare quando hai finito. Eventuali perdite di funzionamento si aggiungeranno a questo. Il noleggio garantisce di non perdere denaro a causa dell'ammortamento dovuto al mancato acquisto della macchina.

3. Strumenti più aggiornati

Simile all'ammortamento, quando acquisti una nuova attrezzatura, può diventare rapidamente obsoleta, man mano che escono nuove tecnologie e nuovi modelli. Il noleggio consente di accedere a modelli più recenti senza i costi elevati di un aggiornamento annuale dell'attrezzatura. Ottieni il vantaggio di strumenti all'avanguardia senza prezzi all'avanguardia.

4. Compiti specializzati

Potresti trovarti con un'attività in un cantiere che potrebbe essere eseguita più velocemente e meglio con una specifica attrezzatura, ma pagare l'intera macchina per un solo lavoro in genere non è conveniente, soprattutto per le piccole imprese. Un noleggio a breve termine può fornirvi la macchina di cui avete bisogno senza il costo iniziale di attrezzature che utilizzerete raramente.

5. Budget facile

Poiché l'affitto non comporta elevati investimenti iniziali, ammortamenti, costi di manutenzione, ecc., non hai alcun budget complicato di cui preoccuparti. Il noleggio è un costo prevedibile e gestibile. Inoltre, non è necessario stare al passo con lo stoccaggio e la manutenzione di una flotta di macchine usate raramente. Per molte aziende più piccole, il noleggio è più facile per i profitti a causa della manutenzione ridotta e della facilità di budget.

6. Aiuto stagionale

Molti settori, come quello paesaggistico, hanno una stagione intensa in cui le aziende potrebbero avere difficoltà a raggiungere i propri obiettivi con le flotte di attrezzature esistenti. In questi momenti, i noleggi a breve termine possono essere solo il biglietto per integrare una flotta e portare a termine il lavoro extra senza ritardi. Può permetterti di accettare più lavori o gestire in modo più efficace eventuali eccessi.

Il tuo fornitore di noleggio a breve termine

Gli affitti a breve termine trovano la loro strada nelle operazioni di molti settori e cantieri. Grazie alla versatilità, alla produttività e alla praticità, il noleggio di attrezzature a breve termine consente di riprendere rapidamente l'attività lavorativa e ridurre al minimo i tempi di fermo. Quando avete bisogno di attrezzature per un breve periodo, Cat Rentals è presente.

Con oltre 1.300 sedi e un servizio di qualità in ognuna di esse, siamo il vostro fornitore di servizi di noleggio. Oltre alle attrezzature e alle attrezzature Cat di fiducia, abbiamo oltre 70 marchi di attrezzature OEM per aiutarvi in qualsiasi tipo di attività. Trovate la sede più vicina a voi o chiamateci al numero 1-800-RENT-CAT negli Stati Uniti e in Canada o contattate il vostro dealer locale per scoprire di più su ciò che Cat Rentals può fare per voi.

Noleggia tutto ciò di cui hai bisogno da persone che fanno tutto il necessario.

Ottieni un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie