-(1).png)
Molte persone sono sempre più favorevoli a un'economia più circolare, che abbracci la riduzione dei rifiuti, il riutilizzo dei materiali e il riciclaggio di ciò che non è adatto al riutilizzo. La costruzione modulare è un passo nel viaggio e sta guadagnando terreno come alternativa più ecologica alle tradizionali strutture o aggiunte costruite a bastone.
In breve, la costruzione modulare consiste nell'assemblare unità prefabbricate chiamate moduli. Queste unità possono completare un edificio o fungere da aggiunta a uno esistente. Le fabbriche producono i moduli fuori sede e i professionisti dell'edilizia li installano dopo la consegna in loco.
La sostenibilità è un metodo per gestire le risorse naturali e di altro tipo per garantirne la disponibilità continua. La costruzione modulare contribuisce all'obiettivo in diversi modi.
1. Produce meno rifiuti
Secondo l'Agenzia per la protezione ambientale (EPA), i detriti di costruzione e demolizione costituiscono una parte significativa dei rifiuti che entrano nelle discariche.
Con la costruzione modulare, la costruzione avviene in un ambiente controllato e facilita il recupero e il riutilizzo dei materiali. Inoltre, l'ambiente interno significa che l'inventario non è esposto agli elementi. Di conseguenza, c'è meno bisogno di rifare il lavoro esistente a causa dell'umidità eccessiva o dei danni.
L'approccio modulare semplifica anche il controllo dell'inventario. La fabbrica può immagazzinare i materiali avanzati per altri progetti, una scelta che non è sempre prontamente disponibile con l'edilizia tradizionale.
2. Fa uso di materiali riciclati
Conservare i materiali per un uso successivo non è l'unico modo per sfruttarli al meglio. Molti dei produttori modulari di oggi stanno aprendo la strada a una maggiore sostenibilità concentrandosi anche sull'utilizzo di materiali riciclati nei loro processi di costruzione.
Le opzioni abbondano per materiali come legno di recupero, vetro e acciaio riciclati. Le aziende di case modulari offrono persino materiali come pavimenti realizzati con contenuti post-consumo.
3. Efficienza energetica
Un altro modo fondamentale in cui la costruzione modulare supporta la sostenibilità è attraverso tempistiche di progetto più brevi. Poiché i professionisti dell'edilizia possono eseguire il lavoro di preparazione del sito durante il processo di costruzione, il completamento avviene più velocemente. Prima si conclude la costruzione, minore è l'energia spesa durante il progetto. L'ambiente controllato dell'edificio interno aiuta anche a preservare le risorse energetiche.
Parti dell'industria dell'edilizia modulare stanno adottando pratiche di costruzione più ecologiche, come Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). I costruttori certificati LEED si concentrano sul miglioramento della salute e della qualità ambientale, riducendo al contempo il carbonio e i rifiuti durante la costruzione. Ottenere punti di certificazione include l'inserimento di funzionalità di risparmio energetico all'interno dei moduli.
4. Produce edifici riutilizzabili
La riutilizzabilità è uno dei motivi più significativi per cui la costruzione modulare è così sostenibile. È facile smontare i moduli e riposizionarli o riconfigurarli.
Di conseguenza, gli edifici possono adattarsi a molti scopi diversi. La riconversione di un edificio modulare esistente consente anche un migliore utilizzo delle risorse. Con una minore domanda di nuovi materiali da costruzione, l'edilizia è più sostenibile. Inoltre, il riutilizzo dell'edificio raddoppia la riduzione dei rifiuti, una volta durante la fase iniziale di costruzione e una seconda volta evitando i detriti di demolizione.
5. Più rispettoso dell'ambiente circostante
La maggior parte della costruzione di una casa modulare avviene fuori sede, con conseguente minor numero di veicoli da costruzione nel punto di installazione. Meno traffico e meno persone in cantiere per periodi prolungati significano meno attività che incidono sulle immediate vicinanze. Inoltre, c'è meno inquinamento nelle immediate vicinanze grazie a un processo di costruzione più rapido e a un minor numero di macchinari pesanti.
Inoltre, lo smontaggio e il trasferimento sono più semplici nell'area circostante rispetto a una demolizione tradizionale: i processi creano meno polvere e detriti.
6. Economico
Tempi di progetto più brevi e un uso più efficiente del materiale si traducono naturalmente in risparmi. Inoltre, l'impostazione dell'edilizia interna riduce la possibilità di furto dell'inventario, riducendo la necessità di sostituire i materiali.
Affidati a Cat Rentals℠ per avere gli strumenti e le attrezzature di cui hai bisogno per rendere il tuo prossimo lavoro di costruzione modulare un successo. I dealer offrono noleggi per:
- Lavori di movimento terra: Preparate il sito di installazione durante la costruzione off-site del modulare con una flotta di escavatori a noleggio, trattori per la preparazione dei siti, attrezzature compatte per usi generici e altro ancora.
- Compiti concreti: Mescolare e versare rapidamente con un ampio inventario di attrezzature per il calcestruzzo.
- Lavori forestali e paesaggistici: Eliminate rapidamente il sito di installazione con una selezione completa di cippatrici, trinciaceppi e molto altro.
- Attrezzature accessorie: Sfruttate al massimo il vostro noleggio con attrezzature versatili.
Ci sono oltre 1.300 sedi Cat Rentals in tutto il mondo con accesso a oltre 70 marchi leader del settore e a un'ampia flotta di attrezzature Cat a noleggio.
Contattate un rappresentante online o trovate un dealer più vicino per richiedere il noleggio della vostra attrezzatura!
Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting