Capacità di traino: il tuo camion può trasportare il tuo noleggio?
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Se lavori in più cantieri o in luoghi più lontani, probabilmente dovrai trainare la tua attrezzatura per completare il tuo progetto. Le attrezzature di traino rendono comodo portare le macchine da un lavoro all'altro, aiutandovi a iniziare le vostre attività e completare i progetti prima. 

Potresti non sapere se il tuo camion è in grado di sopportare il peso se non hai mai trainato attrezzature. Di seguito, scoprirai cosa significa capacità di traino del camion, come determinare cosa può trainare il tuo veicolo e suggerimenti sulla sicurezza per proteggere te stesso e gli altri mentre sei in viaggio.

Passa a una sezione:

Cosa significa capacità di traino?

La capacità di traino di un camion si riferisce alla quantità massima di peso che il veicolo può trainare. La maggior parte dei produttori avrà la capacità di traino pubblicata nel manuale, ma puoi anche cercarla online o calcolarla da solo sottraendo la valutazione del peso lordo combinato e il peso a vuoto, di cui spiegheremo di più di seguito. La capacità di traino varia in base al peso del dumper, alla sua configurazione, nonché alla distribuzione e al controllo del carico trainato. 

Il traino ha un suo vocabolario, essenziale per capire la capacità di traino e se il tuo camion può trasportare il tuo noleggio. Oltre alla capacità di traino, alcuni termini che è utile conoscere includono:

Non dovresti mai provare a trainare nulla che pesi più della capacità di traino, poiché può mettere a rischio te stesso e gli altri poiché non saresti in grado di controllare correttamente il veicolo.
  • Peso a vuoto: Il peso a vuoto si riferisce al peso del camion o del rimorchio quando non ci sono merci o passeggeri e tutti i liquidi sono pieni, come il serbatoio del gas. Il peso a vuoto di un dumper è normalmente indicato nello stesso posto delle informazioni sulla pressione degli pneumatici, vicino allo stipite della portiera del conducente. Il peso a vuoto per i rimorchi si trova solitamente accanto alle specifiche del produttore. 
  • Peso a secco: Il peso a secco è il peso di un veicolo senza carico, passeggeri o liquidi necessari al camion per funzionare. Generalmente, il peso a secco è il peso del veicolo quando è vuoto. Nella maggior parte dei casi, non è necessario conoscere il peso a secco per calcolare la capacità di traino, ma potrebbe comunque essere utile in alcuni calcoli. 
  • Peso della linguetta: Il peso del timone si riferisce alla forza che sta punendo l'attacco del rimorchio da parte del carico del camion. Il peso del timone può variare a seconda di come è distribuito il carico nel rimorchio. 
  • GTW: Il peso lordo del rimorchio (GTW) è il peso totale del rimorchio e del suo carico. Se posizionassi il tuo rimorchio su una bilancia con tutto il suo carico carico, la misura risultante sarebbe il GTW. Se il tuo GTW supera la tua capacità di traino, non puoi trainare il rimorchio in sicurezza. Non dovresti mai provare a trainare nulla che pesi più della capacità di traino, poiché può mettere a rischio te stesso e gli altri poiché non saresti in grado di controllare correttamente il veicolo. Si possono anche danneggiare il camion e il rimorchio.
  • GCVWR: Le tarature del peso lordo combinato del veicolo (GCVWR) si riferiscono al peso massimo del rimorchio e del veicolo trainante combinati, anche quando sono carichi di carico. Il rimorchio e il dumper trainante hanno ciascuno il proprio peso combinato per costituire il GCVWR.
  • GAWR: Il valore nominale del peso lordo sull'assale (GAWR) è la quantità massima di peso che un singolo assale può gestire. Il GAWR di solito è diverso per gli assali anteriore e posteriore. Pochi veicoli hanno un perfetto bilanciamento del peso tra ciascun asse.
  • Capacità di carico utile: La capacità di carico utile si riferisce al peso massimo che un veicolo può trasportare nel suo pianale e nella sua cabina, altrimenti noto come limite di peso. La capacità di carico utile differisce dalla capacità di traino perché quest'ultima si riferisce al limite di peso per i rimorchi che il veicolo può trainare.

Ora che conosci i termini di traino, è più facile interpretare la capacità di traino per assicurarti che il tuo camion possa trainare il tuo noleggio. Puoi determinare con precisione quanto peso può trainare il tuo veicolo in modo da poter scegliere la giusta attrezzatura a noleggio o trovare un altro modo per trainare la tua attrezzatura, incluso il noleggio di un camion più grande con una maggiore capacità di traino.

Come interpretare la capacità di traino del costruttore

Ricorda che la capacità di traino è il peso massimo che il tuo veicolo può trainare, non quanto puoi trainare in ogni condizione. È possibile determinare la capacità di traino effettiva utilizzando i seguenti fattori:

È possibile determinare la capacità di traino effettiva utilizzando i seguenti fattori:
  • La capacità di traino: Diversi fattori influenzano la quantità di traino di un camion, tra cui sospensioni, trasmissione e motore. Puoi anche considerare di aggiornare i freni, il radiatore e l'assale per consentire al tuo dumper di trasportare carichi più significativi. Tuttavia, l'installazione di pneumatici a bassa resistenza o più grandi può ridurre la capacità di traino totale. In genere, i camion di mezza tonnellata possono trainare oggetti più piccoli, come rimorchi e piccole imbarcazioni. I dumper di una tonnellata possono trainare attrezzature di grandi dimensioni, ad esempio un retroescavatore.
  • La potenza nominale dell'attacco di traino: Il gancio di traino, chiamato anche gancio del rimorchio, collega il tuo camion a ciò che stai trainando. I ganci di traino sono raggruppati per classe e sono valutati in base a quanto possono tirare e al peso della lingua. Imparerai di più sulle diverse classi di attacchi di traino per aiutarti a determinare quale classe è necessaria per trainare l'attrezzatura a noleggio. 
  • La capacità del rimorchio: Se stai cercando la massima capacità di carico utile del rimorchio, ti consigliamo di cercare un rimorchio con un peso a vuoto ridotto progettato per sopportare carichi pesanti. Potresti anche prendere in considerazione l'utilizzo di un rimorchio con impianto frenante o sospensioni indipendenti, che possono aiutare a ridurre l'oscillazione del rimorchio, migliorare i tempi di sosta e migliorare la manovrabilità. Alcuni rimorchi, ad esempio i rimorchi ribaltabili o idraulici a terra, possono semplificare i lavori più complessi.

La capacità di traino è pari a quella del componente con il valore nominale più basso. Ad esempio, se il tuo camion ha una capacità di traino di 18,000 libbre ma il GCVWR del tuo rimorchio è di 15,000 libbre, ti consigliamo di attenerti a carichi più piccoli che non superino le 15,000 libbre. 

Puoi calcolare la tua capacità di traino in base alle tue circostanze specifiche utilizzando il GCVWR, che include l'intero peso dei tuoi veicoli, rimorchio, carico, fluidi e passeggeri. È inoltre necessario conoscere il peso a vuoto, ovvero il peso del dumper, inclusi tutti i liquidi necessari per funzionare. Una volta ottenuti questi due numeri, sottrarrai il GCVWR per il peso a vuoto per ottenere la capacità di traino per la tua circostanza specifica. La capacità di traino può variare in base a ciò che si sta trainando per ogni lavoro.

È essenziale non superare mai la capacità di traino, poiché può creare pericoli per il conducente e gli altri sulla strada. Idealmente, non vorrai rientrare nel 10% di quel totale per assicurarti di poter trainare in sicurezza la tua attrezzatura a noleggio.

Limiti fisici delle classi di attacco per rimorchio

La valutazione dell'attacco di traino è essenziale poiché questo dispositivo collega il tuo camion all'attrezzatura a noleggio. Tutti i ganci di traino hanno i propri limiti fisici, che determineranno quanto peso il tuo veicolo può trainare. Esistono cinque classi di attacchi per rimorchio:

Limiti fisici delle classi di attacco per rimorchio
  • Classe I: Questa classe è la più bassa di tutte le classi di attacco per rimorchio, il che significa che viene generalmente utilizzata per veicoli di piccole e medie dimensioni. Questi attacchi di solito possono trasportare fino a 2,000 libbre e sopportare un peso della lingua di 200 libbre. Le persone usano spesso attacchi per rimorchi di Classe I per trainare un piccolo rimorchio da carico, il che tralascia la maggior parte delle attrezzature a noleggio.
  • Classe II: Questa classe di attacco per rimorchio viene in genere utilizzata per minivan o auto di grandi dimensioni poiché sono in grado di trainare fino a 3,500 libbre con un peso della linguetta di 350 libbre. È possibile utilizzare un attacco per rimorchio di classe II per trainare una piccola imbarcazione o attrezzature di dimensioni simili, ma niente di più significativo o pesante.
  • Classe III: SUV, camion e furgoni di dimensioni standard utilizzano in genere attacchi per rimorchi di classe III, in grado di trainare fino a 5,000 libbre con un peso del timone di 800 libbre. Gli attacchi per rimorchi di classe III possono tirare cose pesanti come una barca o un camper di medie dimensioni. 
  • Classe IV: Questi ganci per rimorchio possono trainare pesi fino a 10,000 libbre e gestire un peso del timone di 1,200 libbre. Gli attacchi per rimorchio di classe IV possono gestire carichi pesanti che richiedono la distribuzione del peso e possono trainare grandi camper, barche o rimorchi utilitari che trasportano attrezzature da giardino. Gli attacchi per rimorchio di classe IV sono adatti al traino di alcuni tipi di attrezzature a seconda del peso complessivo. 
  • Classe V: Questa classe di attacco per rimorchio è il tipo più robusto, in grado di trasportare fino a 20.000 libbre con un peso del timone di 2.000 libbre. I rimorchi di classe V sono abbastanza robusti da trainare rimorchi per più auto o cavalli, quindi sono l'opzione ideale quando si lavora con attrezzature pesanti a noleggio.

È possibile determinare il tipo di attacco per rimorchio necessario determinando il peso dell'attrezzatura a noleggio. Non vuoi utilizzare un gancio di Classe II quando la tua attrezzatura a noleggio pesa più di 3,500 libbre perché presenta gli stessi problemi dell'attrezzatura di traino oltre la capacità di traino. In caso di dubbio, scegliere una classe di attacco per rimorchio con una capacità di peso superiore.

Suggerimenti per trainare in sicurezza l'attrezzatura a noleggio

Se non si utilizzano le misure di sicurezza adeguate, il traino dell'attrezzatura a noleggio può essere pericoloso per conducenti, passeggeri e altri sulla strada. Segui i seguenti suggerimenti per mantenerti al sicuro durante il trasporto dell'attrezzatura a noleggio sul luogo di lavoro. 

1. Rimani entro i limiti

Una delle cose più importanti che puoi fare per assicurarti che tu e gli altri siate al sicuro durante il traino della tua attrezzatura a noleggio è rimanere entro i limiti della tua capacità di traino. Verificate la capacità di traino per verificare che sia in grado di gestire il peso dell'attrezzatura a noleggio. Il superamento del peso massimo può creare pericoli, tra cui manipolazione pericolosa, danni alle sospensioni o al motore e prestazioni di frenata inadeguate. 

Oltre a garantire che la capacità di traino del tuo camion sia in grado di gestire la tua attrezzatura a noleggio, ti consigliamo anche di controllare che il tuo gancio di traino possa sopportare il peso dell'attrezzatura. L'attacco per rimorchio dovrebbe includere un'etichetta con il peso massimo del rimorchio e del timone che può gestire in sicurezza, che puoi utilizzare per determinare se hai bisogno di una classe di attacco per rimorchio diversa. Le capacità di traino e dell'attacco del rimorchio variano in base allo stile, alle dimensioni, alle lunghezze del pianale e ad altre attrezzature installate sul camion, quindi è essenziale controllare le informazioni del produttore ogni volta che è necessario trainare.

2. Imballa correttamente il tuo rimorchio

L'ideale sarebbe collocare circa il 60% del peso dell'attrezzatura sulla metà anteriore del rimorchio.

Se utilizzi un rimorchio a noleggio per trainare la tua attrezzatura a noleggio, ti consigliamo di assicurarti che il tuo rimorchio sia imballato correttamente in modo che il peso sia distribuito uniformemente. L'ideale sarebbe collocare circa il 60% del peso dell'attrezzatura sulla metà anteriore del rimorchio. Ti consigliamo inoltre di caricare la tua attrezzatura in modo che il peso del timone sull'attacco del rimorchio sia compreso tra il 10% e il 15% del peso del carico totale del rimorchio. 

Il peso deve essere distribuito uniformemente su ciascun lato del rimorchio. Il manuale del proprietario del rimorchio dovrebbe includere tecniche di carico e distribuzione del peso per aiutare a imballare il rimorchio in sicurezza. Una volta caricato correttamente il rimorchio, ti consigliamo di fissare l'attrezzatura per evitare che si sposti durante il trasporto.

3. Controlla i tuoi pneumatici

Il prossimo passo da compiere è controllare le gomme del camion e del rimorchio se ne stai usando uno. Se i tuoi pneumatici non sono gonfiati correttamente, possono influire negativamente sulla tua maneggevolezza.

Pneumatici sgonfi possono anche contribuire alla resistenza al rotolamento, che può far lavorare di più il motore e consumare più combustibile.

Pneumatici sgonfi possono anche contribuire alla resistenza al rotolamento, che può far lavorare di più il motore e consumare più combustibile. La resistenza al rotolamento può anche aumentare la temperatura del pneumatico e causare uno scoppio. I tuoi pneumatici dovrebbero avere la pressione massima elencata su di essi, oppure puoi trovarla sullo stipite della portiera del conducente, consentendoti di riempire i pneumatici alla pressione ideale.

Ti consigliamo inoltre di controllare il codice di velocità sugli pneumatici del tuo camion e rimorchio per assicurarti di non superare la velocità mentre sei in viaggio, mantenendo te, gli altri conducenti e la tua attrezzatura più al sicuro. Se stai portando la tua attrezzatura per lunghe distanze, ti consigliamo di controllare la pressione degli pneumatici della ruota di scorta nel caso in cui si verifichi una foratura. Dovresti anche ispezionare i cuscinetti del mozzo del tuo rimorchio per assicurarti che funzionino correttamente e siano adeguatamente ingrassati prima di trainare. 

4. Controlla i tuoi freni

Mentre i rimorchi più piccoli non avranno necessariamente bisogno di freni, i rimorchi più pesanti o quelli che trasportano carichi pesanti avranno bisogno di un sistema frenante.

Se stai utilizzando un rimorchio per trasportare la tua attrezzatura a noleggio, ti consigliamo di determinare se hai bisogno di freni del rimorchio. Mentre i rimorchi più piccoli non avranno necessariamente bisogno di freni, i rimorchi più pesanti o quelli che trasportano carichi pesanti avranno bisogno di un sistema frenante.

Oltre a controllare i freni del rimorchio, dovresti anche controllare i freni del tuo carro attrezzi per confermare che funzionino correttamente. Dovrai prestare maggiore attenzione alla frenata quando traini la tua attrezzatura a noleggio poiché il tuo veicolo sarà più pesante del solito, quindi vuoi sapere che i tuoi freni possono sopportare il peso del carico.

5. Assicurati che le luci funzionino correttamente

Il tuo rimorchio dovrebbe avere le luci dei freni poiché il rimorchio può oscurare le luci posteriori del tuo veicolo.

Oltre ai freni, ti consigliamo anche di controllare le luci, soprattutto se stai usando un rimorchio. Il tuo rimorchio dovrebbe avere le luci dei freni poiché il rimorchio può oscurare le luci posteriori del tuo veicolo. 

Se le luci sul rimorchio non funzionano correttamente, gli altri conducenti potrebbero non essere in grado di vedere il tuo camion o ciò che stai trainando, soprattutto se guidi di notte. Puoi assicurarti che le luci funzionino chiedendo a qualcuno di stare dietro il camion e il rimorchio mentre sei in parcheggio per confermare se le luci dei freni e gli indicatori di direzione funzionano. 

6. Ricorda che il tuo camion si comporterà in modo diverso

Fai attenzione quando guidi un camion che traina la tua attrezzatura a noleggio. Il tuo peso totale sarà più del solito e non sarai in grado di fare i turni come quando guidi solo un camion. Il veicolo sarà anche più lungo del solito, quindi devi stare attento per assicurarti di non imbatterti in nulla durante la guida. Ricorda che il tuo camion si comporterà in modo diverso in molti modi, tra cui:

Fino a quando non diventa una seconda natura, puoi avere qualcuno che ti aiuti a indirizzarti dall'esterno del veicolo, specialmente quando ti trovi in spazi ristretti o fai retromarcia in luoghi con scarsa visibilità.
  • Tornitura: Evita curve improvvise poiché hai più peso e lunghezza del solito. Le svolte improvvise possono causare il ribaltamento del dumper o del rimorchio, con conseguenti infortuni o danni all'attrezzatura a noleggio, al dumper e al rimorchio.
  • Inversione: La retromarcia sarà più impegnativa rispetto alla guida di un normale camion, ma puoi impararla con la pratica. Fino a quando non diventa una seconda natura, puoi avere qualcuno che ti aiuti a indirizzarti dall'esterno del veicolo, specialmente quando ti trovi in spazi ristretti o fai retromarcia in luoghi con scarsa visibilità. 
  • Frenata: Poiché il tuo rimorchio e le attrezzature pesanti stanno rendendo il tuo camion più pesante e più lungo, ci vorrà più tempo per fermarsi completamente rispetto a se non avessi il peso extra. Concediti tutto il tempo per fermarti al semaforo. Dovresti anche assicurarti di dare molto spazio ai conducenti davanti a te in modo da poterti fermare se frenano improvvisamente. 

Ti consigliamo anche di ricordarti di regolare gli specchietti e avere una visione chiara del tuo rimorchio fino alla fine. Potresti anche prendere in considerazione l'idea di investire in specchietti appositamente realizzati per il traino in modo da poter tenere d'occhio la tua attrezzatura e le auto intorno a te sulla strada.

7. Assicurati che la manutenzione sia aggiornata

Un camion o un rimorchio non correttamente mantenuto potrebbe non essere in grado di trainare l'attrezzatura a noleggio e potrebbe rompersi inaspettatamente mentre sei in viaggio. Portare il dumper da un tecnico qualificato prima di iniziare a trainare l'attrezzatura è il modo migliore per assicurarsi che il dumper sia affidabile e possa portare l'attrezzatura a noleggio al cantiere senza guasti imprevisti. 

Ti consigliamo anche di controllare che la manutenzione della tua attrezzatura a noleggio sia aggiornata, poiché non vuoi andare sul tuo cantiere solo per scoprire che la tua attrezzatura non funziona correttamente o necessita di riparazioni di routine. Lavorando con una società di noleggio affidabile, puoi assicurarti che la tua attrezzatura a noleggio funzioni correttamente e sia ben mantenuta. Queste aziende ti forniranno attrezzature di qualità e adeguatamente mantenute. Alcune aziende eseguiranno persino la manutenzione delle attrezzature a noleggio per tutto il periodo di noleggio.

Contattate Cat Rentals℠ per le vostre esigenze di noleggio attrezzature
Contattate Cat Rentals℠ per le vostre esigenze di noleggio attrezzature

Se stai cercando attrezzature a noleggio per il tuo prossimo progetto, i dealer Cat Rentals℠ sono qui per aiutarti. I nostri dealer dispongono di un'ampia gamma di attrezzature a noleggio, che vanno dal cemento alle attrezzature per la generazione di energia. Puoi sfogliare le selezioni complete per trovare ciò di cui hai bisogno, oppure puoi parlare con uno dei membri del nostro team per aiutarti a trovare l'attrezzatura della giusta dimensione per assicurarti che il tuo veicolo trainante sia in grado di gestire il carico.

I nostri dealer offrono un'ampia gamma di attrezzature e soluzioni per la tua comodità, anche se ne hai bisogno all'ultimo minuto, in modo che tu possa iniziare subito il tuo progetto. Otterrai termini di noleggio flessibili in modo da poter trovare attrezzature che rientrino nel tuo budget e potrai persino ottenere la manutenzione dell'attrezzatura durante il periodo di noleggio per assicurarti che funzioni come previsto per il lavoro. Trova un dealer vicino a te per iniziare a noleggiare.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Richiedi un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie