Tipi di blocchi di calcestruzzo
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

La muratura in blocchi di cemento è un'opzione alternativa a mattoni e pietra. I blocchi di cemento - o unità di muratura in calcestruzzo (CMU) - vengono utilizzati per la costruzione di muri, pilastri e altre strutture. I blocchi di cemento offrono diversi vantaggi, tra cui:

  • Costi inferiori per materiali e manutenzione.
  • Movimentazione più semplice grazie agli aggregati leggeri.
  • Migliori proprietà isolanti per umidità, calore e suono.
  • Rapida esecuzione del progetto poiché i blocchi di cemento non necessitano di rivestimento o intonaco.

I blocchi di calcestruzzo sono disponibili in molte composizioni, stili e dimensioni. Comprendere i diversi tipi di blocchi di cemento e scegliere la giusta combinazione ti aiuterà a impostare il tuo progetto di costruzione per il successo.

Due tipi principali di blocchi di calcestruzzo

Esistono due diversi tipi di blocchi di calcestruzzo: cavi e pieni.

1. Cavo

I blocchi cavi presentano fori in un quarto o metà dell'area totale, con la parte cava unita o divisa in componenti. Questi fori rendono leggeri i blocchi cavi e consentono di far passare cavi e tubi attraverso di essi per costruire strutture. L'inserimento dei tondini nei fori migliora la stabilità, ideale per recinzioni di confine e strutture di grandi dimensioni.

2. Solido

I blocchi solidi sono grandi mattoni di cemento fabbricati con aggregati densi. Poiché questi blocchi non hanno fori, sono ideali per applicazioni che richiedono durata e resistenza, come muri, fioriere, gradini, focolari e fondamenta. I blocchi solidi sono anche più convenienti dei blocchi cavi.

Nove varietà di blocchi cavi

Sono disponibili diversi tipi di blocchi forati in calcestruzzo.

1. Blocco toro

I blocchi a pelo sono come blocchi angolari con bordi arrotondati. È possibile utilizzare un bullnose block quando si desidera un aspetto arrotondato sugli angoli di una struttura.

2. Blocco colonna

I blocchi colonna sono di forma quadrata e hanno un foro. È possibile aggiungere rinforzi all'interno dello spazio per impilare insieme diversi blocchi di colonne per la costruzione.

3. Blocco d'angolo

I blocchi angolari sono utilizzati negli angoli, nelle aperture delle porte e nelle estremità delle finestre. Il lato liscio è rivolto verso l'esterno, mentre il lato della barella è parallelo alla parete.

4. Blocco stipite

I blocchi di stipite hanno una scanalatura poco profonda attraverso due fori e una scanalatura profonda all'estremità del blocco. Gli elementi dell'involucro di una finestra, che sono tipicamente a doppia anta, si inseriscono in queste scanalature.

5. Blocco dell'architrave

Il blocco dell'architrave - o trave o blocco scanalato - ha una profonda forma a U lungo la lunghezza del blocco. Questa scanalatura a U lascia spazio alla trave dell'architrave e il resto dello spazio è riempito con cemento armato. I blocchi dell'architrave vengono utilizzati sopra le finestre e le porte per sopportare il carico soprastante.

6. Blocco di partizione

I blocchi divisori sono più alti della larghezza e presentano due o tre componenti cavi. Questi blocchi sono usati per la costruzione di pareti divisorie.

7. Blocco pilastro

I blocchi dei pilastri, chiamati anche blocchi a doppio angolo, sono un'opzione di blocco di cemento più comune. Sono progettati in modo da poter vedere entrambe le estremità. I blocchi dei pilastri sono utilizzati più spesso nella costruzione di pilastri e pilastri.

8. Blocco Splitface

I blocchi a doppia faccia sono simili ai blocchi a pilastro, con l'aggiunta di un bordo ruvido che espone gli aggregati del blocco interno. Questi blocchi sono porosi e offrono un basso rischio di danni da incendio e infestazione da termiti.

9. Blocco della barella

I blocchi di barella collegano gli angoli delle unità in muratura nei progetti di costruzione. La superficie del blocco è posata parallelamente alla facciata della parete.

Cinque tipi di blocchi solidi

I blocchi solidi non sono disponibili in tante varietà, ma ci sono alcuni tipi principali tra cui scegliere.

1. Blocco aerato autoclavato

Un blocco aerato autoclavato (AAC) è leggero e riceve il suo nome poiché la maggior parte del blocco è aria. I blocchi AAC sono sagomabili, resistenti al fuoco e in grado di isolare la temperatura e il suono. Pareti laterali, pareti divisorie e applicazioni simili usano blocchi AAC.

2. Blocco leggero cellulare

I blocchi leggeri cellulari sono realizzati in cemento, schiuma e ceneri volanti. Alcuni dei vantaggi di questi blocchi includono un eccellente isolamento termico e acustico, resistenza al fuoco, costruzione ecologica e bassi costi. A seconda della loro densità, i blocchi leggeri cellulari possono essere utilizzati in muri portanti, pareti divisorie, muri di parapetto, muri composti e pannelli murali.

3. Blocco aggregato argilla espansa

I blocchi di aggregati di argilla espansa sono realizzati in cenere volante e cemento, creando un blocco leggero per ridurre il carico strutturale. Questo tipo di blocco è impermeabile, ignifugo e isolante dal suono e dalla temperatura.

4. Blocco cenere volante

I blocchi di ceneri volanti sono realizzati in cenere volatile, una sostanza in polvere fine comune nel calcestruzzo. Questi blocchi creano una superficie liscia e dettagliata. Riducono le crepe e la permeabilità e resistono agli effetti del freddo.

5. Blocco di pavimentazione

I blocchi di pavimentazione hanno la forma di un mattone e sono ideali per applicazioni quali banchine stradali, passerelle e pavimentazione.

Richiedi un preventivo per il noleggio della tua attrezzatura al dealer Cat Rentals℠ vicino a te

Con Cat Rentals, puoi noleggiare tutto ciò di cui hai bisogno da persone che fanno tutto il necessario. La nostra rete di concessionari autorizzati noleggia diverse macchine, tra cui:

Sfogliate le nostre opzioni di noleggio attrezzature online e scoprite di più sull'attrezzatura chiamando il numero 1-800-RENT-CAT. Inizia oggi stesso il tuo noleggio con un preventivo rapido.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Ottieni un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp