.png)
Qualunque sia la dimensione della struttura, ogni edificio ha una fondazione per aiutare a distribuire il suo peso, prevenire assestamenti irregolari e isolarlo dall'umidità del terreno. Tuttavia, gli ingegneri adottano approcci diversi per raggiungere questi obiettivi. Comprendere le differenze tra questi approcci è come dire che tipo di fondamenta ha una casa.
Esistono due tipi fondamentali di fondamenta, profonde e poco profonde, e diverse varianti all'interno di questi due stili.
Le fondazioni profonde possono utilizzare metodi su pali o cassoni.
Fondazioni su pali
Le fondazioni su pali sono più comuni tra i due tipi di fondi profondi e includono i tipi con cuscinetto di estremità e ad attrito. Entrambi si basano su robuste colonne in cemento, legno o acciaio in profondità nel terreno. I pilastri possono essere prefabbricati o fusi sul posto.
I pali perforavano abbastanza in profondità da raggiungere strati rocciosi solidi nell'approccio a cuscinetto di estremità. Raggiungere quello strato garantisce un supporto più robusto di quello che il terreno circostante può fornire. La roccia impedisce inoltre alla struttura di sollevarsi sotto carichi laterali come forti venti.
Gli stili di attrito sfruttano l'intera superficie per scambiare le forze tra il terreno più morbido e se stessi, al fine di garantire l'integrità strutturale. Queste colonne possono supportare pesi in proporzione alla loro lunghezza, quindi il posizionamento deve essere coerente per ottenere una distribuzione uniforme.
Le fondazioni su pali sono utilizzate principalmente per carichi strutturali più pesanti e in aree con falde acquifere elevate.
Fondazioni a cassone
Alcuni professionisti chiamano anche i progetti di cassoni fondamenta con albero perforato. L'approccio è simile a quello delle fondazioni su pali, ma con capacità di carico superiori, tipicamente nel caso di getti in cantiere.
Con questo metodo, una trivella scava nel terreno per creare l'albero o il cassone, quindi una colonna cava e l'armatura rinforzano il foro prima della fusione. Una volta che il calcestruzzo è indurito, gli operai possono rimuovere l'involucro. La distribuzione del carico avviene attraverso la resistenza della punta o dell'albero o una combinazione di entrambe.
A causa del loro design ad alta capacità, gli ingegneri scelgono spesso le fondazioni dei cassoni per strutture come cavalcavia, piloni, ponti e case sui pendii delle colline o sull'acqua. La personalizzazione dell'albero consente la resistenza all'acqua, i lavori sotterranei, il pompaggio e altro ancora.
Le fondazioni poco profonde sono disponibili in diversi stili, tra cui tappetino, fondazione individuale, fondazione combinata e parete del fusto.
Fondazioni del tappetino
Questo tipo di fondazione è anche noto come fondazione a zattera. Puoi identificare questo design quando le fondamenta del seminterrato "si immergono" nel terreno, proprio come il fondo di una zattera nell'acqua. Considera l'intero ingombro strutturale e utilizza la superficie del basamento per un maggiore supporto portante.
Gli ingegneri in genere optano per fondazioni in stuoia in situazioni di carico elevato, il che significa che il peso della struttura distribuita ai muri e alle colonne di fondazione è maggiore. Le fondamenta della zattera aiutano a prevenire assestamenti irregolari che i singoli basamenti possono subire. Di conseguenza, sono più simili alle fondazioni combinate e assumono una prospettiva generale considerando ogni componente portante.
Questo progetto di fondazione si adatta al meglio alle strutture in cui sono possibili interrati e il terreno è sciolto.
Fondazioni di fondazione individuali
Le fondazioni di fondazione individuali sono gli approcci di fondazione poco profondi più comuni e sono generalmente quadrate o rettangolari. Con questa configurazione, una singola colonna condivide il carico con il terreno circostante e il peso che trasporta ne determina la larghezza. Gli ingegneri possono anche riferirsi a questo approccio come a una fondazione del cuscinetto.
Poiché le fondamenta individuali sono comuni, le vedrai facilmente in molte strutture. È possibile identificare rapidamente questo approccio se un edificio ha una singola colonna di fondazione per il supporto.
Fondazioni di fondazione combinate
Una fondazione di fondazione combinata ha caratteristiche simili a una fondazione individuale, ma avrà due o più pilastri che condividono il carico su un'unica base anziché una. Gli ingegneri utilizzano questo design quando vogliono distribuire il peso dell'edificio su più di una colonna. Generalmente, i pilastri sono abbastanza vicini tra loro che c'è una certa sovrapposizione nelle loro impronte portanti.
E' possibile identificare una fondazione di fondazione combinata quando si osservano più pilastri ed una singola superficie di base.
Fondazioni della parete dello stelo
La fondazione del muro del fusto ha molti nomi, tra cui diffusione, plinti a strisce o fondazioni continue. Gli ingegneri utilizzano questo design quando le pareti portanti portano il peso della struttura piuttosto che pilastri, colonne e travi.
Identificare questo approccio quando si osservano muri in cui le porzioni inferiori sono fatte di cemento e circa due o tre volte la larghezza del muro. La distribuzione del peso su un'area più ampia aiuta a garantire integrità e stabilità.
Le applicazioni tipiche per le fondazioni dei muri di fusto includono edifici su sabbia o ghiaia compattata e quelli con pareti in muratura.
Con oltre 1.300 sedi Cat Rentals℠ in tutto il mondo, ce n'è sicuramente una vicino a te. Scegliete tra una vasta flotta di macchinari e strumenti Cat originali, oltre alle attrezzature di oltre 70 marchi leader.
Connettiti con noi online o trova una posizione nelle vicinanze per effettuare una richiesta di prenotazione oggi stesso!