Come usare una smerigliatrice per ceppi
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

I paesaggisti, le operazioni forestali e le imprese edili a volte devono rimuovere i ceppi dopo aver abbattuto alberi o durante la pulizia dei lotti durante la preparazione del sito. Le trinciaceppi rendono questo compito fastidioso molto più semplice. Sono dotati di una ruota da taglio affilata in grado di macinare un ceppo in segatura e pacciamare in modo rapido ed efficiente.

Se stai cercando di noleggiare un'affilatrice di ceppi, ricorda che Cat Rentals℠ nella tua zona ha ciò di cui hai bisogno. La nostra vasta flotta di attrezzature a noleggio comprende fresaceppi di alta qualità dei principali produttori. Disponiamo anche di attrezzature per l'affilatrice di ceppi compatibili con le macchine Cat, come le minipale gommate compatte, le pale cingolate compatte, multiterreno e le pale gommate compatte .

Suggerimenti per l'utilizzo di una trinciaceppi

Una potente azione di taglio rende le trinciaceppi uno strumento efficace per la rimozione dei ceppi e potenzialmente pericoloso da usare. Le nostre migliori punte per affilatrice di ceppi massimizzeranno i tuoi risultati e ti permetteranno di utilizzare il tuo noleggio in sicurezza:

  • Quando si utilizza un'affilatrice per ceppi, indossare sempre un'attrezzatura di sicurezza adeguata (occhiali, stivali con punta in acciaio, pantaloni lunghi, protezioni per le orecchie e guanti da lavoro).
  • Liberare rocce, rami e altri detriti dal ceppo e dall'area circostante.
  • Posizionare l'unità su una superficie piana il più vicino possibile al ceppo.
  • Se si utilizza un'affilatrice ceppi, posizionare la macchina che utilizza l'unità vicino al ceppo.
  • Posizionare l'affilatrice in modo che il disco di taglio sia direttamente sopra il ceppo.
  • Attivare la macchina e abbassare la ruota in modo che tagli circa 3 o 4 pollici nel ceppo (non forzare mai l'affilatrice nel ceppo, lasciare che il disco di taglio faccia il lavoro).
  • Muovere lentamente l'affilatrice da un lato all'altro fino a raggiungere la profondità di macinatura desiderata.
  • Continuare a muovere la macchina in avanti con piccoli incrementi e ripetere il processo fino a quando il moncone non sia rimosso.
  • Utilizzare lo stesso metodo per rimuovere le radici esposte collegate al ceppo.
  • Rake i trucioli di legno e rimuoverli per smaltimento.

Se hai intenzione di coprire la buca che hai creato, riempila di terriccio e metti i semi dell'erba. Rake il seme nel terreno e innaffia regolarmente l'area.

Se non sei sicuro di come o dove smaltire i trucioli di legno, prendi in considerazione l'idea di portarli in un vivaio o centro di riciclaggio locale. Un'altra opzione è usarli per fare il compost per il giardinaggio o la semina.

Perché noleggiare da Cat Rentals℠?

In Cat Rentals, supportiamo le nostre attrezzature a noleggio di alta qualità con un servizio clienti eccezionale. Ti aiuteremo a selezionare l'affilatrice ceppi giusta per le tue esigenze e il tuo budget e a impostare condizioni di noleggio flessibili. Ci occuperemo anche di tutta la manutenzione e delle riparazioni per tutto il tempo in cui utilizzerai la macchina. E con il nostro processo semplificato, noleggiare da noi è sempre facile e veloce.

Esplora le tue opzioni di noleggio oggi stesso

Dai un'occhiata alla nostra fantastica selezione di fresaceppi e altre attrezzature a noleggio. Hai ancora domande su come, quando e perché usare un'affilatrice di ceppi? Chiamaci al numero 1-800-RENT-CAT: siamo disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per aiutarti. Inoltre, non esitare a contattarci online per un preventivo veloce. Noleggia qualsiasi esigenza di attività di paesaggistica, silvicoltura o costruzione da un'azienda che farà tutto il necessario.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie