.png)
I lavoratori dei servizi pubblici affrontano rischi e sfide unici durante il loro lavoro. Mentre maneggiano attrezzature e componenti che potrebbero fulminarli o prendere fuoco i loro vestiti, i lavoratori dei servizi pubblici si affidano alla loro azienda per fornire loro attrezzature e attrezzi adeguati. È anche importante per un'azienda stabilire chiare procedure di sicurezza che i membri dell'equipaggio devono seguire e creare un ambiente di lavoro che incoraggi la sicurezza.
Con i costi elevati e le perdite di produttività spesso associate ai lavori di pubblica utilità, potresti prendere in considerazione alcuni modi per migliorare la sicurezza del tuo equipaggio. Scoprite di più sulle esigenze di sicurezza nei cantieri delle utenze e su alcuni dei rischi più comuni che gli operatori delle utenze devono affrontare. Inoltre, spesso è una buona idea comprendere i migliori standard e pratiche di sicurezza che i lavoratori dovrebbero seguire.
Passa a una sezione:
Perché è necessaria la sicurezza nei lavori di posa di cavi e condutture
I lavoratori dei servizi pubblici hanno un lavoro abbastanza pericoloso. Il lavoro spesso richiede che i membri dell'equipaggio svolgano compiti in alto rispetto al suolo. Inoltre, i membri dell'equipaggio lavorano regolarmente con componenti elettrici e parti che potrebbero fulminarli. Il Bureau of Labor Statistics ha raccolto dati sul settore dei servizi pubblici e ha rilevato che il 2,2% di tutti i lavoratori dei servizi pubblici ha subito infortuni e malattie nel 2019. Inoltre, hanno scoperto che ci sono stati quasi 200 decessi totali dal 2015 al 2019.
Sebbene sia probabile che alcuni infortuni e malattie colpiscano i lavoratori dei servizi ogni anno, le aziende possono adottare misure per ridurre il tasso di infortuni e decessi. Oltre alle preoccupazioni di voler mantenere i dipendenti al sicuro, l'utilizzo di maggiori standard di sicurezza può anche ridurre la frequenza delle richieste di risarcimento dei lavoratori e far risparmiare denaro alla tua azienda. Gli standard di lavoro delle utenze aiutano anche le aziende a mantenere la propria forza lavoro al completo e in grado di gestire le attività in modo efficiente, invece di dover lavorare con una squadra ridotta mentre i lavoratori si riprendono.
.png)
Rischi più comuni relativi al lavoro di utilità
Le squadre di servizi pubblici lavorano spesso su strade e altri luoghi trafficati che potrebbero causare incidenti. Diversi pericoli e cattive pratiche portano comunemente a lesioni. Il primo passo per mantenere i tuoi lavoratori al sicuro è essere consapevoli dei pericoli che i lavoratori dei servizi pubblici affrontano regolarmente.
Esamina di seguito alcuni dei principali rischi per i lavoratori dei servizi pubblici:
1. Inciampare, scivolare e cadere
I cantieri delle utenze presentano regolarmente superfici e condizioni potenzialmente pericolose che possono causare scivolamenti, inciampi e cadute. Se un addetto alla fornitura cade, scivola o inciampa in un ambiente pericoloso, potrebbe subire gravi lesioni. Questi infortuni possono costare denaro all'azienda nelle richieste di risarcimento dei lavoratori e impedire ai membri chiave di lavorare su un lavoro durante il recupero.
L'autunno e l'inverno possono essere particolarmente pericolosi per i lavoratori. Foglie che cadono e superfici ghiacciate possono far scivolare i lavoratori. Inoltre, se un lavoratore sta svolgendo un lavoro sopra la testa su una piattaforma, le condizioni di ghiaccio e altre superfici scivolose potrebbero causare la caduta del lavoratore mentre lavora in alto rispetto al suolo. Le foglie cadute e la neve possono nascondere buche e altre potenziali ostruzioni, portando i lavoratori a inciampare.
L'uso improprio dell'attrezzatura può causare anche inciampi, scivolamenti e cadute. Ad esempio, alcuni lavoratori dei servizi useranno una scala come impalcatura o ponte. È molto più probabile che l'uso improprio di una scala provochi la caduta del lavoratore. Inoltre, a volte i lavoratori non indossano l'attrezzatura giusta, in particolare scarpe antiscivolo, il che porta più dipendenti a scivolare sul posto di lavoro.
.png)
2. Non utilizzare DPI
Un altro motivo di preoccupazione durante i lavori di pubblica utilità è un'azienda che non ha severi requisiti DPI (dispositivi di protezione individuale). Poiché i lavori di pubblica utilità possono essere pericolosi, le aziende devono equipaggiare i propri membri dell'equipaggio con l'attrezzatura appropriata. Non indossare guanti da lavoro, maschere e occhiali o occhiali appropriati può causare infortuni e rendere gli incidenti ancora più dannosi per i lavoratori.
Oltre a non dotare i lavoratori di prodotti speciali come mascherine, guanti e occhiali, alcuni lavoratori dei servizi pubblici si mettono in pericolo non indossando indumenti protettivi. Ad esempio, camicie e pantaloni possono prendere fuoco mentre i lavoratori svolgono lavori elettrici e di altro tipo. Quando i lavoratori non indossano uniformi ignifughe, si espongono a un rischio maggiore di lesioni in caso di incendio termico o elettrico. Se un'azienda non fornisce queste uniformi e non ne impone l'uso, può essere ritenuta responsabile per gli infortuni.
Inoltre, possono verificarsi scosse elettriche quando i lavoratori non indossano indumenti con un valore nominale dell'arco sufficientemente alto. Non indossare indumenti adeguati mentre si lavora con l'alta tensione può causare infortuni gravi, anche mortali. Non imporre l'uso della mascherina in determinate situazioni può anche essere un problema se un lavoratore di servizio sta maneggiando materiali che possono essere inalati, facendo potenzialmente ammalare un lavoratore.
3. Non riuscire a controllare il tempo
Il tempo non è controllabile, ma le aziende possono assicurarsi di tenerlo d'occhio. Poiché i lavoratori dei servizi pubblici svolgono la maggior parte del loro lavoro all'aperto, le condizioni meteorologiche possono essere un fattore importante per la sicurezza di un luogo di lavoro. Ad esempio, una giornata nuvolosa o nebbiosa può essere un problema di sicurezza se un'azienda lavora su una strada trafficata. Se i lavoratori non dispongono di giubbotti catarifrangenti o di un'illuminazione adeguata sul posto di lavoro, aumenta la possibilità di un incidente.
Un'altra sfida comune si verifica in inverno quando nevica o il terreno è ghiacciato. Un'azienda che non tiene conto delle condizioni di ghiaccio può mettere i propri lavoratori in pericolo di scivolare e cadere. Inoltre, le stagioni più fredde possono essere un problema se le aziende non equipaggiano i propri lavoratori con indumenti più caldi. Allo stesso modo, le stagioni più calde possono portare i lavoratori a surriscaldarsi nelle loro uniformi se un'azienda non fornisce indumenti traspiranti ai propri equipaggi.
Anche i temporali e i giorni di pioggia possono essere pericolosi. Dopotutto, non è una grande idea fare lavori elettrici mentre ci sono fulmini nelle vicinanze. Quando le aziende non controllano il tempo e non hanno un piano d'azione, mettono a rischio i loro lavoratori.
.png)
4. Elettrocuzione
Uno dei pericoli più comuni per la sicurezza di un addetto ai servizi pubblici è l'elettrocuzione. I lavoratori che non sono a conoscenza dei cavi aerei possono essere messi in pericolo durante l'utilizzo di macchinari grandi e pesanti. Inoltre, i lavoratori che non sono formati per seguire gli standard di sicurezza dell'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) potrebbero correre rischi maggiori e non gestire correttamente i delicati lavori elettrici.
Inoltre, l'utilizzo dell'attrezzatura sbagliata puo aumentare le possibilita che un dipendente tocchi accidentalmente apparecchiature e componenti eccitati. Questo contatto accidentale può scioccarli e ferirli. Procedure e attrezzature non corrette sul luogo di lavoro possono anche causare il contatto dei lavoratori con conduttori eccitati con superficie a terra. Senza l'attrezzatura e l'equipaggiamento protettivo adeguati, questo tipo di contatto può anche causare lesioni.
Un altro pericolo primario in caso di folgorazione si verifica quando un'azienda non utilizza coperture su conduttori e fili. Questi coperchi costituiscono una barriera al flusso di corrente elettrica. Alcune aziende non forniscono ai propri lavoratori coperture sufficienti, costringendoli a spostare costantemente le coperture mentre lavorano. Questo movimento costante delle coperture può indurre i lavoratori a commettere errori o cercare di completare un lavoro senza utilizzare coperture sufficienti per svolgere il proprio lavoro in sicurezza.
5. Mancata segnalazione dei pericoli sul luogo di lavoro
Gli infortuni dei lavoratori dei servizi pubblici sono spesso il risultato di negligenza. Le aziende che non incoraggiano i dipendenti a segnalare potenziali pratiche pericolose possono promuovere un ambiente pericoloso in cui i dipendenti prendono scorciatoie o svolgono compiti in modo errato. Alcune aziende trascureranno le pratiche improprie a causa del tempo e del denaro che queste pratiche potrebbero generare a breve termine, anche se mettono a rischio i propri dipendenti.
Sebbene alcune aziende abbiano un metodo per consentire ai dipendenti di segnalare i rischi per la sicurezza, a volte non lo incoraggiano. Alcune aziende creano persino una cultura che scoraggia la segnalazione. Di conseguenza, i lavoratori non si sentono a proprio agio nel segnalare i pericoli o credono che i loro rapporti sarebbero inefficaci. Gli elementi comuni che non vengono segnalati includono la mancanza di DPI adeguati, standard di comunicazione dei pericoli, protezione anticaduta e attrezzature adeguate.
.png)
Suggerimenti per la sicurezza sul lavoro di posa cavi e condutture
Con tutti i rischi che i lavoratori dei servizi pubblici devono affrontare, molte società di servizi pubblici implementano rigorose pratiche di sicurezza per mantenere i propri lavoratori il più al sicuro possibile. Alcune pratiche di sicurezza comuni includono che i lavoratori cambino il loro ritmo rispetto al terreno, utilizzino attrezzature che arrestino le cadute, indossino indumenti adeguati e prevengano folgorazioni involontarie con attrezzature e procedure adeguate. Mettendo in atto le giuste pratiche di sicurezza, le aziende possono proteggere i propri lavoratori dagli infortuni e mantenere il luogo di lavoro senza intoppi.
Dai un'occhiata ai migliori suggerimenti per migliorare la sicurezza nei lavori di pubblica utilità di seguito:
Regola l'andatura in base al terreno
Quando i lavoratori dei servizi pubblici affrontano condizioni che potrebbero portare a inciampare, cadere e scivolare, è una buona idea per loro cambiare ritmo. Rallentando e valutando l'ambiente, i lavoratori possono individuare meglio i pericoli ed evitare di scivolare sul ghiaccio o inciampare su terreni irregolari. Se il terreno è coperto di foglie o neve, i lavoratori potrebbero provare a far scivolare i piedi sul terreno in modo da non calpestare accidentalmente qualcosa di pericoloso.
Adottare misure per prevenire le cadute
Una delle cause più comuni di cadute è l'uso improprio di una scala. I lavoratori non dovrebbero mai usare una scala come impalcatura o ponte, con la regola rigorosamente applicata. Inoltre, i lavoratori dovrebbero essere addestrati su come utilizzare qualsiasi scala che viene loro data e dovrebbero posizionare la scala solo su una superficie solida e piana. Gli addetti ai servizi pubblici devono inoltre utilizzare scale con piedini antiscivolo.
Oltre ad assicurarsi che i lavoratori utilizzino correttamente le scale, le aziende possono anche proteggersi dalle cadute implementando sistemi di protezione anticaduta sul posto di lavoro. Questi sistemi garantiscono la sicurezza del lavoratore in caso di caduta e dovrebbero essere necessari. Ogni volta che i membri dell'equipaggio entrano in un luogo potenzialmente pericoloso, devono utilizzare un sistema di protezione anticaduta per tenerli al sicuro. Qualsiasi piattaforma sollevata da terra deve inoltre essere mantenuta pulita e libera da pericoli che potrebbero far inciampare o cadere i lavoratori.
.png)
Dotare i lavoratori dei DPI e dell'abbigliamento adatti
Le migliori aziende di servizi pubblici dotano i propri lavoratori dei DPI giusti per il tipo di lavoro che svolgono. I DPI più comuni includono camicie, tute e pantaloni ignifughi. Inoltre, le aziende spesso forniscono ai propri lavoratori protezioni per il viso, guanti e stivali. Per sapere di che tipo di abbigliamento hanno bisogno i lavoratori dei servizi pubblici, le aziende spesso valutano i tipi di rischi a cui saranno esposti i lavoratori e quindi forniscono indumenti che soddisfino tali rischi.
Scopri di più su alcuni dei principali suggerimenti che le aziende seguono per garantire che i loro lavoratori dei servizi pubblici siano dotati delle attrezzature giuste:
- Valutare i cantieri: per selezionare i DPI giusti per i propri lavoratori, un'azienda può iniziare valutando il cantiere in cui i membri della squadra svolgeranno le attività. In questa valutazione, un'azienda dovrebbe prestare particolare attenzione al fatto che i lavoratori saranno esposti ad archi elettrici e fiamme. Una valutazione corretta stima regolarmente anche la quantità di energia elettrica o termica a cui un membro del personale sarà esposto.
- Indossare indumenti ignifughi: se la valutazione rileva che i dipendenti lavoreranno in un ambiente in cui archi elettrici o fiamme sono possibili pericoli, i lavoratori non dovrebbero mai indossare indumenti che possono sciogliersi sulla pelle. Inoltre, dovrebbero evitare indumenti che si accendono facilmente e che rischiano di continuare a bruciare quando prendono fuoco. Quando è più probabile che si verifichino fiamme, molte aziende forniscono ai propri dipendenti indumenti esterni ignifughi per proteggerli meglio.
- Usa abiti fatti per gestire gli archi elettrici: le aziende spesso forniscono ai propri lavoratori indumenti e attrezzature ad arco per proteggerli dagli archi elettrici. Gli indumenti e le attrezzature devono essere uguali o superiori agli archi elettrici o all'energia termica stimati che i lavoratori potrebbero incontrare.
- Fornire ai lavoratori indumenti adatti alla stagione: per evitare che i lavoratori si congelino o si surriscaldino, le aziende forniscono regolarmente ai membri del personale indumenti adatti alla stagione. L'abbigliamento deve comunque fornire la fiamma e la resistenza elettrica necessarie per svolgere il lavoro, mantenendoli al contempo comodi.
Tieni d'occhio il meteo
Poiché le condizioni meteorologiche possono essere pericolose per i lavoratori, i supervisori dovrebbero controllare regolarmente il tempo. Se le condizioni meteorologiche possono rappresentare un pericolo per la sicurezza dei lavoratori, i supervisori devono intervenire per rendere il luogo di lavoro più sicuro. L'attrezzatura riflettente può essere utile nelle giornate più buie e l'utilizzo della segnaletica su strade trafficate può aiutare i conducenti a rallentare e ad essere consapevoli che una squadra sta lavorando. Inoltre, richiedere determinati indumenti per il tempo è un altro modo in cui i supervisori possono mantenere i propri lavoratori comodi e al sicuro.
Mettere in atto procedure per prevenire l'elettrocuzione
Impedire ai lavoratori di subire l'elettrocuzione durante un lavoro è una delle maggiori preoccupazioni per le aziende. Istruire i lavoratori su come evitare l'elettrocuzione può ridurre significativamente il rischio. Queste istruzioni possono includere informazioni su come evitare cavi aerei durante l'uso di macchinari pesanti. Anche la formazione sugli standard di sicurezza OSHA è essenziale, in quanto prepara i lavoratori a come maneggiare correttamente le apparecchiature elettriche e lavorare con i componenti elettrici.
Come accennato in precedenza, i lavoratori devono disporre di uniformi e attrezzature resistenti all'arco elettrico. I membri del personale delle utility hanno anche bisogno di attrezzature che impediscano loro di toccare accidentalmente apparecchiature e parti sotto tensione. Un'attrezzatura adeguata impedisce inoltre ai lavoratori di entrare in contatto con conduttori eccitati con superficie a terra.
Anche gli insabbiamenti sono cruciali per la sicurezza. Le aziende che desiderano mantenere i propri lavoratori al sicuro sul lavoro forniranno loro coperture sufficienti in modo che i lavoratori non debbano spostarli mentre svolgono i loro compiti. Un buon supervisore valuterà il cantiere e si assicurerà che la squadra disponga di attrezzature di copertura sufficienti prima di iniziare il lavoro.
.png)
Incoraggiare la segnalazione dei pericoli sul luogo di lavoro
Le aziende che incoraggiano i propri lavoratori a segnalare i pericoli sul posto di lavoro fanno un lavoro molto migliore per mantenere il proprio personale al sicuro. I lavoratori devono disporre di una procedura chiara per segnalare altre persone che infrangono le regole di sicurezza e per esprimere preoccupazioni per la sicurezza sul luogo di lavoro, come attrezzatura non adatta o danneggiata. I supervisori e gli altri membri del team di gestione dovrebbero chiarire che vogliono ricevere reclami sulla sicurezza e rendere i cantieri più sicuri.
Dopo aver ricevuto un reclamo sulla sicurezza, anche un'azienda dovrebbe agire di conseguenza. La semplice segnalazione incoraggiante non è adeguata, poiché i dipendenti devono sapere che le loro preoccupazioni vengono affrontate. Se il reclamo è valido, un'azienda dovrebbe risolvere il problema in modo rapido e adeguato.
Incoraggiare la segnalazione dei pericoli sul posto di lavoro può anche salvare l'azienda dalle indagini dell'OSHA. Se la direzione ignora i reclami, un lavoratore può rivolgersi direttamente all'OSHA, presentando un reclamo anonimo. Una volta che l'OSHA riceve il reclamo, invierà un ispettore all'azienda per indagare sulle loro pratiche. Se l'investigatore dell'OSHA determina che l'azienda è negligente, può costringere il posto di lavoro ad apportare le modifiche necessarie.
Tieni presente che le violazioni OSHA comuni includono scale non sicure, occhiali inadeguati, mancanza di standard di comunicazione dei pericoli adeguati e protezione anticaduta insufficiente. Affrontare in modo proattivo le possibili violazioni può anche aiutare a ridurre il numero di segnalazioni e reclami ricevuti da un'azienda.
.png)
L'importanza di attrezzature per usi generici di alta qualità per la sicurezza
Un'attrezzatura per usi generici di alta qualità è fondamentale ai fini della sicurezza. Un malfunzionamento delle attrezzature può causare infortuni ai dipendenti e danni sul luogo di lavoro. Inoltre, l'utilizzo di apparecchiature di utilità per un compito per cui non è progettato può causare lesioni mentre i dipendenti cercano di completare compiti pericolosi. Cat Rentals℠ sa quanto siano importanti attrezzature sicure e affidabili per i lavoratori dei servizi pubblici. Di conseguenza, forniamo ai nostri clienti attrezzature che coprono loro le spalle.
Ispezioniamo accuratamente ogni macchina che noleggi da noi per assicurarci che funzioni al massimo delle condizioni operative. Inoltre, manteniamo le nostre macchine in buone condizioni in modo che i nostri clienti non debbano lavorare con attrezzature danneggiate che potrebbero mettere a rischio i lavoratori. Nell'improbabile eventualità di un guasto meccanico, offriamo servizi di emergenza in loco per rimetterti in funzione rapidamente, senza dover considerare l'utilizzo di apparecchiature che non funzionano correttamente.
Le migliori attrezzature per usi generici di Cat Rentals℠
Durante la ricerca di attrezzature, Cat Rentals può aiutarti a trovare l'attrezzatura migliore per il tuo cantiere. Sono disponibili diverse opzioni tra cui scegliere, rendendo più semplice noleggiare un'attrezzatura che soddisfi esattamente le esigenze di un lavoro. Tra le attrezzature per usi generici più popolari vi sono le torri di trivellazione, le piattaforme aeree a braccio e i posatubi.
Torri di trivellazione
A volte, i lavoratori hanno bisogno di installare nuovi pali della luce. Quando il cantiere richiede nuovi pali, il noleggio di una torre di trivellazione è un'ottima opzione, poiché è progettata per scavare buche profonde per mantenere i pali saldi nel terreno. Oltre alle opzioni standard, puoi anche trovare il noleggio di mini torri di trivellazione per i momenti in cui è necessario scavare buche in aree difficili da manovrare.
Piattaforme aeree
Quando i lavoratori devono eseguire lavori elettrici in alto rispetto al suolo, i bracci sono tra le opzioni migliori. Le piattaforme aeree articolate hanno altezze della piattaforma che vanno da 30 a 120 piedi in modo da poter noleggiare una piattaforma sufficientemente alta per le vostre esigenze. Le piattaforme aeree a braccio diritto possono raggiungere anche i 180 piedi per lavori particolarmente alti. Con tutti i bracci offerti, non dovrai mai affrontare una sfida di altezza di utilità che non puoi risolvere.
Posatubi
Quando un'azienda ha bisogno di eseguire lavori di posa di tubi, il noleggio di posatubi è una scelta eccellente. Queste macchine sono progettate per prelevare tubi pesanti e posizionarli in una posizione appropriata in modo sicuro. Sono disponibili in diverse opzioni di capacità di sollevamento e potenza, in modo da poter avere sempre la potenza necessaria per un lavoro.
.png)
Scegliete Cat Rentals per le vostre esigenze di attrezzature per usi generici
Con tutte le attrezzature che Cat Rentals può fornire alla tua azienda, ti consigliamo di dare un'occhiata alle nostre offerte. Siamo orgogliosi di offrire attrezzature a noleggio alle aziende che hanno un picco di lavoro o che hanno bisogno di attrezzature solo temporaneamente. I nostri dealer locali lavorano a stretto contatto con le aziende per aiutarle a trovare le attrezzature a noleggio più adatte alle loro esigenze a un prezzo conveniente.
Sfogliate oggi stesso i nostri noleggi di attrezzature per usi generici. In caso di domande o per assistenza nella ricerca di un'attrezzatura, individuare la filiale Caterpillar locale per contattare un rappresentante competente.
Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting