.png)
Molti lavoratori nei cantieri usano compressori d'aria per alimentare gli utensili. Tuttavia, con molti tipi e dimensioni diversi di compressori d'aria disponibili, dovresti comprendere tutte le basi prima di decidere quale è giusto per le tue circostanze. Scopri di più su cosa considerare quando scegli un compressore d'aria.
Quando scegli un compressore d'aria a noleggio, dovresti sempre iniziare pensando a cosa devi usarlo. Considera i requisiti degli strumenti che utilizzerai e assicurati di iniziare i calcoli con un numero che superi quei minimi. Una volta fatto ciò, puoi concentrarti su questi cinque fattori che influenzano le prestazioni:
1. Requisiti di alimentazione
Le esigenze di alimentazione possono variare a seconda del tipo di progetto che si sta completando e della natura del cantiere. Le tue tre opzioni includono:
- Alimentato a gas: Se non si dispone di una buona fonte di alimentazione in cantiere, un compressore d'aria alimentato a gas è una scelta eccellente. Tuttavia, tieni presente che sarà rumoroso e richiederà ventilazione durante l'uso.
- Elettrico: I compressori d'aria elettrici sono i tipi più comuni e funzionano bene per piccoli team e progetti. Sono facili da usare e funzionano in modo abbastanza silenzioso.
- Idraulico: I compressori d'aria idraulici sono opzioni meno popolari ma comunque praticabili. Questo design trae potenza dall'impianto idraulico di un veicolo o di un'attrezzatura, rendendolo una buona scelta quando si dispone di molta idraulica nel proprio sito.
2. Pressione dell'aria e mandata
Queste due misure sono fondamentali perché ti dicono quanti e la dimensione degli strumenti puoi usare con il tuo compressore d'aria. Libbre per pollice quadrato (psi) è la pressione dell'aria prodotta dal compressore. Molti modelli hanno una psi in grado di alimentare utensili piccoli o medi, anche se puoi ottenerne uno con più psi per esigenze maggiori.
I piedi cubi al minuto (cfm) sono la quantità di aria erogata dal compressore. Più basso è il cfm, più piccoli sono gli strumenti che puoi alimentare con esso. Se hai bisogno di un compressore d'aria per utensili di grandi dimensioni o di livello industriale, punta a un cfm superiore a 50.
3. Capacità d'aria
La capacità del compressore aria e le dimensioni del serbatoio sono cruciali per le prestazioni. I team di costruzione e altri team di lavoro richiederanno probabilmente un compressore d'aria grande e ad alta pressione.
Puoi scegliere tra questi diversi tipi e dimensioni di serbatoi per compressori d'aria:
- Frittella
- Pontone
- Doppia pila
- Carriola
Le opzioni di capacità possono variare da 1 a 80 galloni. Per la maggior parte delle applicazioni, un serbatoio da 20 galloni offre una capacità sufficiente pur essendo abbastanza facile da riporre.
4. Ciclo di lavoro
Un ciclo di lavoro è il tempo che intercorre tra la mandata di aria e il rifornimento. Più grande è il tuo compressore, meno tempo ha bisogno di riposare e riempirsi prima che possa espellere di nuovo l'aria. È possibile ottenere un compressore aria con un ciclo di lavoro compreso tra il 25 e il 100%. I più bassi nello spettro hanno bisogno di più tempo tra l'espulsione e il rifornimento dell'aria, mentre le percentuali più alte forniscono aria con la stessa rapidità con cui la utilizzano.
5. Configurazione del compressore
La configurazione di un compressore d'aria ne influenza il funzionamento e l'uso che se ne può fare. Considera queste cinque opzioni:
- Vite rotativa: I rotori a maglia intrappolano e pressurizzano l'aria in questo compressore. Questi modelli hanno un costo maggiore e richiedono una manutenzione più specializzata.
- A pistoni: Un compressore d'aria alimentato a pistoni ha pistoni alternativi che comprimono l'aria e la forzano all'interno del serbatoio. Sono il tipo di compressore d'aria più popolare.
- Scorrimento: I compressori aria di scorrimento utilizzano due chiocciole per spostare le sacche d'aria al centro dell'attrezzatura. Questi compressori specializzati sono comunemente utilizzati nelle unità HVAC piuttosto che per alimentare utensili pneumatici.
- Centrifugo: Un compressore d'aria centrifugo usa un diffusore per pressurizzare l'aria. Questo compressore è uno dei tipi più grandi, il che lo rende adatto per impianti di produzione o chimici ed energetici.
- Assiale: I profili alari rotanti creano e spostano l'aria pressurizzata nei compressori assiali. Si trovano principalmente su navi e aerei, quindi non sono comuni nei cantieri.
Una volta selezionato un tipo di compressore d'aria, dovrai anche decidere tra configurazioni orizzontali o verticali per sfruttare al meglio lo spazio che hai a disposizione.
Ora che sai come scegliere un compressore aria a noleggio, Cat Rentals℠ è qui per aiutarti a trovare la giusta dimensione e tipo per ogni lavoro. Il noleggio è un'opzione conveniente che ti consente di provare diverse attrezzature prima dell'acquisto o di procurarti macchinari per esigenze a breve termine.
Sfoglia oggi stesso i noleggi di attrezzature aeree per iniziare o contattaci online per ulteriori informazioni!
Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting