-(1).png)
Compattatori, costipatori e rulli svolgono tutti un ruolo di primo piano nei cantieri edili. Sebbene queste macchine svolgano una funzione simile, ognuna ha una specifica applicazione in cantiere.
Un compattatore utilizza piastre vibranti per compattare il terreno granulare e l'asfalto. Un costipatore è generalmente più piccolo di un compattatore e sfrutta l'impatto fisico anziché le vibrazioni per condensare il terreno coesivo o semi-coesivo in aree più piccole. Un rullo, che può essere una macchina con operatore a bordo o a spinta a terra, si affida a tamburi grandi per comprimere il materiale.
Queste macchine sono disponibili in diverse dimensioni: la scelta della dimensione appropriata è fondamentale per ottimizzare i risultati del progetto.
La scelta del compattatore di dimensioni adeguate dipende dal tipo di attrezzatura e dalla composizione della terra o del suolo che si intende comprimere. Le classificazioni generali delle opzioni disponibili per le macchine sono:
- A piastra singola: Come indica il nome, questa macchina è dotata di una piastra vibrante che la rende la compattatrice più leggera e agile. La maggior parte dei modelli genera da 3.000 a 5.000 libbre di forza, il che li rende adatti a lavorare con sabbia, ghiaia o sporco in aree più piccole e più ristrette.
- Piastra vibrante reversibile: Mentre un compattatore a piastra singola può muoversi solo in avanti, questa versione può anche spostarsi all'indietro quando necessario. Esercita anche più forza, consentendogli di eseguire progetti di compattazione più profondi come la costruzione di vialetti.
- Impieghi gravosi: Queste macchine più grandi e ad alte prestazioni offrono la massima forza di compattazione. Funzionano meglio quando si comprime un terreno con un maggiore contenuto di argilla e meno sensibile alle vibrazioni.
La quantità di forza centrifuga generata dalle vibrazioni del compattatore è un criterio di selezione della macchina più accurato rispetto alle sue dimensioni fisiche. Di norma, la maggior parte delle unità può comprimere 1 pollice di materiale per ogni 1.000 libbre di forza prodotta.
La frequenza delle vibrazioni è un altro parametro essenziale per la valutazione. Una frequenza più bassa, da 3.000 a 4.000 vibrazioni al minuto, offre risultati ottimali per strati più spessi di terreno o altri materiali. Un compattatore che fornisce fino a 5.700 vibrazioni al minuto funziona meglio per gli strati più sottili.
In quanto attrezzatura di compattazione manuale, i costipatori devono essere piccoli e leggeri per facilità di manovra e trasporto. La dimensione della scarpa è un fattore determinante nella scelta di un costipatore, in quanto questo è il componente che tocca il suolo ed esegue la compressione. Un pattino più grande consente di coprire un'area più estesa, anche se la macchina tende a essere più difficile da controllare all'aumentare delle dimensioni del pattino.
È inoltre necessario determinare il tipo e le dimensioni del battipalo appropriate per le proprie applicazioni. Le opzioni disponibili includono le versioni a due e quattro tempi.
Un motore a due tempi, noto anche come a due cilindri, ha meno parti in movimento, il che semplifica il funzionamento della macchina e i requisiti di manutenzione preventiva. Il più grande svantaggio per molti utenti è il potenziale di coppia inferiore, il che significa che il motore genererà meno potenza. Anche il risparmio di carburante può essere un problema con un costipatore a due tempi.
Un costipatore a quattro tempi offre un maggiore potenziale di potenza, il che è vantaggioso per i lavori di compattazione più impegnativi. Queste macchine dispongono di un maggior numero di parti e componenti in movimento, il che aumenta il loro peso e la quantità di manutenzione. Inoltre, producono più vibrazioni, rendendo l'attrezzatura più difficile da controllare. Il risparmio di combustibile è migliore rispetto a un modello a due tempi e ci sono meno emissioni nocive.
I rulli full-size sono disponibili in diversi tipi e varianti. Le dimensioni dell'area da compattare sono una considerazione primaria. Se lavorate in cantieri di grandi dimensioni, un modello con operatore a bordo aumenta la produttività permettendovi di coprire più terreno in meno tempo. Un'unità a spinta è ideale per spazi più ristretti o quando sono necessari maggiore precisione e controllo della compattazione.
È inoltre possibile scegliere tra rulli monotamburo e rulli tamburo tandem più grandi. Il primo è dotato di un tamburo nella parte anteriore e di pneumatici appositamente progettati nella parte posteriore, che forniscono un maggiore controllo e la capacità di attraversare praticamente qualsiasi tipo di superficie. Quest'ultimo ha un tamburo nella parte anteriore e posteriore per una maggiore potenza e risultati di compattazione più rapidi. Tuttavia, l'assenza di pneumatici limita la trazione e la stabilità della macchina.
Che tu stia cercando di decidere quale dimensione noleggiare di compattatore o che tu abbia bisogno di aiuto per scegliere il costipatore o il rullo giusto, gli esperti di Cat Rentals possono indirizzarti nella giusta direzione. La nostra vasta categoria di attrezzature per la compattazione comprende un'ampia gamma di prodotti di produttori leader, garantendo qualità, prestazioni e affidabilità eccezionali. Molti dei nostri noleggi sono disponibili in diverse dimensioni per soddisfare le esigenze specifiche del vostro cantiere.
Chiamaci al numero 1-800-RENT-CAT o contattaci online per richiedere un preventivo rapido oggi stesso.