Noleggio pale gommate per la rimozione della neve
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

La rimozione di grandi volumi di neve dalle proprietà è un'attività impegnativa che richiede attrezzature pesanti. Una pala gommata è una macchina potente e versatile in grado di affrontare tutte le sfide. Utilizzare questa attrezzatura per rimuovere gli accumuli di neve e ghiaccio da strade, marciapiedi, parcheggi e altre aree in modo rapido ed efficiente. È inoltre possibile dotare la pala gommata di vari accessori per migliorare le prestazioni e la produttività. 

Che cos'è una pala gommata?

Una pala gommata è una macchina di movimento terra a quattro ruote dotata di una benna montata anteriormente per raccogliere e caricare materiali sfusi. Questo sistema include un gruppo braccio di sollevamento che consente all'operatore di sollevare e abbassare la benna secondo necessità. Il gruppo è dotato anche di una leva a squadra per l'apertura e la chiusura della benna. Le pale gommate rientrano in una delle quattro categorie dimensionali: compatte, piccole, medie e grandi. 

I modelli di pale gommate più recenti offrono una serie di progressi tecnici:

  • Motori durevoli e a basso consumo di combustibile che generano emissioni di scarico ridotte
  • Trasmissioni a controllo elettronico che garantiscono un accoppiamento ad alta precisione della potenza del motore con le richieste di carico e velocità
  • Impianti idraulici dotati di efficienti pompe a cilindrata variabile
  • Cabine operatore in stile automobilistico che ottimizzano controllo e comfort
Vantaggi dell'utilizzo di pale gommate per progetti di rimozione della neve

In genere, le pale gommate eseguono un'ampia gamma di operazioni di carico, scarico e movimentazione materiali presso cantieri edili, minerari, cave e aggregati e siti di silvicoltura/architettura paesaggistica . Ma hanno anche numerosi attributi che sono utili quando si rimuove la neve:

  • Capacità: le pale gommate offrono le capacità massime della benna rispetto a qualsiasi macchina di carico. Forniscono risultati eccellenti nella gestione di elevati volumi di neve e ghiaccio. 
  • Manovrabilità: la rimozione della neve richiede spesso la navigazione intorno a veicoli e altri ostacoli. Le dimensioni relativamente ridotte e la facilità di movimentazione fornite da una pala gommata consentono all'operatore di lavorare in spazi ristretti, inaccessibili ai dumper più ingombranti.
  • Visibilità: la neve che soffia e turbina può rappresentare una sfida per i membri dell'equipaggio, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione. La visibilità a 360 gradi fornita dalle pale gommate consente ai lavoratori di vedere dove stanno andando e cosa stanno facendo, migliorando le prestazioni e riducendo il rischio di incidenti. 
  • Trazione: le squadre di rimozione della neve hanno bisogno di una macchina in grado di solcare neve e ghiaccio senza scivolare o perdere il controllo. Molti modelli di pale gommate includono sterzo articolato a quattro ruote motrici, bloccaggio del differenziale su richiesta e altre funzionalità che migliorano la trazione in condizioni difficili.
  • Comfort: la rimozione della neve richiede lunghe ore di lavoro a basse temperature. Le pale gommate più recenti sono dotate di spaziose cabine riscaldate con ampio spazio per le gambe, sedili regolabili, comandi ergonomici e altre funzionalità per garantire il comfort degli operatori durante il turno.
  • Efficienza del combustibile: i costi del diesel sono un elemento cruciale durante le lunghe operazioni di rimozione della neve. Le pale gommate riducono notevolmente il consumo di combustibile rispetto ad altri tipi di macchine, con conseguente riduzione dei costi di esercizio. 
  • Sicurezza: durante le operazioni di rimozione della neve, gli operatori potrebbero dover entrare e uscire spesso dal veicolo. Le pale gommate sono dotate di uno sportello laterale che consente un facile accesso. Gli operatori possono stare al sicuro quando entrano nella cabina invece di correre rischi scavalcando benne coperte di neve o ghiaccio.
Scelta delle attrezzature per il noleggio delle pale per la rimozione della neve

Quando noleggiate una pala gommata, potete scegliere tra numerose attrezzature per personalizzare le prestazioni della macchina e adattarla alle vostre condizioni di lavoro. Le opzioni disponibili includono:

  • Benne: la benna standard di cui è dotata la maggior parte delle pale gommate è eccellente per le attività generali di movimento terra, ma non funziona altrettanto bene per rimuovere la neve. L'aggiunta di una benna per materiale leggero più ampia aumenta la capacità di rimozione della neve della macchina e velocizza il processo. 
  • Spintori: questa attrezzatura offre una soluzione efficiente per rimuovere grandi volumi di neve da parcheggi, vialetti e lati di edifici. Può lavorare fino a cinque volte più velocemente di una lama convenzionale.
  • Ventole: un accessorio ventola consente all'operatore della pala gommata di pulire un percorso raccogliendo la neve e dirigendola lateralmente.
  • Spazzaneve: scegliete uno spazzaneve reversibile se avete bisogno della vostra pala gommata per rimuovere grandi volumi di neve e ghiaccio da strade, parcheggi o altre aree aperte.
Cat Rentals℠ offre pale gommate e attrezzature a noleggio

Il noleggio di pale gommate per la rimozione della neve è una soluzione stagionale conveniente per le imprese di costruzione e architettura paesaggistica e altre aziende che desiderano generare ricavi durante l'inverno. Cat Rentals℠ vicino a te offre un'ampia selezione di macchinari e accessori Cat in grado di soddisfare le tue esigenze e il tuo budget. Forniremo assistenza esperta nella selezione dei prodotti, inclusi consigli sulle macchine e le attrezzature più adatte alle vostre esigenze.

Contattaci per saperne di più sulle nostre opzioni di noleggio di attrezzature per la rimozione della neve. Chiamaci al numero 1-800-RENT-CAT o compila e invia il nostro modulo di richiesta preventivo online oggi stesso .

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Richiedi un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp