-(1).png)
Le pale gommate e le terne sono due delle macchine più utilizzate nei cantieri edili e di architettura paesaggistica. Entrambi sono in grado di sollevare, spostare e caricare materiali, ma sono costruiti per requisiti diversi. Conoscere il confronto tra queste macchine vi aiuta a decidere quale noleggio è più appropriato per il vostro lavoro.
Le pale gommate sono potenti motori di materiali. Sono dotate di ampie benne anteriori che scavano, sollevano e scaricano terra, ghiaia, detriti o pietra. Si muovono rapidamente e sono ideali per caricare dumper o trasportare materiali pesanti in un cantiere.
Le terne combinano due funzioni in un'unica macchina. La benna anteriore gestisce il trasporto e il livellamento del materiale, mentre il braccio posteriore e la benna da scavo sono progettati per lo scavo. Questo design due in uno rende i retroescavatori versatili per lavori che richiedono sia scavo che trasporto. I martelli li rendono ancora più preziosi in cantiere.
La differenza più grande è la disposizione: le pale gommate dispongono solo di una benna anteriore, mentre le terne sono dotate di attrezzature a entrambe le estremità. Le pale gommate sono più veloci e migliori per il trasporto. I retroescavatori sono più lenti ma più versatili quando lo scavo o lo scavo di fossati fanno parte del lavoro.
Ogni tipo di pala si distingue in situazioni specifiche:
- Pale gommate: Efficiente nella movimentazione di grandi volumi di materiali. Sono di serie nelle cave, nei disboscamenti, nella pulizia dei cantieri e persino nella rimozione della neve su larga scala.
- Terne: Noto per la sua flessibilità. Si occupano di scavo di fossati, demolizioni leggere, architettura paesaggistica, scavi, demolizioni e lavori in cantiere generici.
Sia le pale gommate che le terne sono disponibili in modelli piccoli, medi e grandi. La dimensione giusta dipende dalla scala del progetto:
- Modelli piccoli: Ideale per l'architettura paesaggistica, l'uso agricolo e gli spazi ristretti
- Modelli medi: Più popolare per l'edilizia generale
- Modelli grandi: Progettato per lavori di movimento terra pesanti e cantieri su larga scala
Cat Rentals℠ offre una linea completa di pale adatte al vostro lavoro. Le pale gommate disponibili vanno dal modello 903 per i cantieri compatti al 950 per i progetti di medie dimensioni. Le terne includono modelli come il 416, per lavori leggeri, e il 450, per scavi più profondi e opzioni di benne più grandi. Sfoglia le caratteristiche tecniche e le capacità a noleggio di terne e pale gommate a noleggio .
Pensa al tipo di lavoro che farai più spesso. Se avete bisogno di un movimentatore di materiali dedicato per il trasporto, la raccolta e il carico, una pala gommata vi garantirà maggiore velocità ed efficienza. Se avete bisogno di un'unica macchina per gestire più attività come scavare trincee, spostare terreno e movimentare demolizioni leggere, una terna è la scelta migliore.
Considerare anche le dimensioni del sito, le condizioni del terreno e il budget. Le pale gommate sono più veloci e facili da manovrare, mentre i retroescavatori riducono la necessità di più macchine. Entrambi sono disponibili in diverse dimensioni, pertanto è importante abbinare la capacità e la potenza ai requisiti del lavoro.
Cat Rentals℠ semplifica il noleggio della macchina di cui hai bisogno per il tuo progetto. I nostri esperti possono guidarti attraverso le differenze e consigliarti la taglia e il modello giusti per il tuo lavoro. Esplora il nostro inventario online, richiedi un preventivo rapido o trova un negozio vicino a te.
Quale macchina è migliore per scavare?
Le terne sono dotate di un braccio di scavo posteriore progettato per lo scavo di fossati e gli scavi. Le pale gommate si concentrano sulla movimentazione materiali.
Le pale gommate sono più veloci delle terne?
Sì. In genere, le pale gommate si spostano più velocemente tra i cantieri, il che le rende migliori per i lunghi trasporti.
Posso noleggiare entrambe le macchine?
Sì. Cat Rentals offre un'ampia gamma di terne e pale gommate con opzioni di noleggio flessibili.
Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting