Perché l'attrezzatura da costruzione è gialla
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Bulldozer, carrelli elevatori, gru, escavatori e altri tipi di attrezzature per l'edilizia hanno ciascuno capacità uniche. Tuttavia, condividono una cosa in comune: il colore giallo.

Perché le attrezzature da cantiere sono gialle? I motivi principali alla base di questa scelta di colore sono:

  • Visibilità: il giallo è un colore brillante che attira l'attenzione. Dei sette colori nello spettro della luce visibile, il giallo è uno dei più visibili a distanza ed è il colore più visibile al buio. Il giallo si distingue bene anche dagli altri colori, dal suolo, dalla polvere e da altre condizioni.
  • Sicurezza: poiché il giallo è facile da vedere, anche in condizioni difficili, questa tonalità vivida è un eccellente colore di avvertenza. La vernice gialla assicura che lavoratori e pedoni possano vedere chiaramente le attrezzature da costruzione e tenerle alla larga da tali macchine. In questo modo, dipendenti e pedoni possono stare al sicuro quando si trovano nei cantieri o nelle vicinanze.
  • Consapevolezza: il giallo è anche percepito come un colore ad alta energia che stimola l'attività mentale. Questi stimoli contribuiscono ad aumentare il livello di energia e consapevolezza tra gli operatori delle macchine e gli operai edili, mantenendo il cantiere più sicuro e produttivo.
  • Cultura: il giallo è stato per decenni il colore standard della vernice per le attrezzature da costruzione e le persone spesso associano il colore giallo all'edilizia.
COSA RENDE IL GIALLO COSÌ VISIBILE?

La luce viaggia in onde di diversa lunghezza e frequenza: queste differenze determinano il colore che vediamo. L'occhio umano vede il colore nelle lunghezze d'onda della luce misurate in nanometri. Lo spettro dei colori visibili comprende rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e viola (ROYGBIV) e varia da 380 nanometri (viola) a 700 nanometri (rosso). Le lunghezze d'onda della luce gialla misurano tra 570 e 590 nanometri, rendendo il giallo un colore altamente visibile. 

I nostri occhi percepiscono il colore attraverso le cellule fotorecettrici note come coni. I coni percepiscono la lunghezza d'onda di un colore e comunicano quale colore vediamo al cervello. Alcuni colori della lunghezza d'onda sono naturalmente più facili da percepire per gli occhi. Durante il giorno, il giallo è uno dei colori più facili da vedere per i nostri occhi, secondo solo al verde.

Nei periodi di scarsa illuminazione, anche i bastoncelli, un altro tipo di cellula fotorecettrice nei nostri occhi, entrano in azione per aiutarci a vedere. Quando è buio o le condizioni di visibilità sono scarse, i nostri bastoncelli e coni percepiscono rapidamente il giallo anche a distanza, poiché è il colore più visibile in queste circostanze. Ecco perché le attrezzature da costruzione gialle sono l'ideale. poiché l'occhio umano può rilevare il giallo attraverso nuvole di polvere, foschia, nebbia, neve e altre condizioni ostili del cantiere. 

LA STORIA DELLE MACCHINE CAT® GIALLE

Il giallo non è sempre stato il colore più utilizzato per le attrezzature da costruzione. All'inizio del 1900, le attrezzature da cantiere Cat® erano  grigie. Nel 1931 Caterpillar cambiò il colore delle sue macchine in giallo stradale.

Questa innovazione storica è nata dall'esigenza di una migliore visibilità nei cantieri stradali. Caterpillar desiderava un colore esteticamente gradevole con la migliore visibilità a distanza sia di giorno che di notte. La loro ricerca li condusse al colore giallo e gli specialisti della verniciatura Caterpillar svilupparono la tonalità distintiva del giallo stradale. Il giallo stradale era una tonalità giallo brillante e audace che attirava l'attenzione ed era molto visibile. Sempre nel 1931, Caterpillar cambiò il rivestimento rosso in rivestimento nero e le attrezzature Cat hanno ancora oggi questo aspetto.

Caterpillar ha utilizzato il giallo stradale fino al 1979 , quando è stato dismesso e sostituito dal giallo Caterpillar, il colore della vernice protetto dalla legge per cui sono note oggi le macchine Cat. Rispetto al giallo stradale, il giallo Caterpillar è più tenue e visivamente accattivante, ma comunque molto visibile.

Caterpillar continua ad apportare modifiche alla formula per garantire che la vernice delle sue attrezzature offra la massima durata e longevità, ma la tonalità di giallo rimane la stessa. La tonalità è diventata così importante per il marchio che il Giallo Caterpillar e il nero sono stati designati come colori ufficiali. Questi colori sono utilizzati su tutte le attrezzature Cat e sono stati incorporati nel moderno logo Cat disegnato nel 1989.

CONTATTA CAT RENTALS PER ATTREZZATURE DA CANTIERE DI ALTA QUALITÀ

Con il suo caratteristico colore Giallo Caterpillar altamente visibile, le attrezzature Cat si distinguono per il vostro cantiere, contribuendo a creare un ambiente più sicuro e offrendo prestazioni leader del settore. Se siete alla ricerca di attrezzature per l'edilizia a noleggio, potrete trovare opzioni di alta qualità attraverso la nostra rete di dealer sfogliando il loro inventario online. È inoltre possibile ottenere un preventivo di noleggio chiamando il numero 1-800-RENT-CAT.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Ottieni un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie