Perché utilizzare un generatore portatile per il tuo prossimo progetto?
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Al giorno d'oggi, non c'è molto che un'impresa edile possa fare senza elettricità. Che si tratti di azionare macchinari, apparecchiature di comunicazione o fornire illuminazione in un cantiere notturno, una fonte di alimentazione affidabile è essenziale. Un generatore portatile a noleggio può fungere da fonte di alimentazione di riserva affidabile durante un'interruzione della fornitura o da fonte primaria di elettricità in cantieri remoti in cui l'alimentazione della rete non è disponibile. 

Cat Rentals℠ vicino a te offre un'ampia selezione di generatori portatili affidabili a noleggio. Offriamo modelli trainabili a gas e diesel di Caterpillar e di altri rinomati produttori in un'ampia gamma di dimensioni, configurazioni e capacità di uscita.

I vantaggi di un generatore portatile

I generatori portatili offrono una serie di vantaggi per i progetti di costruzione:

  • Mobilità: I generatori montati su rimorchio si collegano facilmente al veicolo, consentendo di trasportarli e posizionarli esattamente dove servono. Potete anche trasportarli da un cantiere all'altro. 
  • Flessibilità: Ogni cantiere ha requisiti di alimentazione diversi. Mentre alcuni potrebbero aver bisogno di elettricità per utensili manuali e altre attrezzature più piccole, altri potrebbero dover alimentare macchinari pesanti, illuminazione o persino uffici o rifugi temporanei. Molti modelli di generatori portatili sono dotati di selettori di tensione. È possibile abbinare la potenza in uscita ai requisiti dell'attività, garantendo così un funzionamento sicuro ed efficiente del generatore.
  • Potenza continua: Un temporale improvviso, un blackout o un altro evento naturale o causato dall'uomo potrebbe interrompere l'elettricità dalla rete per diverse ore o più. L'utilizzo di un generatore portatile come fonte di alimentazione primaria o di riserva riduce il rischio di un'interruzione di corrente imprevista e fa progredire il progetto.
  • Sicurezza: Un'improvvisa perdita di potenza crea una situazione pericolosa sul luogo di lavoro. I tuoi equipaggi saranno lasciati al buio, il che può causare una serie di pericoli. Anche uno strumento o una macchina che smette di funzionare durante l'uso a causa della mancanza di elettricità può rappresentare un pericolo per i lavoratori. Un generatore portatile vi aiuterà a evitare queste e altre condizioni potenzialmente pericolose. 
  • Evitare costosi ritardi: Ritardi e tempi di fermo imprevisti possono aumentare significativamente il costo di un progetto e incidere sulla redditività. Mantenendo il flusso di energia, un generatore portatile vi aiuterà a completare i vostri lavori nei tempi previsti. 
MARCHI OEM PER IL NOLEGGIO DI GENERATORI PORTATILI

Il nostro inventario di generatori portatili a noleggio include molte opzioni di Caterpillar, uno dei produttori più affidabili del settore. Oltre a Caterpillar, trasportiamo attrezzature di oltre 70 produttori originali (OEM). I nostri marchi che offrono generatori portatili includono:

GRUPPO PRAMAC

Pramac Group è un produttore leader di apparecchiature per la generazione di energia in Italia. I generatori offrono un valore incredibile per i settori dell'energia, dell'edilizia e della movimentazione dei materiali.

I generatori portatili Pramac Group sono disponibili in diverse serie:

  • Serie P per generatori a inverter portatili
  • Serie E per generatori efficienti, leggeri e compatti
  • Serie ES per generatori compatti e di lunga durata
  • Serie PX per applicazioni ad alta intensità energetica
  • Serie S per applicazioni professionali
  • Serie SP per usi professionali premium

ALLMAND

Allmand fornisce soluzioni di alimentazione affidabili da oltre 80 anni. I gruppi elettrogeni portatili vi aiuteranno a soddisfare esigenze di alimentazione speciali per applicazioni nei settori edile, minerario, petrolifero e del gas e altri settori.

Alcune caratteristiche dei generatori portatili Allmand includono:

  • Possibilità di avviare motori di qualsiasi dimensione
  • Durata per spostarsi su diversi terreni di cantiere
  • Capacità del serbatoio del combustibile fino a 204 galloni
  • Potenza di uscita fino a 120 kilowatt (kW)
Siamo un fornitore di generatori portatili a servizio completo

Noleggiando un generatore da Cat Rentals, riceverete un servizio eccellente in ogni fase. Ci assicureremo che il generatore scelto soddisfi le esigenze specifiche di generazione di energia del vostro cantiere. Forniremo anche riparazioni e manutenzioni tempestive per garantire che la tua unità non ti deluda quando ne hai più bisogno. I nostri termini di noleggio flessibili si adattano alle tue esigenze di utilizzo e budget.

Contattaci per il tuo prossimo generatore a noleggio

Consulta la nostra attuale selezione di generatori portatili a noleggio. Chiamaci al numero 1-800-RENT-CAT in caso di domande: siamo disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per aiutarti. Per richiedere un preventivo rapido, compila e invia il nostro comodo modulo di contatto online. Puoi anche esplorare le nostre altre opzioni di noleggio attrezzature per ottenere tutto ciò di cui hai bisogno.

Noleggiate i prodotti per la generazione di energia giusti dai professionisti delle attrezzature pesanti che fanno tutto il necessario.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie