Le persone si affidano alle strade ogni giorno, sia per lavoro, commissioni o viaggi. Secondo la Federal Highway Administration (FHWA), la persona media percorre circa 13.476 miglia ogni anno. Con così tanto tempo trascorso sulla strada, molti si chiedono perché la costruzione della strada richieda così tanto tempo. La risposta è che tutto, dalla pianificazione e sicurezza alle attrezzature e alle condizioni meteorologiche, aggiunge tempo. Ecco le principali cause dei ritardi nella costruzione delle strade e le misure che puoi adottare per ridurli.
La pianificazione dei progetti stradali può richiedere mesi o addirittura anni. Garantire finanziamenti, progettare piani e cancellare la burocrazia si aggiungono alla tempistica. La legge federale definisce un grande progetto come qualsiasi opera autostradale o di transito che costa $ 500 milioni o più. Questi progetti devono affrontare una supervisione aggiuntiva, che può estendere ulteriormente la pianificazione.

Denaro e priorità
I finanziamenti spesso decidono quanto velocemente inizia un progetto. I progetti ad alta priorità con costi inferiori hanno maggiori probabilità di essere approvati rapidamente, mentre i progetti a bassa priorità con costi elevati possono richiedere anni. I progetti finanziati a livello federale di solito richiedono più tempo rispetto ai progetti finanziati dallo stato o a livello locale.
Burocrazia e burocrazia
Prima dell'inizio del lavoro, i progetti devono superare più revisioni. Questi possono includere:
- Studi di impatto ambientale: l'Agenzia per la protezione ambientale (EPA) esamina come i lavori stradali potrebbero influire sugli habitat o sulla fauna selvatica.
- Qualità della vita: i progetti devono dimostrare di non danneggiare le comunità, compresi i gruppi a rischio come bambini o anziani.
- Piani di finanziamento federali: la FHWA richiede budget dettagliati, piani di rischio e definizioni dei ruoli per l'approvazione.
- Ricerca sui trasporti: la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) esamina gli effetti più ampi dei progetti su larga scala.

Modifiche nell'ambito
Lo scope creep, o quando l'ambito di un progetto si espande oltre il piano originale, è una delle principali cause di ritardi. Il Project Management Institute (PMI) ha rilevato che oltre il 30% dei progetti in tutto il mondo sperimenta uno slittamento dell'ambito. Quando l'ambito cambia, ogni parte del piano, inclusi costi e pianificazioni, deve essere aggiornata.
Errori di calcolo del budget
Se i soldi finiscono, il lavoro si ferma fino a quando non sono disponibili ulteriori finanziamenti. I budget devono tenere conto dei costi effettivi (materiali, manodopera, attrezzature) e dei costi trasversali (commissioni, assicurazione, spese generali). L'aggiunta di un fondo di emergenza aiuta a coprire le sorprese ed evitare lunghe pause.
Tempistiche irrealistiche
Alcuni progetti stradali richiedono più di un decennio per essere completati semplicemente a causa delle loro dimensioni. La FHWA consiglia di tenere conto del diritto di passaggio, dell'approvvigionamento, delle contingenze, della stagione e del coinvolgimento di terze parti durante la definizione dei programmi.
Problemi di progettazione
Nei disegni bidimensionali tradizionali possono mancare dettagli chiave come le pendenze o le condizioni del terreno. Strumenti moderni come i droni aerei e le mappe ortomosaiche forniscono viste del sito più accurate e riducono le sorprese.

Anche con la pianificazione, molte sfide sorgono una volta iniziata la costruzione.
Lavori di sterro e preparazione del sito
La costruzione di strade richiede spesso lo spostamento del terreno per creare una base stabile. I lavoratori devono compattare il suolo in strati e testare la densità con il test Proctor. Questo processo lento assicura che la strada non si stabilizzi in modo irregolare in seguito.
Leggi sulla sicurezza sul lavoro e sul lavoro
Le ispezioni per la sicurezza dei lavoratori rallentano le tempistiche, ma sono essenziali. Il CDC osserva che le zone di lavoro autostradali vedono una media di 124 infortuni mortali sul lavoro all'anno. Anche le leggi sul lavoro come le regole sugli straordinari influenzano gli orari: spesso è più economico distribuire il lavoro su periodi più lunghi piuttosto che pagare gli straordinari.
L'OSHA richiede piani di sicurezza scritti per la maggior parte delle aziende con più di 10 dipendenti. Seguire queste regole mantiene i progetti conformi ma aggiunge tempo.

Macchine vecchie o con scarsa manutenzione possono causare costosi guasti. In caso di guasto delle apparecchiature, le squadre possono dover affrontare lunghi periodi di inattività. Le ispezioni di routine e i registri di manutenzione aiutano a prevenire sorprese, ma anche con la preparazione, possono verificarsi guasti.
In caso di emergenza, il noleggio di attrezzature è un modo efficace per mantenere alta la produttività. I dealer più vicini possono fornire rapidamente le macchine per colmare le lacune.

Scarsa organizzazione
I grandi progetti spesso coinvolgono più appaltatori. Senza programmi e comunicazioni chiare, un ritardo crea una reazione a catena. I project manager dovrebbero utilizzare strumenti di pianificazione intuitivi e tenere controlli regolari per mantenere tutti allineati.
Condizioni meteorologiche avverse
Il maltempo rallenta o interrompe il lavoro, soprattutto nelle stagioni piovose o invernali. Le squadre devono ripulire i danni dopo le tempeste prima di continuare, il che si aggiunge ai ritardi. La creazione di piani di emergenza e l'esecuzione di esercitazioni preparano i team a rispondere più rapidamente. Il PMI raccomanda approcci agili per aiutare i progetti ad adattarsi.
Ostacoli fisici
I progetti stradali spesso attraversano fiumi, ferrovie e terreni ripidi. Ogni ostacolo aggiunge tempo per progettare e costruire in sicurezza. Ad esempio, l'uso degli escavatori su pendenze ripide richiede particolare attenzione per evitare incidenti.

Il PMI riferisce che circa il 12% dei progetti di costruzione fallisce ogni anno. I progetti falliscono quando mancano le persone giuste, budget flessibili o tempistiche realistiche.
Per ridurre i rischi, i project manager dovrebbero:
- Documenta i traguardi e i progressi
- Comunicare a tutti i livelli
- Prevedere attentamente le risorse
- Prestare attenzione ai segnali di allarme in anticipo
- Assegnare ruoli chiari in modo che gli equipaggi siano consapevoli delle proprie responsabilità
I ritardi rappresentano un rischio costante nella costruzione delle strade, ma l'attrezzatura e la pianificazione giuste possono ridurne l'impatto. Cat Rentals offre una gamma completa di macchine e accessori progettati per i lavori stradali. Esplora le nostre attrezzature o trova un dealer per iniziare.

I tempi di fermo dovuti a guasti alle attrezzature sono uno dei tanti fattori che possono allungare i progetti di costruzione stradale oltre le scadenze. Quando le attrezzature pesanti non funzionano, Cat Rentals è qui per aiutarti.
Sappiamo che hai bisogno della tua attrezzatura per lavorare sodo come fai tu. Le nostre attrezzature a noleggio sono costruite per resistere ai cantieri e agli ambienti di lavoro più ostili. I nostri dealer testano e mantengono le loro flotte a noleggio per soddisfare i rigorosi standard del settore. Otterrai le ultime tecnologie in fatto di produttività e sicurezza per rimetterti in carreggiata.
Sfoglia le attrezzature a noleggio disponibili online o trova una sede vicino a te. I nostri dealer esperti possono aiutarti a trovare l'attrezzatura di cui hai bisogno in modo che tu possa tornare rapidamente al lavoro.