5 種類のエアコンプレッサー: どれがあなたに適していますか?

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

現場で信頼できる圧縮空気源が必要ですか?エアコンプレッサーのレンタルは、理想的なソリューションを提供します。レンチ、ドリル、エアハンマーなどの空気圧工具や機器に迅速かつ簡単に電力を供給するため、プロジェクトをスケジュールどおりに進めることができます。お住まいの地域のCat Rentals℠では、さまざまなタイプのエアコンプレッサを競争力のある料金でレンタルしているため、用途に適したモデルが必ず見つかります。

エアコンプレッサーにはどのような種類がありますか?

エアコンプレッサーを検索すると、次のタイプの一部またはすべてに出くわす可能性があります。

  1. 往復運動: これらのコンプレッサーは、クランクシャフト駆動のピストンとシリンダーに依存して圧縮空気を供給します。それらは、シリンダーに空気を引き込み、1回のピストンストロークで圧縮し、貯蔵のためにタンクに送る単段バージョンがあります。2 段モデルには、追加の圧縮ステップを提供する 2 番目のピストンがあります。前者は最大 120 ポンド/平方インチ (PSI) の空気圧容量を提供し、後者は最大 175 PSI を生成します。
  2. ロータリースクリュー: ロータリースクリューコンプレッサーは、反対方向に回転する 2 つの同一のスクリューとローターを備えています。また、2 つのローター間のスペースを埋める潤滑剤も備えており、シールを形成してエネルギーを伝達します。回転スクリューと噛み合いネジが、ユニット内に空気を推進します。
  3. 遠心: このコンプレッサー タイプは、回転するインペラに空気を引き込み、遠心力を利用して空気を中心に押し込むことによって機能します。空気の動きにより圧力が上昇し、運動エネルギーが発生します。これらのコンプレッサの典型的な用途には、石油およびガス処理、廃水処理、低圧単段圧縮空気用途などがあります。
  4. オイルフリー: 多くの圧縮空気用途では、汚染の痕跡を除去することが不可欠です。オイルフリーコンプレッサーは、シリンダー壁にオイルを使用しません。代わりに、ピストンをシリンダー内に滑り込ませる自己潤滑性材料に依存しています。これらのモデルは、汚染のリスクを最小限に抑えるだけでなく、メンテナンスの必要性が少なく、運用コストも低くなります。
  5. 動的: これらのコンプレッサーは、高速回転するブレードを介して内部に空気を吸い込む連続フロー機械です。空気の流れを制限することで圧力を発生させます。ダイナミックコンプレッサは、化学工場や鉄鋼製造工場などの施設での頑丈な圧縮空気用途のニーズに応えます。
エアコンプレッサのレンタルが必要な業界は何ですか? 

エアコンプレッサーは、次の業界で重要な役割を果たしています。 

  • 建設: エアコンプレッサーは建設業界の機器に電力を供給するために不可欠であり、削岩機、高圧洗浄機、エアコン、スプレー塗装装置などの ポータブル電源 として機能します。 
  • 自動車: 自動車業界は、何十年もの間、電動工具にエアコンプレッサーに依存してきました。エアコンプレッサーは、効率的なペースで自動車の組み立て、詳細加工、塗装を行うために一般的に使用されます。
  • 農業: 農業分野がより複雑になるにつれて、エアコンプレッサーは水の生産、農薬散布、施肥、温室効果ガスの根絶に使用されています。乳牛を搾乳するための乳製品機器に電力を供給するためにも使用できます。
  • 医薬品: 製薬業界では、無菌空気を備えたオイルフリーエアコンプレッサーを使用して、市場に出回っているほぼすべての薬用錠剤や錠剤を形成しています。エアコンプレッサーと 空気圧機器 は、薬剤の小分けや、必要な硬化材やコーティング材へのスプレーに最適です。 
  • 食品および飲料: エアコンプレッサーは、生産性と製品の均一性の向上に関して、食品および飲料業界に大きな優位性をもたらします。エアコンプレッサーを使用すると、農産物の皮をむいて切断し、高温の製品を冷却し、詰め物を注入し、製品を冷凍し、パン粉を取り除き、完成品を組立ライン全体に移動させることができます。
最適なエアコンプレッサタイプの選択をお手伝いします

Cat Rentalsでは、さまざまな空気圧、空気出力、出力容量を備えた 定置型およびポータブル型エアコンプレッサ を幅広く取り揃えています。世界1,300以上の拠点 の レンタルスペシャリストが、お客様の用途に適したモデルの選択をお手伝いします。また、レンタル期間中は包括的な修理・メンテナンスサービスも提供いたします。

今すぐレンタル できるエアコンプレッサーの 完全なセレクションをお気軽に閲覧してください。詳細については、1-800-RENT-CATまでお電話ください。また、簡単なオンライン見積もりも喜んで提供 します。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定