バックホーと掘削機: どちらをレンタルする必要がありますか?
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

バックホーローダー と 掘削機 は、建設および 土木 プロジェクトの定番です。どちらの機械も材料を掘って移動しますが、それぞれに独自の強みがあります。それらがどのように比較されるかを知ることは、正しいレンタル決定を下すのに役立ちます。

バックホーローダとは何ですか?

バックホーローダーには、リアディギングアームとフロントローダバケットがあります。リッパーハンマーほうき 、除雪車などのさまざまな作業ツールア タッチメントのおかげで、最も汎用性の高い機械の1つです。ホイールにより、バックホーは現場や道路の周りを迅速かつ簡単に操作できます。

掘削機とは何ですか?

削機は 主に掘削用に設計されており、吊り上げ、積み込み、解体、その他の現場作業にも優れています。ほとんどのモデルには履帯式足回りが搭載されていますが、車輪付きバージョンも用意されています。どちらのタイプも、  バケット や ハンマーレーキグラップル 、 コンパクターなどの他のアタッチメントとうまく連携して、機能を拡張します。

バックホーと掘削機: 主な違い

バックホーと掘削機のどちらかを選択するときは、次の点を考慮してください。

  • 汎用性: バックホーローダーは、積み込みと掘削を1台の機械に統合し、機器を切り替える必要性と時間を排除します。
  • パワーとリーチ: 掘削機は作業の要求に合わせて拡張できるように構築されており、優れた掘削力と拡張された到達距離を実現します。
  • 操縦性: 車輪付き設計のバックホーは、狭いスペースや混雑したスペースでの移動や移動が簡単です。
  • 360度回転: 掘削機はキャブを完全に360度回転させるため、オペレーターは位置を変えることなく掘削、持ち上げ、投棄することができます。

つまり、掘削機は最大の掘削力と航続距離を提供し、バックホーは多目的の柔軟性を提供します。プロジェクトで単独で掘削する必要がある場合は、通常、掘削機が勝ちます。掘削とマテリアルハンドリングの両方にツールが必要な場合は、バックホーの方が良い選択となる可能性があります。

どのマシンがあなたの仕事に適していますか?

業界では通常、これらのマシンがどのように使用されるかは次のとおりです。

  • 一般建設: 掘削機は、小規模住宅建設から大規模な商業土木プロジェクトまで、優れた掘削および吊り上げ性能を提供します。バックホーは、混合作業の現場での積み込み、溝掘り、ユーティリティ作業にさらなる柔軟性を提供します。
  • 解体: 掘削機は、特にマルチプロセッサ、粉砕機、ハサミなどの特殊なアタッチメントと組み合わせると、解体に最適な機械です。そのパワーと到達範囲により、構造物を安全かつ効率的に解体するのに理想的です。 
  • 造園: バックホーローダーは、フロントローダーで岩、木、植物などの材料を移動できるため、造園で威力を発揮します。木を植えるのに十分な汎用性があります。掘削機は造園作業も実行できますが、マテリアルハンドリングの効率は低くなります。
  • 鉱業: 掘削機は、そのパワーと耐久性で優位に立っています。大型油圧ショベルは重い荷物を移動させ、深い穴を掘ります。バックホーは依然として補助的な役割を果たし、マテリアルハンドリングや道路や道路の建設を支援する場合があります。
  • 農業: バックホーは農業で穴を掘ったり、瓦礫を掃いたりするために広く使用されています。掘削機は特殊な掘削に使用されることもありますが、日常の農作業ではあまり一般的ではありません。

プロジェクトで常に重い掘削が必要な場合は、掘削機を選択してください。一日を通して需要が変化する作業の場合、バックホーはより多用途性を提供します。

バックホーと掘削機
Cat Rentals℠ が決定をお手伝いします

世界中に1,300+以上の 拠点を持つCat Rentalsには、機械の比較を支援する専門家がいます。 掘削機バックホー の両方を 競争力のある日次、週次、月額の料金でレンタルしています。いつでも 1-800-RENT-CAT に電話するか、 簡単な見積も りをリクエストするか、 お近くの Cat Rentals を見つけてください。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定