-(1).png)
トレンチは、流体や材料を輸送するためのパイプや導管を敷設するために必要です。溝掘りは長い間伝統的な設置方法でしたが、方向性ボーリングはますます人気が高まっており、効率と持続可能性の点で魅力的な利点があります。
指向性ボーリングでは、露天ボール盤を使用して地下経路を掘ります。ボーリング孔は特定のボア経路に従って掘削されるため、地盤への外乱が最小限に抑えられます。この事実上トレンチレス技術は、水平掘削、偏位掘削、傾斜掘削、または水平方向掘削 (HDD) とも呼ばれます。
指向性ボーリングには、従来のトレンチ加工プロセスと比較していくつかの利点があります。
1. 地盤撹乱が少ない
方向性ボーリングは、地上に損傷を与えることなく、建物、道路、その他の障害物の下に塹壕を掘る方法を提供します。これらのボーリングマシンは設置面積が小さいため、機器が設置されている地面への妨害が最小限に抑えられます。これらの用途では、従来の溝掘りは不可能です。
2. 環境への配慮
方向性ボーリングは地下水汚染を減らし、掘削現場の生態系を損なわずに保ち、岩場での亀裂を減らします。その結果、掘削ゾーンとその周辺地域は保存され、保護されたままになります。
3. プロジェクトの迅速な完了
水平ボーリングプロセスは、従来のトレンチ加工よりも迅速かつ効率的です。プロジェクト後のクリーンアッププロセスもよりシンプルかつ迅速です。方向性ボーリングは汚れの移動が少ないため、作業員は土木作業の時間を節約できます。方向性ボーリングでは完了に必要な作業員が少なくなるため、他のチーム メンバーが他のプロジェクト コンポーネントで作業できるため、プロジェクトのタイムラインが短縮されます。
4. 作業者の安全
方向性ボーリングは外乱を最小限に抑えるため、落石や破片のリスクが低くなります。作業員が掘削作業で怪我をする可能性は低くなります。従来のトレンチでは、危険性が高いため、トレンチ支保工などの保護システムを設置する必要があります。
5. あらゆる気象条件でのセキュリティ
従来の溝掘りは晴天時には最も安全ですが、雨や雪の際には安全上のリスクが生じます。雨が降っていても晴れていても、方向性のあるボーリングを完了できるため、ダウンタイムやプロジェクトの遅延が少なくなります。
従来のトレンチ加工と方向性ボーリングには重要な違いがあり、それぞれの方法がさまざまな用途に最適です。
溝掘りでは、作業員がパイプを敷設したり、ユーティリティを接続したりするために、特定の長さと深さまで溝を掘る必要があります。この技術は地面を乱すため、溝掘りは障害物のない現場でのみ可能です。
トレンチングと方向ボーリングの設置価格を比較すると、従来のトレンチングのコストは低くなります。コストの違いにより、予算が限られているプロジェクトではトレンチングがより良い選択肢になる可能性があります。
プロジェクトの予算と敷地のレイアウトは、溝掘りと方向性ボーリングのどちらを選択するかを決定する際に考慮すべき 2 つの主要な要素です。一部のプロジェクトでは、両方の方法を使用します。従来の溝掘りは土木作業のほとんどにソリューションを提供しますが、指向性ボーリングは構造物の周囲や下を移動するための正確な掘削に最適です。
方向性ボーリングは、従来のトレンチ加工で完了できるのと同じタイプのプロジェクトに使用されます。
- パイプ敷設
- ユーティリティのインストール
- 配管の修理
- コンジットの設置
- ケーブルの設置
石油・ガス・エネルギー会社は、岩を掘削し、公共施設やパイプを設置するために方向性ボーリングを選択しています。
方向性ボーリングは、タイトなスケジュールで作業するプロジェクトに使用する理想的な掘削方法でもあります。作業員は、プロジェクト後の修復作業を減らすことで時間を節約でき、作業をより迅速に完了できます。
Cat Rentalsを通じたCat正規® ディーラネットワークには、次のプロジェクトに必要な溝掘り機器があります。当社の支保工機器のレンタルは、崩壊や陥没を防ぎ、乗組員の安全とプロジェクトを前進させるのに役立ちます。
当社のトレンチ支保工レンタルには、さまざまなサイズと構成のさまざまなアルミニウムおよびスチールシールドが含まれています。次のようなオプションを検討してください。
当社のすべての支保工レンタルは定期的にメンテナンスされ、レンタルの合間に包括的に検査されます。信頼性の高い安全なレンタルを提供しているため、最高のパフォーマンスを享受できます。
Cat Rentals では、必要なことは何でもしてくれる人から必要なものをレンタルできます。当社のウェブサイトで トレンチ支保工のレンタル をご覧ください。各オプションの詳細については、製品スペシャリスト(1-800-RENT-CAT)にお問い合わせください。オンラインで 簡単なレンタル見積もりフォームに記入して 、今すぐレンタルを開始してください。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります