あなたのニーズに最適なマテリアルハンドリング機器レンタル
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

適切なマテリアルハンドリング設定は、製品の移動を迅速化し、リスクを軽減し、コストを予測可能に保つのに役立ちます。このガイドでは、幅広いカテゴリを明確な選択肢に変えるため、材料、施設、予算に合った最終候補リストを作成できます。また、より多くの資産を所有せずに柔軟性が必要な場合に、レンタルがどこに適合するかもわかります。

適切な機器の選び方

マテリアルハンドリング機器のレンタルを検討するときは、材料、環境、価格の3つの基本から始めましょう。これらの入力により、モデルを見る前に選択肢が絞り込まれます。

1. 素材

何を動かしているのか、どのように動くのかを正確に把握してください。

  • タイプ: 固形物、液体、粉末、フレキシブル製品には、それぞれ異なるツールが必要です。バルク材料の場合は、粒子サイズと流動挙動を考慮してください。
  • サイズと形状: 小さくて緩いアイテムは、大きくて扱いにくいアイテムとは異なる取り扱いが必要です。
  • 重さ: 荷重を容量に合わせて、損傷や危険なリフトを回避します。 
  • ユニークな特徴: 揮発性、生鮮品、またはデリケートな商品には、特別な材料や手順が必要な場合があります。
  • 包装: パレット、ドラム、またはスプールは、損傷することなく使用できるトラックまたはアタッチメントに影響します。
  • 取り扱いの安全性: 手動リフトを減らし、適切な PPE と機器の選択で作業者を保護します。

2. 環境

マシンがスペースとワークフローに適合していることを確認します。

  • 施設の制限: 通路の幅、ラックタイプ、天井の高さを確認して、機器が回転して安全に到達できるようにします。
  • ルート: 直線走行、タイトコーナー、ハイピッキングは、それぞれ異なる解決策を提案します。
  • 頻度: 継続的で反復的な動きは自動化に適している場合があります。可変タスクは手動のままになる場合があります。 
  • 権力と政策: 一部のスペースでは、電力または特定の安全機能が必要です。
  • カスタムのニーズ: 既製のオプションが適合しない場合は、プロセスに合ったエンジニアリングソリューションを検討してください。

3. 価格

表示価格を超える予算。

  • インストール: 複雑なシステムは、単純なトラックよりも設置コストが高くなります。
  • オペレーターのトレーニング: 新しい制御と安全要件の時間を計画します。
  • メンテナンス: すべてのツールには注意が必要です。レンタルには、Cat Rentals℠ からのメンテナンスが含まれます。
  • 燃料または動力: サイトの電力または燃料の需要を把握します。 

多くのチームは、柔軟性、初期費用の削減、保管と減価償却の排除を目的としてレンタルを選択しています。

マテマテリアルハンドリング装置の種類と用途

ほとんどのソリューションは、産業用トラック、バルクマテリアルハンドリング、保管とハンドリング、エンジニアリングシステムの4つのグループに分類されます。

産業用マテリアルハンドリングトラック

これらは、手動ツールから、より重い負荷とより高いスループットを実現する乗用マシンまで多岐にわたります。

  • パレットトラックとハンドトラック: 重い箱やパレットに積まれた荷物を持ち上げたり傾けたりして、最小限のセットアップで短い移動を実現します。
  • フォークリフト: 倉庫、店舗、工場の低所で重い荷物を運びます。床とラックのマストの高さとタイヤの種類を選択してください。
  • テレハンドラー: パレット フォークを備えたフォークリフトのように操作し、でこぼこした地形や屋外ヤードでのリーチと操作性を高めます。 
  • トランシーバースタッカーとオーダーピッカー: パレットを上げたり、オペレーターを持ち上げたりして、コンパクトな通路でより高い場所に到達します。
  • 一般的なマテリアルハンドラー: 工場や庭で、爪、バケツ、またはグラップルを使用して、巨大または不規則な荷物を持ち上げて選別します。
  • トラックの種類を切り替えることができる資材リフトは、2台目の機械を購入することなく、アイテムやスペースの変化に適応するのに役立ちます。
  • プラットフォームトラックとサイドローダー: 大きなアイテム、平らなアイテム、または扱いにくいアイテムを移動し、狭い通路でもうまく機能します。

バルクママテリアルハンドリング

ばらばらの材料や大量の材料の場合は、長期間にわたって効率を維持する専用の保管および移動システムを使用してください。

  • バケットエレベーターと穀物エレベーター: 処理と保管のために製品を垂直に移動します。
  • スタッカーとリクレーマー: レールや回転バケットを使用して、大規模な備蓄を構築して回収します。 
  • 鉱山用途を含むバルクロード用のコンベアは、材料を封じ込め、摩耗に耐えるために、頑丈でトラフのある設計を使用しています。
  • サイロとホッパー: 生産やロードアウトのための流量を保管し、より適切に制御します。
  • 廃棄物処理業者: 高い安定性と耐ゴミ性を備えた重い研磨物質を管理します。

保管と取り扱い

整理されたストレージにより、入庫、ステージング、生産全体にわたるアクセスと床面積の効率が向上します。

  • パレット: 最大5,000ポンドの重い荷物を支える一般的な木製またはプラスチック製のプラットフォーム
  • フレームとラックのスタッキング: 壊れやすいアイテムを保護し、ドライブイン、スライド、またはプッシュバック構成で垂直方向のスペースを使用
  • 中二階: 適応可能なレイアウト で床の上に収納を追加するモジュール式プラットフォーム
  • 棚、ゴミ箱、引き出し: 小さなアイテムやばらばらのアイテムを整理して、より迅速にピッキングします

エンジニアリングシステム

統合システムは、保管と移動を自動化し、反復作業の速度と精度を向上させます。

  • AS/RS: コンピューター制御のシャトルは、高精度で少ないタッチで高密度の保管場所にあるアイテムを取り出します。
  • AGV: AGV は、センサーとソフトウェアを使用して、定義された経路に沿って自律的に 動作します。オプションには、タガー、パレット トラック、フォーク モデルが含まれます。
  • コンベア システム: 振動、チェーン、オーバーヘッド、または垂直経路に沿ってアイテムを移動して、繰り返し可能なステップをスピードアップします。

最終候補リストを作成する

この簡単なシーケンスを使用して、アイデアから自信に満ちた決定につながります。 

  • 負荷プロファイルを確認します。 1 週間の作業にわたる材料、ピーク重量、寸法、パッケージをリストします。
  • ルートをマッピングします。 保管、生産、出荷の間の経路、回転半径、標高の変化を図式化します。
  • 実行コストのシナリオ: 設置、トレーニング、メンテナンス、エネルギーを比較して、購入価格だけでなく総コストを確認できます。
  • 安全とトレーニングを計画します。 PPE、必要な認証、および検査ルーチンを特定します。
  • テストフィット: 重要な通路や駅で最上位オプションを試験的に導入し、速度、到達距離、視認性を検証します。
FAQ

フォークリフトとテレハンドラーの主な違いは何ですか?

フォークリフトは、滑らかな床の上で低い高さで重い荷物を移動します。テレハンドラーは、屋外の庭や凹凸のある地面のリーチと安定性を高めます。

AGVまたはコンベアはどのような場合に選択する必要がありますか?

ルートが再現可能で量が一定である場合は、AGVまたはコンベアを使用して、自動化によりタッチやエラーを減らすことができます。

標準パレットはどのくらいの量をサポートできますか?

多くのパレットは、構造や状態に応じて最大 5,000 ポンドの重い荷物をサポートします。使用前に必ず定格を確認してください。

クイック見積もりを取得する
次のステップ: Cat Rentals℠ から必要なものを入手する

レンタルを希望する場合は、長期的なコストをかけずに、変化するワークロードに機器を適合させることができます。また、レンタルによりメンテナンスと保管が簡素化されるため、スループットに集中できます。

モデルとカテゴリを比較する準備はできていますか? 私たちのセレクションを参照してから、簡単な見積もりやスケジュールのサポートについて  連絡ください。お近くの  Cat Rentals を見つけて、地元のチームとつながりましょう。

お近くのCatレンタルを探す
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定