ブームリフトとシザーリフト: 主な違い
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

乗組員が高所で作業する必要がある場合は、適切なリフトを選択することが重要です。ブームリフトとシザーリフトは、最も一般的なオプションの 2 つです。それぞれに独自の強みがあり、最適な選択は仕事によって異なります。ここでは、違いを理解し、どちらがプロジェクトに適しているかを判断するのに役立つガイドを示します。

ブームリフトとシザーリフト: 違い
  • デザイン: ブームリフトは、油圧アームを使用して上下に伸びます。シザーリフトは、プラットフォームをまっすぐ上に持ち上げる折りたたみ式ブレースを使用します。 
  • アプリケーション: ブームリフトは、狭いスペースでの操作に柔軟性を提供します。シザーリフトは、より低い高さで複数の作業者用のより大きなプラットフォームを運びます。 
  • リフト高さ: ブームリフトは最大130フィートに達することができます。シザーリフトは通常、最大50フィートに達します。
ブームリフトを使用する場合

ブームリフトは、作業者や工具を障害物の上と越えの両方で移動させる必要があるプロジェクトに最適です。また、リーチが長いため、非常に背の高い仕事にも最適です。一般的な用途には、公共施設の修理、電気工事、ガラスの修理、配管の設置などがあります。

シザーリフトを使用する場合

シザーリフトは 、低い高さで幅広で安定したプラットフォームが必要な場合に最適です。複数の作業者を安全に運ぶことができるため、塗装、パイプの修理、施設のメンテナンスに最適です。屋内でも屋外の平地でも使いやすいです。

ブームおよびシザーリフトの産業用途

業界が異なれば、リフトの使用方法も異なります。

  • 農業: ブームリフトは資材を移動させ、木の刈り取りや果物狩りを手伝います。 
  • 航空宇宙: どちらのタイプも格納庫のメンテナンス、検査、マテリアルハンドリングに使用されます。 
  • メンテナンス: シザーリフトは、学校、病院、倉庫の照明、標識、ユーティリティを交換するための鍵となります。 
  • マイニング: ブームリフトは、コンベア、処理施設、高架インフラへのアクセスを提供します。 
  • 構造: どちらのリフト タイプも、建築および修理プロジェクトに広く使用されています。 
  • 倉庫: リフトは、商品の移動と高い保管ラックの維持に役立ちます。倉庫保管の詳細をご覧ください。
その他の空中リフトオプション

ブームリフトとシザーリフトだけが選択肢ではありません。 垂直人員リフト や 資材リフトをレンタルすることもできます。これらのコンパクトな機械は、狭いスペースや軽い荷物に最適です。

Cat Rentals℠からリフトを借りる

Cat Rentals℠は、ブームリフト、シザーリフト、その他の高所作業機器を提供しています。当社のレンタルは柔軟で信頼性が高く、専門家のサポートに支えられています。当社の 航空機器在庫を参照するか、 簡単な見積もりをリクエストするか、 お近くのディーラー を今すぐ見つけてください。

ブームおよびシザーリフトに関するよくある質問

ブームリフトとシザーリフトの主な違いは何ですか?

ブームリフトは、伸縮可能なアームを使用して、リーチと柔軟性を高めます。シザーリフトは、より多くの容量でプラットフォームをまっすぐ上げます。

屋内ではどのエレベーターが安全ですか?

シザーリフトは通常、屋内での作業には安全です。ブームリフトは、屋外の高距離プロジェクトに適しています。

両方のタイプのリフトをレンタルできますか?

はい。Cat Rentals では、ブーム リフト、シザー リフト、その他の高所作業機器のレンタルを提供しています。

お近くのCatレンタルを探す
簡単な見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定