建設業界の変化と進歩
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

過去100年間で、情報と技術の進歩により、私たちは手作業から完全に自動化されたプロセスへと移行し、現代社会の隅々まで影響を及ぼしました。建設業界も例外ではありません。経済部門は現在、効率と収益性を向上させるために多くの進歩を遂げた最新のテクノロジーを採用しています。

住宅、商業、工業の建設はアメリカ経済の大部分を占めています。道路、空港、海洋施設などの土木建設も国の経済の健全性に貢献しています。

建設は私たちの経済エコシステムの重要な部分であるため、建設部門が繁栄し続けるために進化することは非常に重要です。建設業界 の変化、進歩、 トレンドは、インフラをより効率的、経済的、安全に構築する必要性のために発生します。近年の建設業界の変化の多くは、材料や労働力の向上によるものですが、最も大きな進歩は、技術革新が 盛んな情報とデータ の結果です。ここでは、建設業界を進歩させた 10 の変化を見てみましょう。

セクションにジャンプします。

1. 本格的な情報化

コンピューティング技術により、あらゆる種類の建設において最大の変化と進歩が可能になりました。一戸建て住宅であろうと州間高速道路であろうと、コンピューターは現代の建設のあらゆる部分に役立ちます。プロジェクトの設計に使用されるシステムから、プロジェクトを構築するために使用される機械に至るまで、現在、どこかにコンピューターが関係しています。

建設業界は 1980 年代にコンピューターを使用し始めました。10年後、ほとんどの建設会社は、コストの見積もり、給与計算、クライアント、サプライヤー、エンジニアなどの専門家とのコミュニケーションなど、何らかのオフィスコンピューターシステムを持っていました。多くの建設会社は、コンピューターが提供するマーケティング力にすぐに気づき、主要な広告プラットフォームとしてウェブサイトに目を向けました。

しかし、建設会社がコンピューターに目を向けるずっと前から、資材サプライヤーや機器メーカーがはるかに先を行っていました。工具会社はコンピューターの電源を使用してコードレス デバイスを構築しました。重機メーカーは、マイクロチップを介して制御されると、制御と監視システムが非常に高度になることに気づきました。今後数十年でコンピューターが建設にどのような影響を与えるかを見るのは興味深いでしょう。

2. インスタントコミュニケーション

コンピュータ化が影響を与えたのは、建設資材や設備の改善だけではありません。コンピューターは、即時かつシームレスな統合通信を可能にすることで建設業界を進歩させました。スマートフォンは今やあらゆる現場で見られる手工具です。カスタマイズされたアプリにより、わずか 10 年前には不可能だったプロジェクトのすべての参加者間の相互接続が可能になります。Web およびクラウドベースのコミュニケーションは、建設管理者とそのビジネス クライアントに計り知れない効率を提供します。コンピュータ化された通信デバイスの正確さと即時性は、建設の世界を大きく進歩させました。

多くの点で、デジタルコミュニケーションは、プロジェクトの流れを中断する不必要な電話よりも効果的です。仮想会議も建設コミュニケーションにおける非常に効率的な進歩であり、国際的なプロジェクトの調整を可能にします。チーム コミュニケーション プログラムやその他のソフトウェア プラットフォームは、建設チームの全員が簡単かつ迅速にコミュニケーションできるようにする重要な進歩です。

3. コンピュータ支援設計 (CAD)

建設業界の変化と進歩は、コミュニケーション部門や管理部門だけで起こったわけではありません。業界は、ビジネスのデザイン面でも革命を起こしました。手描きや青写真の建設計画はとうの昔になくなってしまいました。その代わりに、ますます洗練されつつあるコンピューター支援設計 (CAD) プログラムがあります。

建設業界の画期的な進歩の 1 つは、ビルディング インフォメーション モデリング (BIM) のプロセスです。このプロセスは、業界のビジネスモデルを変えた設計と構築の方法への総合的なアプローチです。BIMテクノロジーを使用すると、プロジェクト全体をコンピューターソフトウェアで設計し、掘削機が土を乱したり、建設用クレーンが鋼材を吊り上げたりする前に、仮想的に構築できます。

BIMを使用すると、プロジェクトに関わるすべての個人が、プロジェクトが構築される前に参加できます。そうすれば、物理的な建設プロセス全体を通じて貢献することができます。このプロセスは、コントリビューターがリアルタイムで行われる前に多くの間違いを発見するため、建設の世界における真のブレークスルーです。デザイナーからサプライヤーまで、チェーン内の誰もが、デジタルの世界でより良い建設方法を見つけ、代替材料を提案することができます。

コンピューター画面上でプロジェクトを設計して仮想的に構築すると、「階層化」機能が提供されます。この機能は、建物の各コンポーネントまたはフェーズが、プロジェクト全体を形成するために重ね合わされる個々のエンティティとして設定されることを意味します。各レイヤーに関するすべての情報は事前に決定されているため、ある利害関係者が他方の役割や貢献が何であるかを知らない場合に発生する推測が排除されます。

レイヤー化と没入型ビジュアライゼーションは、コミュニケーションとコラボレーションの強化への道を開くため、BIM の重要な部分です。BIMは、すべての利害関係者がプロジェクトが発生する前にプロジェクトを確認し、プロジェクトをより良く、より安全にする方法について意見を提供できる高度なプログラムです。BIMプロセスでは、従来の高さ、幅、長さの要因に加えて、時間、お金、持続可能性、予算などの4次元、5次元、6次元、7次元を予測できます。これらすべての寸法は、すべての建設事業にとって重要な部分です。

全体として、BIMはより良い設計、改善された建設方法、そしてプロジェクトの成功につながります。それはビジネスに携わるすべての人にとってWin-Winです。

4. 3次元(3D)印刷

3D プリンティングは、現在、建設分野全体で起こっている魅力的な変化と進歩です。かつては SF の発明と考えられていた 3D プリンターは、現在、全米の工場や建設現場で材料、工具、機械部品の製造に熱心に取り組んでいます。3D プリンティングの明るい未来に終わりはないようで、まだ初期段階にあります。

「積層造形」は、3Dプリンティングの業界用語です。これは、デジタル プログラム ファイルから部品やコンポーネントを 3 次元オブジェクトに構築するプロセスです。3D プリンティングには、物体の正確な断面を作成し、それらを完成したエンティティに製造する薄い材料層が含まれます。

3D プリンティング技術によって見られた進歩は、建築材料と工法だけではありません。オーク フリッジ国立研究所のチームは、3 つの主要な 3D プリント コンポーネントを使用して掘削機 を構築しました。これらは、掘削機の操縦桿、熱交換器、オペレーターが座るキャブでした。印刷物には、スティック用のスチール、熱交換器用のアルミニウム、キャブ用の炭素繊維強化 ABS プラスチックが含まれていました。

多くの点で、3D プリンティング プロセスは合板や単板集成材 (LVL) を作るようなものです。プリンターによって設定された多層層は、木造フレーム建設業界で何十年にもわたって使用されてきた集成材の梁のように接着します。今日の 3D ラミネート技術では、炭素繊維や高強度金属などのより高度な材料が使用されています。

3D プリンティングによるプレハブ建築コンポーネントは、建設スケジュールをスピードアップします。スケジュールの短縮は、構築段階の短縮とコストの削減につながります。3D プリンティングの背後にある技術が向上するにつれて、プロセスはより経済的になるはずであり、この進歩はさらに魅力的なものになります。

3D プリンティング プロセスは、建設業界における次世代の進歩の一部にすぎません。人工知能 (AI)、機械学習 (ML)、仮想現実 (VR)、拡張現実 (AR) などのハイテク分野で大きな進歩が見られます。この未来的なテクノロジーは今、自律型機器への道を切り開いています。

5. 自律型およびロボット機器

ハイテクの進歩は、建設機械オペレーターに大きなメリットをもたらします。多くの種類の重機には、ジョイスティックや、フィルター付き空調ユニットなどの環境に快適な作業用キャブなど、人間工学に基づいて設計されたコントロールが備わっています。これらの進歩により、より安全で健康的な職場が提供されます。しかし、技術的な変化により、機器オペレーターが置き換えられ、ロボットや自律型機器の監督者に移行する可能性があります。

ドローンが作業現場の上空を飛んでホバリングすることは、明日のことではありません。この技術は現在利用可能であり、建設ロボットの分野ではドローンだけではありません。遠隔操作のドローンを派遣して、高所、遠隔地、または危険な場所での作業を検査することで、時間を大幅に節約し、人間の作業者へのリスクを軽減します。ドローンは航空調査も行い、建設段階の見積もりから承認まで、あらゆるタスクを支援します。

建設現場のロボット工学は地上と空中で発生します。自律型建設機械は、人間の労働力を解放し、機械がより適切に実行できる反復的な作業以外のことを行えるようにします。一例としては、GPS ナビゲーションを備えたリモート モニター システムと、厳密な現場条件に合わせて自動的に調整するコンパクターを備えたロボット掘削機があります。自動化は現在、モジュール式およびプレハブ建設技術にも拡張されています。

6. モジュール式およびプレハブ建築技術

モジュール式およびプレハブ技術による建設コンポーネントの製造と組み立ては、新しいことではありません。制御された環境でコンポーネントを構築することは、典型的な建設アプローチです。しかし、プレハブ工法やモジュール工法では大きな進歩が見られました。

モジュール式とプレハブ式には違いがあります。モジュラーとは、密閉された環境で構築され、マスユニットの一部を構成するために現場に出荷されるコンポーネントのコレクションを指します。プレハブとは、プロジェクトの場所で非効率的に構築するのではなく、オフサイトでコンポーネントの部品を製造することです。

モジュール式コンポーネントとプレハブ技術は、ロボット工学と自律型機器をうまく活用しています。環境が制御され、ほとんどが自動化されているため、工場から供給される建設資材は、プロジェクト時間を大幅に節約し、かなりのコストを節約します。プレハブおよびモジュール技術のさらなる進歩により、建設業界は確実に変化し、より合理化され経済的なものになるでしょう。これらの改善の一部は、エネルギーと燃料の無駄を削減するために、建設業界全体にグリーンテクノロジーを導入することです。

7. グリーン建設技術

グリーン化という概念は目新しいものではありませんが、建設業界が成熟し、現代の規制や消費者の需要に準拠するにつれて、持続可能性志向のテクノロジーが進歩しています。グリーン化とは、かつては削減、再利用、リサイクルを意味していました。その哲学はグリーンムーブメントに今も存在しますが、低炭素排出燃料、持続可能なエネルギー源、超高強度鋼やコンクリートなどの高度な材料が含まれています。

グリーン建設技術はしばらく前から存在しています。20世紀後半、米国グリーンビルディング評議会(USGBC)は、耐久性、実用性、経済性、快適性を懸念して責任ある設計コンセプトを促進するための建築評価システムを開発しました。彼らはこのプログラム を「エネルギーと環境デザイン におけるリーダーシップ」(LEED)と呼んでおり、当初の開発者が想像していたものをはるかに超える成功を収めました。

今日、LEED認証はグリーンエクセレンスの証です。この世界的なプログラムでは、設計、建設技術、エネルギー効率の高い材料、継続的な運用コスト、メンテナンス要件におけるグリーン原則を含む 7 つの遵守レベルが規定されています。LEED認証は、建物の運営者とその所有者が資源を効率的に使用し、建物の耐用年数を通じて環境に責任を持つのを支援することを目的としています。

ネットゼロ、 またはゼロエネルギーは、建設業界を変えるもう一つの進歩です。これらのエネルギー効率の高い建物は、送電網から電気的に独立することを目指しています。太陽光発電などの再生可能エネルギー源を通じて内部電力を生成します。高度な断熱材とグレージング材もエネルギー消費の削減に貢献し、ゼロエネルギーの建物が地球上で最も環境に優しく持続可能な構造物の一つであることを保証します。

持続可能な建設は、プロジェクトオーナーとマネージャーが非常に真剣に受け止めている責任です。持続可能な環境で働くことで、長期的な運営コストを削減できます。グリーン建設技術には、自然光や気候制御源の使用、プロジェクトのエネルギーニュートラル化などの環境設計が含まれます。

グリーンテクノロジーは、建設設計や材料仕様にとどまりません。Caterpillarのような多くの重機メーカーは現在、機械設計に環境に優しいアプローチを採用しています。グリーン機械の進歩の中には、消費者主導のものもあれば、炭素排出量の削減を目的とした環境規制への対応によるものもあります。グリーンテクノロジーは現在、重機製造の標準になりつつあります。

8. 重機技術

建設業界の最大の進歩のいくつかは、重機技術によってもたらされました。掘削機、スキッドステア、ローダー、ブルドーザーなどの最新の建設機械は、設計および製造プロセスに高度かつ高度な技術的改良が組み込まれています。オートメーションとロボット制御は、Caterpillarのような企業が現在および将来の機械に実装する改善の一部にすぎません。

Tier IV エンジンとクリーン ディーゼル燃料技術は、建設業界の環境の浄化に役立った 2 つの進歩です。Tier IV は、ディーゼル エンジンの炭素排出ガスを削減することを目的とした環境保護庁 (EPA) の取り組みです。Caterpillarは、世界最大の大規模土木機械メーカーであるため、今日の機械にTier IVおよびクリーンディーゼル燃料技術を組み込んで、明日の建設業界を前進させています。

重機技術の進歩により、建設業界の安全記録も向上しました。建設における最大の進歩の 1 つは労働者の安全であり、それは危険で悪名高い建設業界における事故の防止数と怪我の減少に表れています。Caterpillarは、建設関連のあらゆる安全イニシアチブを強力にサポートし、Cat® 機械の安全機能 が継続的に改善されるよう懸命に取り組んできました。

9. 安全技術

建設業界における最も有益な変化は、安全性の進歩です。以前は、建設業界の労働者が最低限の安全要件の下で作業することは珍しくありませんでした。

幸いなことに、建設業界の態度は、単に安全に準拠することから、仲間の労働者の安全を守ることに尽力する考え方に移行しています。その結果、事故や負傷の発生率は年々着実に減少しており、建設作業員や管理者にとって安全を最優先に考えることが当たり前になっています。

技術の変化は、建設現場の安全性の向上にも貢献します。現在、大型建設機械には、オペレーターや近くの作業員の安全を守るモーションセンシングと顔認識技術が搭載されています。モーションセンシング技術は、オペレーターに近くの物体、建物、または人に警告します。顔認識テクノロジーは、オペレーターの疲労や注意散漫を認識し、安全に作業を進めるまで操作を中断できます。

10. 機材レンタルへのアクセス

建設業界におけるもう一つの重要な進歩は、高品質で信頼性が高く、技術的に高度な機械をレンタルできることです。Cat Rentals℠のような主要なディーラーネットワークにより、請負業者や建設会社は、最新の機器を自由に使用できるようになりました。建設業の経営者は、短期計画と長期計画の両方において、機械をレンタルすることが効率的かつ経済的であることに気づきます。

重機および建設機械業界は、技術の進歩により大きく変化しました。今日の機械には、高度に洗練されたコンピューター化された制御と駆動システムがあります。Catの新しい機器は建設機械の世界をリードしており、その進歩の多くは、エネルギー消費を削減しながら電力容量を増やすことで実現しています。

Caterpillarは、建設機械製造におけるグリーンリーダーです。Catブランドの機械は技術が急速に進歩しているため、多くの古いモデルは新しいモデルと同じスマート機能を提供していません。

今日、多くの建設会社のオーナーやマネージャーは、Cat 機械のレンタルが便利で実用的であると感じています。Catレンタルには、建設業界のどこでも利用できる最新のテクノロジーと高度なシステムがあります。これには、現在利用可能な最もクリーンな排出ガス、最高のエネルギー効率、最も安全なテクノロジーが含まれます。

これらの理由やその他の理由から、建設関係者はCat機械のレンタルに目を向けています。大手コンストラクターはCat機器の価値を理解しており、それは全国の現場で懸命に作業している何千台ものCatレンタル機械によって長い間証明されています。これらの高額のレンタルは、経済的に理にかなっています。

機器のレンタルは「購入前に試してみる」便利な方法でもあり、オペレーターは所有権を確定する前に最新の機器技術をテストできます。レンタルには明確な利点があり、最新の重機について信頼できるサプライヤーと提携しようとする請負業者が増えるにつれて、レンタル市場は時間の経過とともに拡大し続けるでしょう。

なぜ建設機械をレンタルするのですか?

急速に進歩する建設業界では、技術の変化により市場がより良い方向に変化しています。請負業者は、生産性、収益性、持続可能性、安全性などの主要な指標を改善するために、より多くの選択肢とサポートを得ることができます。建設会社は、建設機械のレンタルを利用することで、ビジネスのこれらの側面を改善できるようになりました。

次回、安全で効率的な建設機械が必要になったら、建設機械をレンタルすることで得られる主なメリットを考慮してください。

  • 運転資金の節約とキャッシュフローの改善
  • 最新の技術進歩による最新の機械を活用
  • 建設機械のレンタルに伴うメンテナンスコストをなくす
  • 信頼性が高く、適切にメンテナンスされた機械でダウンタイムを削減
  • 長期的な機器保管コストをスキップ
  • トレーラーや移動機器の輸送コストを節約
  • 必要なときにいつでも、さまざまな特殊な機械にアクセスできます
  • レンタル機器を償却することで税制上の優遇措置を得る
  • バランスシートの収益を改善する
Cat Rentalsに電話して、建設機械のあらゆるニーズに対応

Cat Rentalsは、建設機械のあらゆる ニーズにワンストップで対応します。一時的な状況に対する深刻な解決策として、Cat Rentals は忙しい世界の中で便利な場所です。全国ネットワークに1,300以上の拠点があり、お客様のニーズにお応えできるよう数百機種を取り扱っています。Cat Rentalsのような広範なディーラーネットワークと提携することで、作業に適したサイズの機器を常に見つけることができます。

当社のCatフリートには、変化しダイナミックな建設業界で見られる最新の技術的に高度な機械が含まれていますので、ご安心ください。価値、サービス、安全性については、今すぐ Cat Rentals (1-800-RENT-CAT) までお電話ください。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定