土壌圧縮に適したランマーレンタルの選び方
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

現場では、土壌をすばやく圧縮するための小型で強力なツールが必要ですか?ランマーはこの作業のために作られています。手で操縦できる軽量な機械でありながら、土壌を圧縮する強力な力を発揮します。道路の補修、溝の工事、基礎、およびしっかりとした平らな地面を必要とするあらゆる作業のために ランマー をレンタルすることをお勧めします。

ランマーの仕組み

ランマーは、ガス、ディーゼル、または電気を動力源とする土壌圧縮ツールです。プレートを上下に駆動し、毎分750回地面を叩きます。これにより、小さな領域に強い衝撃を与えます。ほとんどのランマーの重量は 75 ポンドから 120 ポンドで、1 人の作業員で操作できます。

レンタルできるランマーの種類

2サイクルランマー: これらのモデルは、シンプルでパワフルなデザインの 2 ストローク エンジンを使用しています。毎分より多くの打撃を与え、シューストロークが最も長いため、打つたびに圧縮プレートがより遠くまで移動します。このより深い衝撃は、空気が薄くなるためにエンジン出力が低下する可能性がある高地でのパフォーマンスを維持するのに役立ちます。 

4サイクルランマー: 現場で最も一般的なタイプであるこれらのランマーは、ガソリンで作動します。多くは信頼性の高いホンダ GX100 エンジンを搭載しています。主な欠点は、4 サイクル ランマーは燃焼をエアインテイクに依存するため、標高が高くなるとパワーが失われる可能性があることです。

バッテリーランマー: これらの電気ユニットは排出ガスを発生しないため、換気の悪い狭い場所や屋内の場所に最適です。静かなので、病院、学校、オフィスの近くで便利です。バッテリーランマーは、ガスモデルと同じ圧縮力を提供しますが、振動が少なく、作業者への負担が少なく、プッシュボタンで簡単に始動できます。また、メンテナンスもほとんどまたはまったく必要ありません。

適切なランマーの選び方

ほとんどの作業では、4サイクルランマーが最良の選択です。効率的で信頼性が高く、今日の排出基準を満たしています。オイルを燃やす代わりにクランクケースを通して潤滑するため、よりクリーンに動作し、燃料の蓄積を防ぎます。

ただし、場合によっては他のオプションの方が適している場合があります。

  • 高地では、より信頼性の高い性能を発揮する 2 サイクル ランマーを選択してください。
  • 性能を損なうことなく、燃料使用量を削減し、騒音を低減し、環境を保護するには、バッテリーランマーを選択してください。

ブランドについても考えてください。 Wacker Neuson、 Multiquip、 Weber  などの信頼できる名前を選択すると、安全で信頼性の高い機器を手に入れることができます。

Cat Rentals℠ からランマーをレンタルする

ほとんどの建設会社にとって、賃貸は適切なランマーを入手するための最も費用対効果の高い方法です。Cat Rentals℠は、信頼できるブランドの高品質の土壌締固めツールを取り扱っています。1日、1週間、1か月、またはそれ以上のレンタルが可能です。私たちのチームは、お客様の仕事に適したサイズと重量クラスを選択するお手伝いをします。

ランマー やその他の圧縮装置の全セレクションをご覧ください。

お近く の Cat Rentals の店舗を見つけるか、簡単な見積もりをリクエストしてください。

ランマーに関するよくある質問

Q: ランマーは何をするのですか?

A: ランマーは、衝撃の大きい素早い打撃で土壌を圧縮し、建設に適した地面を安定させます。

Q: ほとんどの作業に最適なランマーの種類はどれですか?

A: ほとんどの請負業者は、効率的で信頼性が高いため、4 サイクル ランマーを好みます。

Q: バッテリー駆動のランマーはどこで使用すればよいですか?

A: バッテリーランマーは、狭いスペース、屋内、または騒音や排出物に敏感な場所の近くに最適です。

Q: なぜ買うのではなく借りるのですか?

A: レンタルするとお金が節約され、メンテナンスコストが回避され、購入前にさまざまなモデルを試すことができます。

お近くのCatレンタルを探す
簡単な見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定