適切な締固め装置レンタルを選択するためのヒント
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

圧縮は、多くの建設プロジェクトにおいて重要なステップです。エアポケットを除去することで土壌を強化し、沈降、収縮、水の浸透を防ぎます。適切な締固め装置を選択することで、安定した基礎と効率的なプロジェクトのスケジュールが保証されます。ここでは、ニーズに最適なレンタル機を選択するためのヒントを紹介します。

ステップ 1: 土壌の種類を特定する

土壌の種類は、圧縮装置を選択する際の最初の要素です。主に2つのタイプがあります。

  • 粒状土壌: 砂と砂利を含む - 振動力 で圧縮するのが最適です
  • 凝集性土壌: シルトと粘土を含む - 衝撃力で圧縮するのが最適です
ステップ 2: 現場の仕様を考慮する

現場の条件は、どのコンパクターが最適に機能するかに影響します。広いオープンエリアでは、より少ないパスでより大きなローラーの恩恵を受ける場合があります。狭いスペースや狭いスペースの場合は、小型のプレートコンパクターまたはランマーがより効果的です。また、傾斜も考慮してください — 機械は斜めに地形を安全に処理する必要があります。

ステップ 3: 正しいコンパクター タイプを選択する

圧縮装置は一般に 3 つのカテゴリに分類されます。

  • 静的: 機械の重量だけで土を 圧縮
  • バイブラトリー: 粒子を振って摩擦を減らし、より近づけて 沈殿させます
  • 影響: パッドを使用して土壌に打ち込み、より深い圧縮を実現します

さまざまなモデルの詳細については、ローラー タイプの概要をご覧ください。

締固め装置のレンタルオプション

Cat Rentals℠は、あらゆる用途に適合する幅広い締固め装置を提供しています。

  • ローラー: 大規模な作業 での土壌や廃棄物などの圧縮に
  • プレートコンパクター: さまざまな素材 の狭いスペースで効果を発揮します
  • ランマー: 凝集性土壌や狭い地域に強力なインパクトを与える
  • 歩行型ローラー: シングルドラムとダブルドラムのバージョンがあり、小規模から中規模の作業 に対応
  • 乗用ローラー: 高い生産性を必要とする大規模プロジェクトに最適

在庫にあるすべての 締固め装置オプション を調べるか、 完全な製品カタログをご覧ください。

Cat Rentals℠ から圧縮機器をレンタルする

Cat Rentalsには、あらゆる作業に必要な締固め機があります。柔軟な条件、専門家の指導、信頼できるサービスにより、レンタルが簡単になります。 お近くの販売店を見つけてください。

締固め装置のレンタルに関するよくある質問

最も一般的なタイプの圧縮装置は何ですか?

ローラーとプレートコンパクターは、建設および造園プロジェクト全体で広く使用されています。

どのコンパクターをレンタルすればよいかはどうすればわかりますか?

機械を土壌の種類、現場のサイズ、深さの要件に合わせます。Catディーラが選択を案内します。

1 つのプロジェクトで異なるタイプのコンパクターをレンタルできますか?

はい。レンタルすると、複数のマシンにアクセスできるため、機器を各タスクに合わせることができます。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定