最も一般的な4つの建設災害とその予防方法
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

作業中の怪我はほぼすべての業界で発生しますが、建設中の怪我は特に一般的であり、多くの場合深刻な場合があります。建設は通常、重労働、重い資材の取り扱い、過酷な環境での作業を必要とするため、これらの現場は他の多くの業界よりも怪我のリスクが高くなります。

OSHAは、建設現場で最も一般的な4種類の怪我 を特定しました。それらが何であるか、そしてそれらを防ぐために実行できる手順については、以下をお読みください。

1. フォールズ

建設現場での転倒は、通常、高所からの転落、またはスリップやつまずきなどの同じ高さでの転倒として分類されます。高所からの落下のほとんどは、構造が不十分な足場、不適切なはしごの使用、階段の吹き抜けやシャフトの無防備な隙間が原因です。滑りやつまずきは、多くの場合、歩行の妨げとなる置き忘れ物や、滑りやすい表面を引き起こすこぼれや漏れが原因です。

仕事中の転倒を防ぐためにできることがいくつかあります。

  • 屋根、足場、はしごに関するすべての安全規制に従い、これらの規制について従業員を訓練します
  • ガードレール、個人用落下防止システム、セーフティネットなど、適切な落下装置をすべて使用してください
  • 作業エリアを清潔に保ち、散らかっておらず、明るい状態に保ちます
  • 従業員が十分なトラクションを備えた靴を履くようにする
2. 物体に打たれる

OSHA は、「物体にぶつかる」ことを、人と物体または機器との間の衝撃と定義しています。例えば、車両に轢かれることや、物が人に落ちたときに発生する強制接触などです。

衝突による怪我は、脆弱な領域を明確にマークしたり遮断したりすることで回避でき、ヘルメットや安全メガネなどの適切な個人用保護具 (PPE) を着用することで、その影響を最小限に抑えることができます。講じることができるその他の予防措置は次のとおりです。

  • 落下や滑りを避けるために、材料を適切に積み重ねます。
  • 持ち上げられた荷物や吊り下げられた荷物を避ける。
  • 固定された物体と移動する物体の間に身を置かないように従業員が確実に理解できるようにします。
  • 材料や工具が落ちないように適切に固定します。
  • 視界が遮られている場合は、後進ギアで運転しないでください。
3. 感電死

感電死による最も一般的な怪我は皮膚の火傷ですが、心停止や神経損傷などのより深刻な怪我を引き起こす可能性もあります。感電死は通常、配線の不備、機器の損傷、または不適切な作業慣行により環境が安全でない場合に発生します。

OSHA 規制は、要件と電気機器の設計と使用をカバーすることに重点を置いています。感電死を防ぐために、電気保護装置と適切な絶縁を使用することをお勧めします。

感電死を防ぐその他の方法は次のとおりです。

  • 必要なすべてのPPEの使用。
  • 機器の電源を切り、適切なロックアウトおよびタグアウト手順を使用します。
  • 通電している部品から安全な距離を保ちます。
4. 挟み込み/中間

事故の巻き込み/事故は、作業員が 2 つ以上の物体の間に挟まれた場合に発生します。これらの事故は、車両が人を壁に押し付けたり、体の一部が機械に引き込まれたり、材料が誰かに倒れたりした場合に発生する可能性があります。

周囲に集中し続けることは、これを防ぐ最善の方法の 1 つです。安全を確保するために、次のことは避けてください。

  • 重機と動かない物体の間に身を置く。
  • 動く物体の近くに手やその他の体の部分を置きます。
  • 長袖、宝石、または動く物体に引っかかる可能性のあるその他のアイテムを着用します。
  • 水が溜まっている掘削現場での作業。
  • 回転する物体のスイング半径内にあること。
安全性を重視した機器については、Cat Rentals℠にお問い合わせください

Cat Rentals℠は、作業現場をより安全に保つために、安全機能を内蔵した信頼性の高い機器を幅広く提供しています。当社の製品の詳細については、当社の機器をオンラインで 閲覧するか、 1-800-RENT-CAT までお電話いただき、情報やレンタルの見積もりをご覧ください。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp