寒い季節にコンクリートを流し込むには、特有の課題があります。温度が 40°F を下回ると、コンクリートの固まりが遅くなり、ひび割れや破損が発生しやすくなります。しかし、冬だからといってプロジェクトが中止される必要はありません。適切な準備と、ヒーター、地解けユニット、エンクロージャなどのCat Rentals℠ソリューションへのアクセスにより、一年中作業を続けることができます。
コンクリートは、内部温度が 50°F から 60°F の間であるときに最もよく硬化します。 40°F を下回ると、水和プロセスが大幅に遅くなり、コンクリートは強度の低下やひび割れに対して脆弱になります。25°F以下では、混合物内の水が凍結し、永久的な構造的損傷を引き起こす可能性があります。
周囲温度と内部コンクリート温度の両方を監視することは、高品質の結果を得るために重要です。請負業者は、一貫した硬化状態を維持するために断熱ブランケットやポータブルヒーターを使用することがよくあります。
流し込む前に、サイトの準備が整っていることを確認するための手順を実行してください。
- 材料を温める: 骨材と水は、加熱された小屋または囲いに保管して、氷点下以上に保ちます。
- 地面を解凍する: 凍った土壌は接着不良につながります。地盤の準備には、地解ヒ ーターのレンタル を使用します。
- 型枠のチェック: 型枠に流し込みに影響を与える可能性のある氷や雪がないことを確認してください。
- 舞台設備: コンクリートトラックが到着する前に 発電機 とヒーターを設置してください。
適切な準備により、より良い結果が保証され、注入中の遅延が軽減されます。
コンクリート混合物は、寒い季節に調整が必要になることがよくあります。
- お湯を使用する: 硬化を早めるために、140°F 以下に加熱された水と混ぜます。
- セメント含有量を増やす: セメントが多いほど水分補給が促進されます。
- 促進剤を使用する: 塩化カルシウムなどの添加剤を使用すると、硬化時間が短縮されます。
- フライアッシュやスラグを制限する: これらは硬化時間を延長するため、冬の混合物では最小限に抑える必要があります。
これらの調整により、コンクリートは寒い環境でも必要な強度を達成することができます。
適切な配合であっても、コンクリートの硬化方法によって違いが生まれます。
- ブランケットで覆う: 断熱硬化ブランケットは熱を保持し、安定した硬化を実現します。
- 囲いを建てる: 仮設シェルターは風、雪、氷を遮断します。
- ヒーターを適用する: 間接燃焼ヒーターは、余分な水分を加えることなく、制御された暖かさを提供します。
- 状態の監視: 温度計またはデータロガーを使用して、コンクリートが安全な養生範囲内に収まるようにします。
ライトタワーのレンタルを追加すると、冬の日照時間が短い場合の現場の安全性が向上します。
寒さは現場にさらなるリスクをもたらします。作業エリアに氷や雪が付着しないようにすることで、滑り、つまずき、転倒を防ぎます。事故を避けるために適切な照明を使用し、火災の危険を防ぐためにメーカーのガイドラインに従ってヒーターが動作するようにしてください。
ヒーターから照明に至るまで、適切なサポート機器をレンタルすることで、過酷な条件下でもプロジェクトの安全性と生産性が確保されます。
Cat Rentalsからヒーター、解凍ユニット、発電機、エンクロージャをレンタルすることで、氷点下でも安全性と品質を維持できます。
利点は次のとおりです。
柔軟なレンタル条件:日次、週次、月次
世界中の1,300+ ディーラーロケーション で迅速なアクセスが可能
安全で効率的な使用を確保するためのサポートとトレーニング
レンタルを効率化 するためにオンラインで 簡単な見積もりをリクエストする機能
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります