コンクリートグラインダーとスカリファイヤー: どのレンタルがあなたのプロジェクトに適していますか?
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

歩道の修理、床の再舗装、新しいコーティング用のコンクリートの準備など、建設において適切な表面処理が重要です。適切な表面処理装置を選択すると、速度、品質、コストに大きな違いが生まれます。請負業者は、これらの機械が毎日ではなく定期的に使用されるため、これらの機械をレンタルすることがよくあります。ほとんどのプロジェクトでは、決定はコンクリートグラインダーのレンタルまたはコンクリートスカリファイアのレンタルに帰着します。

コンクリートグラインダーとは何ですか?

コンクリートグラインダー は、回転するダイヤモンドチップ付きディスクを使用して、通常は最大 1/8 インチの材料の薄い層を削ります。グラインダーは精密で滑らかな仕上げを実現するため、小規模な作業や研磨が必要なプロジェクトに最適です。  

グラインダーの種類は次のとおりです。  

  • シングルディスクグラインダー:幅12インチまで

  • デュアルディスクグラインダー:1回のパスで20インチ以上をカバー

  • 遊星グラインダー: 幅 36 インチまでの広い領域を処理

  • ハンドヘルドグラインダー: 限られたスペースや細かい作業に最適

コンクリートグラインダーは、次のような場合に適しています。 

  • コンクリート床の 研磨

  • 油汚れ、汚れ、落書きの除去

  • 隆起や欠陥を滑らかにする

  • タイル、コーティング、または接着剤用の表面の準備

     

コンクリートスカリファイヤーとは何ですか?

表面プレーナーとも呼ばれる コンクリートスカリファイヤーは、タングステンカーバイドブレードが取り付けられた回転ドラムを使用して、コンクリートを積極的に削り取ります。スカリファイヤーはパスごとに最大 1/4 インチの材料を除去するため、過酷な作業ではより迅速なオプションとなります。カスタマイズには次のものが含まれます。

  • ウォークビハインドモデル:中規模作業のための制御性と操作性

  • ハンドヘルドモデル:狭いスペース や垂直スペースに最適

  • 調整可能な切削深さ:コーティングからフルフライス加工まで、あらゆるものに対応

コンクリートスカリファイヤーは以下に優れています。

  • 歩道を平らにし、つまずく危険を取り除く

  • 道路、橋、駐車場のフライス加工

  • マスチック、エポキシ、または厚いコーティングの除去

  • 滑り止め面の溝の切断

グラインダーとスカリファイヤーはどちらも質感を発達させ、コーティングを効果的に除去できますが、グラインダーはコンクリート表面の最上層の大部分を維持しながらそれを行います
グラインダーとスカリファイヤーの主な違い

どちらの機械もコンクリートを準備しますが、動作は異なります。   

  • 深さ: グラインダーは浅い層 (≤1/8 インチ) を除去しますが、スカリファイヤーはより深く切断します (パスあたり最大 1/4 インチ)

  • スピード: スカリファイヤーは、より大きな作業をより速く完了します。グラインダーは遅いですが、より正確 です

  • 仕上げ: グラインダーは、コーティングや床材に適した滑らかで磨かれた表面を残します。スカリファイヤーは、接着や牽引  に理想的な粗いプロファイルを残します

  • 用途: グラインダーは細部までの作業と仕上げ研磨に優れています。スカリファイヤーは、過酷な除去やレベリング作業 で活躍します

     

グラインダーとスカリファイヤーをいつ選択するか

必要な場合は、コンクリートグラインダーのレンタルを選択してください。   

  • 微細な表面の平滑化または研磨  

  • 接着剤や塗料   の小規模な表面処理

  • コーティング、汚れ、汚染物質 の軽い除去

必要な場合は、コンクリートスカリファイヤーのレンタルを選択してください。   

  • 厚いコンクリート層  の迅速な除去

  • 歩道や駐車場   などの広いエリアのフライス加工

  • 滑り止め  のための溝入れ面

  • 凹凸のあるスラブを平らにしたり、損傷したコンクリート   を除去したりします

一部のプロジェクトでは、両方を使用するのが最適かもしれません。スカリファイヤーで重いものを取り除き、次にグラインダーで磨き上げます。  

コンクリートスカリファイヤーは、コンクリートを深く掘る必要があるあらゆるプロジェクトに最適です
コンクリート表面処理装置をレンタルするメリット

Cat Rentals℠ からコンクリート表面準備 装置 をレンタルすると、いくつかの利点があります。  

コスト削減: たまにしか必要とされない機器の高額な購入コストを回避します。  

柔軟性: プロジェクトの正確な期間、グラインダーまたはスカリファイヤーをレンタルします。   

幅広い選択肢: 大手メーカーのグラインダー、スカリファイヤー、アクセサリーの在庫にアクセスできます。  

メンテナンス付き: レンタルはプロバイダーによってサービスされるため、ダウンタイムが短縮されます。  

購入前に試す: 所有権に投資する前に、機器のモデルをテストしてください。  

 

グラインダーまたはスカリファイヤー用の Cat レンタル を選択してください

グラインダーとスカリファイヤーはどちらもコンクリート表面処理に不可欠なツールです。グラインダーは正確で滑らかな仕上げを提供し、スカリファイヤーは積極的な除去とスピードを実現します。適切な機器をレンタルすることで、過剰な費用をかけずに生産性と品質を最大化できます。   

信頼できるコンクリートグラインダーのレンタルとコンクリートスライダーのレンタルについては、1-800-RENT-CAT までお電話いただくか、オンラインでお問い合わせいただき、詳細を確認するか、見積もりをリクエストしてください。 また、お近く の支店を見つけて、次のプロジェクトのために高品質の機器をレンタルすることもできます。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する

コールドプレーナーとは何ですか、そしてコンクリートのリサイクルでどのように機能しますか?このプロセスがお客様の業務にどのようなメリットをもたらし、Cat Rentals からレンタルできるかをご覧ください。

続きを読む

コンクリートのこぎりにはいくつかの種類があります。次の仕事に適したスタイルを選択する方法を学び、Cat Rentals がどのように役立つかを確認してください。

続きを読む

コンクリートまたは石積みの請負業者の場合は、混合、注入、切断、塗布を行うためのさまざまな機器や機械が必要です。Cat Rentalsの詳細をご覧ください。

続きを読む

パワーコテには、手押し式と乗用式の 2 種類があります。プロジェクトの種類に応じて、どちらがあなたのビジネスに適しているかを学びましょう。

続きを読む
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定