-(1).png)
さまざまな種類のコンクリートのこぎりが利用できるため、プロジェクトごとに適切なものを選択することが重要です。コンクリート チェーンソー、ハンドヘルド ソー、ウォークビハインド ソー、ウォール ソーはそれぞれ、さまざまな用途に最適な独自の機能と利点を備えています。のこぎりをレンタルまたは購入する前に、作業や現場に最適なブレードの種類と電源も考慮する必要があります。
セクションにジャンプします。
コンクリートのこぎりは、コンソーまたはロードソーとも呼ばれ、硬い物質を切断します。コンクリートのこぎりは、次の種類の材料を扱う必要がある場合に使用できます。
- タイル
- レンガ
- アスファルト
- 石のブロック
- 金属
収縮亀裂を制御するために最近流し込んだコンクリートを切断する必要がある場合は、通常、流し込んでから 3 時間から 6 時間後に開始できます。ただし、切断を開始するのに最適な時期は天候によって異なります。コンクリートは硬化して強化するのに時間がかかるため、低温では長く待つ必要があります。切断する前にコンクリートを一晩沈下させるのが一般的です。

切断する前に、小さなトレイルカットを作成して、崩れがないか確認する必要があります。ほつれが止まったらすぐに切断を開始できます。
次のタイプのコンクリートのこぎりは、特定の目的と用途に役立ちます。
1. コンクリートチェーンソー
コンクリートチェーンソーを使用して、石、レンガ、ブロック、コンクリートの四角角や鋭角を切断できます。コンクリートチェーンソーは、ダイヤモンドでコーティングされたチェーンの切断歯を使用します。長方形の刃の周囲に沿ってチェーンを水で冷却します。コンクリートチェーンソーはサイズが小さいため、困難な領域に到達するのに最適です。コンクリートチェーンソーは次の用途に使用できます。
- 解体: コンクリートチェーンソーは、重要なコンクリート部分を迅速に分解して除去できるため、解体に非常に役立ちます。コンクリート チェーンソーは、制御性、精度、効率性を高めるため、優れた解体鋸の代替品です。制御性の向上により、何度も切断する際のオペレーターの疲労が軽減され、安全性が向上します。さらに、コンクリートのこぎりの耐久性により、チェーンを交換する前にさらに切断することができます。
- 窓、ドア、ビームポケットの切断: コンクリートチェーンソーは、過剰に切断することなく必要な切断深さを提供するため、四角い角の切断に最適です。このタイプののこぎりを使用すると、ドア、窓、ビームポケットの取り付けのために正確な開口部を切断できます。
- 伸縮継手の作成: 伸縮継手は、コンクリートが周囲の材料を押し込んだりひび割れたりするのを防ぐために不可欠です。伸縮継手を作成するには、コンクリートが損傷を与えることなく成長できるように、切り込みを入れて瀝青材を取り付ける必要があります。コンクリートチェーンソーを使用すると、ひび割れを抑えながら切断し、表面の損傷を防ぐことができます。
- HVAC および電気工事: コンクリートチェーンソーは、暖房、換気、空調 (HVAC)、電気工事を完了するのにも優れた選択肢です。チェーンソーのパワー、精度、切断深さにより、壁の一部を取り外したり、完璧な角を切ったり、電気機器や HVAC 機器を設置したりすることが簡単になります。
2. 手持ちのこぎり
ハンドヘルドソーはコンパクトで、円形のダイヤモンドブレードを使用してコンクリート、金属、アスファルトを切断できます。手持ち式コンクリートのこぎりは多用途で、次のようなさまざまな作業に使用できます。
- コンクリートの床や壁を切断する
- 電気および配管の設置目的
- インフラの残骸やコンクリートの解体
- 石積みの用途
- 現場での調整を目的とした建築コンポーネントの切断

小型の手持ちのこぎりで、現場の建物コンポーネントをすばやく切断および調整できます。ハンドヘルドソーは優れた制御性を提供し、次のバリエーションがあります。
- カットオフソー: 切断鋸は、通常 13 インチから 14 インチの研磨剤付きの円形の刃を備えています。現場での移動が簡単で、コンクリート、アスファルト、パイプの切断に最適です。ユーザーは、壁の開口部を切断したり、コンクリート スラブに穴を開けたりするなどの表面作業を完了したりするために、切断鋸を使用することがよくあります。
- テーブルソー: コンクリートテーブルまたはタイルのこぎりは手持ち式切断のこぎりに似ていますが、その主な用途はセラミックタイルの切断です。タイルカッターの代替品としてタイルのこぎりを使用することもできます。タイルのこぎりは、タイルカッターよりも正確に切断できます。
3. 手押し式のこぎり
歩行型のこぎりは、ストリートソーまたはフロアソーとも呼ばれ、後ろから押すことができるように車輪付きです。これらの頑丈なのこぎりを使用して、アスファルト、コンクリートの床、歩道、私道、スラブの直線を切断でき、移動と切断を容易にする自走式モデルがあります。
通常、手押し式のこぎりは手持ち式のこぎりよりも高速であり、次のようなさまざまな用途に最適です。
インレイと溝の作成
インレイと溝はコンクリートの設置プロセスに不可欠な部分です。手押し式コンクリートのこぎりを使用して、次の目的で象嵌や溝を作成できます。

- 滑り止め: 歩行型のこぎりは、道路で舗装の溝加工を行う必要がある場合に最適です。溝は、道路が濡れたり、凍結したり、雪に覆われたりすると摩擦を生み出し、降水量の蓄積が排水されるスペースを提供します。適切な機器を使用すると、仕様を満たす溝幅を作成することができ、歩行型鋸はそれを効率的に行うための優れた方法です。
- コンクリートひび割れ防止: 建設用カットは、コンクリートを流し込んだ後のひび割れを防ぐのに役立ちます。コンクリートがきれいに切断された表面を維持するのに十分な強度を持っているが、それでも切断できるほど柔らかい場合は、手押し鋸を使用して切り込みを作成し、グラウトで埋めることができます。
- 制御ジョイント: 手押し式コンクリートのこぎりを使用してひび割れを制御することもできます。滑らかな制御継手を切断し、流し込んだコンクリートが見えない場所にひび割れるスペースを与えることができます。
トレンチング
電気および配管の電線管ユーティリティ用の溝を作成するには、適切な機器とスキルが必要です。歩行型鋸は、滑らかで深い切断を行い、作業面に圧力をかけて浅い根を折るため、大規模な溝掘り用途に最適です。
道路補修
手押し式鋸の切断深さとパワーは、道路の補修に最適です。頑丈な手押し式鋸をフリートに追加すると、アスファルト補修作業を効率的に完了できます。
私道または大きな床の拡張
私道や大きな床の拡張を行う場合は、歩行型コンクリートのこぎりをフリートに追加することを検討する必要があります。手押し式のこぎりを使用すると、手持ちのこぎりよりも速く広い表面積をカバーできます。
エッジの定義

コンクリートやアスファルトの劣化した部分を取り外して交換する必要がある場合は、歩行型コンクリートのこぎりが不可欠です。手押し式コンクリートのこぎりは優れた精度を備えているため、摩耗した部分を除去するときにエッジを効果的に定義できます。
パッチ修復
手押し式コンクリートのこぎりは、パッチの修理を完了するのにも最適です。正確なエッジを定義できるため、修理エリアの外側の境界を切断するのに最適です。
4. ウォールソー
コンクリート壁のこぎりは、傾斜または垂直の硬い表面を正確に切断するトラックマウントのこぎりで、通常はダイヤモンドの刃を備えています。コンクリート壁のこぎりを使用して、燃えがらブロック、アスファルト、コンクリート、または石を水平または垂直に切断できます。コンクリート壁のこぎりは、その設計と機能により、次のタイプの用途に最適です。
- 開口部の切断: ウォールソーの切断深さにより、アスファルト、コンクリート、石、燃えがらブロックを最大 30 インチ切断できるため、壁やドアの開口部を切断するのに最適です。30 インチより深く切断する必要がある場合は、のこぎりを使用して材料の両側から 60 インチの深さまで切断できます。壁のこぎりは優れた精度も備えているため、建物の仕様に合わせてきれいで滑らかなカットを作成できます。
- 面取りされたエッジのベベルカット: 面取りされたエッジは鋭利なエッジよりもきれいに見え、怪我や損傷を防ぐのに役立ちます。ウォールソーは、面取りされたエッジを作成するために必要な精度と制御を提供します。
- 伸縮継手と制御継手の切断: コンクリートチェーンソーや歩行型コンクリートのこぎりと同様に、壁のこぎりを使用して伸縮継手や制御継手用の材料を切断できます。壁のこぎりは、垂直構造の伸縮継手と制御継手を切断する必要がある場合に最適です。
コンクリートのこぎりに適したタイプの刃は、扱う材料と特定の用途によって異なります。次のブレードの種類を考慮して、次のプロジェクトに最適なオプションを決定してください。
ダイヤモンド
ダイヤモンドブレードは、合成ダイヤモンド粒子が埋め込まれたスチールコアを特徴としています。耐久性が高く、最高のパフォーマンスを発揮し、高温にも耐えます。コンクリートのこぎりにダイヤモンドブレードを取り付ける場合は、次のタイプのいずれかを選択できます。
- 連続リム: 連続リムブレードは、大理石、磁器、タイル、または花崗岩をゆっくりと正確に切断する必要がある場合に最適なオプションです。連続リムブレードは、動作中に水流を介して冷却される湿式ブレードです。連続リムブレードを使用すると、ほこりを最小限に抑えた滑らかできれいな切断が期待できます。
- ターボディム: ターボリムブレードは、石積み、コンクリート、タイル、レンガ、石材を素早くきれいに切断するのに最適です。ターボディムブレードは鋸歯状の連続したリムを備えており、ドライカットまたはウェットカットに使用できます。乾式切断を行うと、材料に小さな切断が繰り返されます。
- セグメント化: セグメント化されたコンクリート鋸刃は、アスファルト、コンクリート、石灰岩、レンガに不均一で荒い切断を行います。セグメント化されたブレードは、間に隙間があるダイヤモンドセグメントを特徴としており、より迅速に冷却して破片を除去するのに役立ちます。セグメント化されたブレードは、ウェットまたはドライで使用できます。
研磨剤
研磨刃は円形の刃で、研磨カットオフホイールとも呼ばれます。酸化アルミニウムと炭化ケイ素で構成されており、レンガ、生コンクリート、アスファルトなどの柔らかい物質を切断するのに役立ちます。ダイヤモンドブレードよりも耐久性が低く、動作中にかなりの量の粉塵が発生します。研磨刃を使用する場合は、ひび割れや飛散を防ぐために、グラスファイバーなどの強力な結合剤で強化された刃を選択するようにしてください。

選択する電源は、プロジェクトのニーズと場所によって異なります。エンジンの出力、機動性、排出ガスによって、従業員の安全を守りながら、のこぎりがニーズをどれだけ満たすことができるかが決まります。
ガス
ガス式コンクリートのこぎりは最大のパワーを発揮するため、大規模な作業に最適です。ガス式のこぎりの内燃エンジンにより、電気式モデルやバッテリー式モデルよりも長く高速に走行できます。ガスのこぎりは運転中に煙を発生するため、屋内用途には使用できませんが、屋外での作業には最適なオプションです。
ディーゼル
ガス式コンクリート鋸と同様に、ディーゼル式モデルは大規模な作業に最適な優れたパワーを提供します。ディーゼル駆動のこぎりは、他のモデルよりも大きなトルクを発揮し、毎分高い回転数でブレードを保持するのに役立ちます。
電気式
電動コンクリートのこぎりは動作にコンセントが必要で、ガス式のこぎりよりもわずかに出力が劣りますが、屋内用途には優れたオプションです。延長コードを使用すると、電動のこぎりのリーチと可動性を高めることができます。
バッテリー駆動

ブレードの適切な取り付けは、のこぎりの特定のメーカーの指示によって若干異なる場合があります。ただし、ブレードを安全に取り付けるには、通常、次の手順が必要です。
- ブレードカバーとアーバーキャップを取り外します。
- ブレードとアーバーに平坦度、欠削、セグメントの損傷、コアの疲労がないか検査します。
- ブレードをアーバーシャフトに置きます。
- ナットをブレードの上に置きます。
- ブレードカバーをのこぎりに戻します。
- 水タンクのホースが接続されていることを確認してください。
- 必要に応じてベルトを締めます。
- アーバーシャフトのベアリングが潤滑されていることを確認してください。
あらゆる種類のコンクリートのこぎりを使用する場合、安全性は非常に重要です。適切なメンテナンス、操作、予防措置は、事故や怪我を防ぎ、企業が規制を遵守するのに役立ちます。次の安全ガイドラインを使用して、自分自身と従業員を守ります。
肺を守る
コンクリートのこぎりで硬い材料を切断すると、呼吸可能な結晶性シリカなどの有害な粉塵が発生する可能性があります。小さなシリカ粒子を吸入すると、 不可逆的な肺の損傷や病気を引き起こす可能性があります。
コンクリートのこぎりの安全な操作は、深刻な健康上の合併症を防ぐために非常に重要です。次の安全上のヒントとガイドラインで肺を保護できます。
- 可能であれば湿式切断を使用します。 湿式切断では、連続的な水流をコンクリートの鋸刃に導き、切断した材料を濡らします。この方法により、のこぎりの操作中に発生するシリカ粉塵の量が削減されます。
- 湿式切断法を適切に実装します。 鋸メーカーの指示に従って作業を実行すると、粉塵の排出を最小限に抑えることができます。操作する前に、のこぎりのホースに損傷がなく、のこぎりにしっかりと接続されていることを確認してください。また、水がブレードに到達するようにホースノズルを調整する必要があります。また、刃の摩耗を検査し、製造元のマニュアルに従ってのこぎりの防塵機能を維持してください。
- のこぎりを操作した後、作業エリアを清掃します。 切断が完了した後に生成されたスラリーを洗浄すると、鋸が乾燥して呼吸する空気中にほこりが放出されるのを防ぎます。これは、作業完了後に現場に入る人を保護するため、湿式または乾式切断の重要なステップです。
- 屋内で切断するときは、追加の換気を使用してください。 湿式切断法を使用した場合でも、室内の粉塵への曝露は依然として高くなる可能性があります。密閉されたエリアや屋内の切断には、エリア内に入って循環するほこりの量を減らすため、追加の換気が不可欠です。エアダクト、ポータブル排気ファン、排気トランクなどのソリューションを使用して換気を増やすことができます。
- 空気の流れを維持する: 従業員が換気や空気の流れを妨げないようにすることも重要です。汚染された空気を作業者から遠ざけるように換気装置を配置します。また、必要に応じてドアや窓を開けておいてください。
個人用保護具を着用する

あらゆる種類の電動のこぎりを操作する場合、耳、目、体を保護することも不可欠です。コンクリートのこぎりを安全に操作するには、常に次の PPE を提供または着用する必要があります。
- フィットした服
- 安全靴
- 聴覚保護
- 安全メガネ
- ヘルメット
- フェイスシールド
安全な測位と操作方法を使用する
コンクリートのこぎりを操作する際の事故や怪我を避けるために、次の安全な位置決めのヒントを実践してください。
- コンクリートのこぎりは常にしっかりと持ち、両手で機器をつかみ、安定させてください。
- しっかりとした足場とバランスを維持します。
- 鋸刃の上にかがんだり、鋸刃の真後ろに立ったりしないでください。
- 手を伸ばしすぎないように、常にショルダーライン以下で鋸を持ってください。
- コンクリートのこぎりは、切断するように設計された材料にのみ使用してください。
- 不適切な素材には研磨刃を使用しないでください。
- 代替の機器や工具を使用して、切断スペースから破片を取り除いたり、物体をこじ開けたりします。
- のこぎりが損傷したりぐらついたりしている場合は、使用前に修理してください。
- のこぎりのガードを適切な位置に保ち、停止点を超えて引っ張らないようにしてください。
- 切断の終わりに近づくにつれて、のこぎりにかかる圧力を下げて、切断が物体に当たっても制御を維持します。
- 刃が固まらないように、ゆっくりと再挿入する前に、刃を各切り口に合わせてください。
- 鋸刃を斜めにねじらないでください。
- 物体を切断する前に、物体を支えて固定します。
安全な作業ゾーンの確立

コンクリートソーのオペレーターと近くの従業員を、確立された作業ゾーンで安全に保ちます。立ち入り禁止区域を設定すると、オペレーターがコンクリートのこぎりを使用している間、周囲の従業員がリスクの高いエリアに入るのを防ぎます。事故を防ぐために、適切な標識と物理的障壁を設置します。
従業員一人ひとりの徹底的なトレーニング
適切なトレーニングにより、従業員はコンクリートのこぎりの操作方法を理解し、安全を維持できます。のこぎりを操作する従業員、またはのこぎりの使用周辺地域で働く従業員には、徹底的なトレーニングを提供する必要があります。
PPE の着用や適切なバランスの維持などの一般的な安全上のヒントは、すべての種類のコンクリートのこぎりに適用されますが、チームが運用する各のこぎりの特定の安全ガイドラインも考慮する必要があります。各モデルには、特定のメーカーの指示とガイドラインが付属しています。フリートに新しい鋸をレンタルまたは追加するたびに、トレーニングを更新することが不可欠です。
Cat Rentals℠は、耐久性に優れた高性能コンクリートソーを幅広く取り揃えています。現場の効率、安全性、利便性を高めるために、次のコンクリートのこぎりをレンタルできます。
- ハンドヘルドカットオフコンクリートのこぎり: Cat Rentalsは、業界のリーダーと連携して、高効率で持ち運びが簡単な ハンドヘルド切断コンクリートソーを提供しています。
- タイルのこぎり: Cat Rentalsの タイルソーのセレクション により、スムーズで均一な切断を行い、最適な精度を実現できます。
- 手押し式コンクリートのこぎり:強力な手押し式コンクリートのこぎりをレンタルすると、重いコンクリートや溝の作業、アスファルト作業の実行、パッチの修理の完了が可能になります。
コンクリートのこぎりは、コンクリート、アスファルト、タイル、レンガ、石、金属などの硬い材料を滑らかできれいに切断するためのパワーと精度を提供します。当社は業界トップメーカーの コンクリートソーを提供し ているため、購入前に能力を多様化したり、最高のパフォーマンスのモデルを試したりすることができます。お近くの Catレンタルを見つけて 、次の仕事に適した機器を見つけてください。