建設認証: 究極のガイド
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

建設業界に携わっている人なら、スタッフが仕事に就く前に適切な資格を取得することがいかに重要であるかをご存知でしょう。これらの認定は、貴社がクライアントに対してより信頼できるように見せ、職場の安全性を向上させ、スタッフが可能な限り最も効果的な方法で仕事を完了できるように支援し、プロジェクトに費やす時間を短縮し、品質を向上させることができます。トレーニングおよび認定プログラムは、クレーンの操作から作業現場での危険の軽減まで、建設慣行のいくつかの異なる要素をカバーできます。

建設で何をしても、建設認証から多くの価値を得ることができます。会社のスタッフに認定を取得して準備を整えようとするときは、最高の建設認定と組織をチェックして、会社があらゆる状況に対処できる状態にあることを確認する必要があります。

クイック見積もりを取得する
1.労働安全衛生局

 労働安全衛生局 (OSHA) は認定コースを提供していませんが、建設業界向けの アウトリーチ トレーニング プログラム を提供しています 。このプログラムは、建設業界の人々が、一般的な健康と安全の危険に対応する方法に関する基本的および高度な実践を学ぶのに役立ちます。10時間または30時間のコースに登録し、トレーニングを修了すると修了カードを受け取ることができます。

10時間のプログラムは、主に基本的な安全情報を学ぶ必要がある初級レベルの労働者を対象としています。30 時間のコースは、現場の安全にある程度の責任を負うスタッフ向けに設計されており、このコースでは学生により多様なトレーニングと詳細な情報が提供されます。監督者や建設専門家は、多くの場合、このトレーニング プログラムの主な受講者です。このコースでは、OSHA 基準に関する人々のトレーニングではなく、危険の特定、回避、予防、 制御に焦点を当てています。

これらのトレーニングコースに加えて、建設業界の人々は、有害廃棄物の運用と緊急対応(HAZWOPER)コースにも興味があるかもしれません。OSHA は HAZWOPER を管理する基準を開発および確立しましたが、HAZWOPER トレーニング プログラムを主催、認定、承認、または承認することはありません。

HAZWOPER は緊急サービスと有害廃棄物処理の規制に関するガイドラインを提供しているため、規制を遵守し、安全に業務を行うために、スタッフにこれらのガイドラインを認識してもらいたい場合があります。OSHAはトレーニングプログラムに直接関係していませんが、OSHA地域事務所、OSHAトレーニングインスティテュート教育センター、トレーナー、アウトリーチトレーナー、またはコンプライアンス支援スペシャリストが、地元のHAZWOPERトレーナーを見つけるのに役立ちます。

HAZWOPERコースを探すときは、プログラムの選択に関する多くの関連情報が記載されているOSHAのHAZWOPERのFAQページ をチェック することをお勧めします。たとえば、OSHAは、コンピューターベースのトレーニングプログラムだけではHAZPOWERトレーニング証明書を取得するための推奨トレーニング要件を満たすことができないと考えているため、あなたまたはあなたのスタッフが受講するコースを100%オンラインにすべきではないことを推奨しています。

2. NCEESの

非営利団体として、National Council of Examiners for Engineering and Surveying (NCEES) は、 エンジニアや測量士が専門免許を取得できるよう支援することを目的としています。NCEESは、すべての州でより統一された要件システムを作成するために1920年に設立されました。

この使命の結果として、彼らは米国の専門家向けの測量および工学試験 を作成、管理、評価 しています。この組織は非常に尊敬されているため、ほとんどの州で工学免許または調査免許を求める人は、NCEES が提供する試験に合格する必要があります。

ライセンスには州固有の要件がいくつかあり、見直す必要がありますが、NCEES からの試験がライセンス プロセスに含まれる可能性が高くなります。あなたまたはあなたのスタッフがライセンスを取得するために適切な手順を踏んでいることを確認するために、事業を計画しているさまざまな州 や外国の事業体のライセンス委員会を確認してください 。

NCEESが提供する一次免許試験

NCEES の工学試験は、工学の基礎 (FE) から始まり、その後、プロフェッショナル エンジニアリング (PE)、次に構造工学 (SE) に進みます。認定を受けるためにスタッフを探している場合は、次の 3 つの試験を受ける必要がある場合があります。

  • 工学の基礎: ほとんどの人にとって、専門的なライセンスを取得したエンジニアになるための最初のステップが通常であるため、 FE 試験 は、工学の学士号を取得した学生、または最近卒業したばかりの学生向けに作成されています。この試験は 110 問をカバーし、コンピューターベースのテスト (CBT) を介して承認された場所で実施されます。
  • プロフェッショナルエンジニアリング: FE試験は、将来のエンジニアが自分の分野の基礎を理解していることをテストしますが、 PE試験 は、入学しようとしているエンジニアリングの弟子でベースラインレベルの能力を持つ潜在的なエンジニアを特定しようとします。この試験は、大学卒業後、特定の分野で最低 4 年の経験を持つエンジニアを対象としています。
  • 構造工学:  SE は、構造工学のベースライン能力をテストする 16 時間の試験 です。試験では横方向と垂直方向のコンポーネントが行われ、特に強風や地震活動のある地域で橋や建物を設計する方法を受験者が知っているかどうかをテストします。

NCEES では、測量の基礎 (FS) と専門測量 (PS) の 2 つの測量試験も提供しています。専門的な資格を持つ測量士になることに興味がある人は、おそらく次の 2 つの試験を受ける必要があります。

  • 測量の基礎: 認可された測量士になるための最初のステップは、FS 試験から 始まります。この試験には 110 の質問があり、最近卒業した人、または測量学の学士号を取得しようとしている人を対象としています。試験は完了するまでに約6時間かかり、試験に合格すると、試験を受ける人が測量業界で基本的な能力を示していることが証明されます。
  • プロの測量: PS 試験 は、専門的な環境で少なくとも 4 年間働いている測量士を対象としています。この試験には 100 の質問が含まれており、測量の専門職で適切に働く能力をテストします。
3. ACI

コンクリートを扱う場合は、米国コンクリート協会 (ACI) の認定が絶対的なゴールド スタンダードです。資材工事、建設、コンクリート設計など、さまざまな業界の企業が、従業員が適切な ACI 認定を取得することを最優先の目標としています。ACIは、コンクリート関連のさまざまなタスクをカバーする合計18の認定を提供しています。

これらの認証には、コンクリート現場試験、傾斜監督、石積み、平面仕上げ、強度および実験室試験、接着アンカーの設置、骨材試験に関連するものが含まれます。テストは、プログラムの 3 つの主要なカテゴリに分類されます 。

  • テスト プログラム: ACI が提供する 3 つの主要なタイプの認定プログラムのうちの 1 つは、テストを対象としています。このカテゴリでカバーされる各テスト認定プログラムは、コンクリート実験室またはフィールドテストの種類を実行するための知識と能力を持っているかどうかを評価します。認定を受けるには、テストを適切に記録し、報告できることを証明する必要もあります。骨材、セメント、フィールドコンクリート、実験室用コンクリート、石積みの試験認証を見つけることができます。
  • 検査プログラム: 認証のもう 1 つの主要なカテゴリは検査に関連しています。これらの認定プログラムは、適切なコンクリートの建設と設置の実践を検査する知識と能力をテストします。非破壊検査の認証、コンクリートアンカー、コンクリート構造、吹付けコンクリートの適切な検査を取得できます。
  • 建設およびスペシャリストプログラム: 建設およびスペシャリストプログラム認定資格は、いくつかの専門的な用途におけるコンクリート建設慣行に関する知識をカバーしています。接着剤アンカーの設置、コンクリート基礎、コンクリートのフラットワーク仕上げは、利用可能なプログラムの 3 つです。また、チルトアップコンクリート建設、吹付けコンクリート建設、コンクリート品質管理の認定も取得できます。

これらの認定資格の取得は、いくつかの理由といくつかの異なるグループにとって 役立ちます。まず、技術者、検査官、職人は、必要な厳格なテストが高品質のコンクリート構造物を確実に構築するのに役立つため、これらの証明書の恩恵を受けることができます。さらに、これらの認定資格を取得することで得られる資格は、認定資格を持っている人をクライアントや雇用主にとってより魅力的なものにします。

建設会社は、ACI認定を受けた人材をスタッフに必要としています。実際、多くの仕事は、地方レベルから国際レベルまでの建築基準法により、プロジェクトのライフサイクルの重要な時点で ACI 認定担当者がいなければ合法的に完了できません。ACI認証を必要とする建築基準法がない場合でも、ACI認定スタッフがいることで、企業はプロジェクトが最高レベルの品質で完了しているという安心感を得ることができます。

建築基準法を満たし、最高レベルで仕事を完了することに加えて、ACI認定個人は、競合他社との差別化を図りたい雇用主にとって非常に価値があります。複数の ACI 認定資格を持つ従業員により、雇用主はより多様なプロジェクトを引き受けることができます。プロジェクトの品質も業界トップとなり、企業の評判が向上します。

4. リード

米国グリーンビルディング評議会(USGBC)の エネルギーおよび環境デザイン におけるリーダーシップ(LEED)は、専門家、プロジェクト、または建物がグリーンプラクティスに従事していることを認定しています。より多くのクライアントや企業がグリーンビジネス慣行に切り替える中、 LEED認定の従業員 は、最新のグリーンプラクティスを最新のものとして売り込みたい企業にとって非常に重要です。

LEEDプロフェッショナル認定プログラムを受講することで、あなたまたはあなたのスタッフは、グリーンデザインと建築における能力を独自に認められることができます。LEEDを通じて取得する最初の資格は、最新の持続可能な建築慣行を理解していることを示すグリーンアソシエイト資格です。この最初の認証を取得した後は、他のLEED認証の取得を続けることができます。

LEEDの資格を取得するには、試験に合格する必要があります。グリーン アソシエイト資格の試験には前提条件は必要ありませんが、専門プログラムの試験ではグリーン アソシエイト試験に合格する必要があります。受験者がこれらの試験に向けて勉強するのに役立つ学習ガイド、教育機会、受験者ハンドブックが用意されているため、受験者はそれらを使用することをお勧めします。

グリーン アソシエイト資格が最も人気がありますが、より専門的な認定資格を選択してキャリアをさらに前進させることもできます。LEED認定が何を提供できるかを理解するために、LEED認定プログラムの詳細をご覧ください。

LEEDグリーンアソシエイト

LEED グリーン アソシエーションの資格 を取得することは 、建築の専門家がグリーン ビルディングの実践と原則をしっかりと理解していることを示す明確な兆候です。持続可能な建築に不慣れな方を対象としています。

試験は 100 問を対象としており、合格するには参加者が 170 点満点中 200 点以上のスコアを取得する必要があります。LEEDグリーンアソシエイトは、試験に合格するだけでなく、合格後も認定を維持するための措置を講じ続ける必要があります。現在、グリーンアソシエイトは、認定を維持するために、試験に合格してから2年間に15時間の継続教育時間を記録する必要があります。

LEED AP スペシャリティ

LEED グリーン アソシエイト試験に合格すると、LEED AP 資格を取得する ことで、さらに差別化を図ることができます。これらの資格は、グリーンビルディングの実践と原則についてより深い知識を持っていることを証明します。さらに、複数の専門 LEED 分野で認定を受けることができるため、一種の LEED 評価システムの専門家であることを示すことができます。USGBCは、試験を受ける前に、登録されたLEEDプロジェクトに取り組んだ実践的な経験を積むことを推奨しています。

各専門分野の試験は 100 問で、合格するには 170 点満点中 200 点という同じスコアが必要です。取得するには、LEED グリーン アソシエイト資格を取得し、18 歳以上である必要があります。LEED AP 専門資格には次のものが含まれます。

  • LEED AP BD+C: LEED AP Building Design + Construction 認定は、グリーン ビルディングに関する知識を実証したい専門家向けに設計されています。試験に合格すると、住宅、教育、医療、商業用グリーンビルディングの設計と建設のさまざまな段階に関する高度な知識があることが証明されます。
  • LEED AP O+M: グリーン運用とメンテナンスで差別化を図りたい場合は、LEED AP 運用 + メンテナンス認定が最適です。この認定資格を取得すると、環境への影響を軽減し、効率を高め、持続可能な運用を実践し、既存の建物のパフォーマンスを向上させるために、運用とメンテナンスのベストプラクティスを使用する方法を知っていることを証明できます。
  • LEED AP ID+C: LEED AP インテリア デザイン + 建設資格は、生産性を促進しながら、健康的で持続可能なテナント エリアと商業インテリアを作成する方法を知っていることを示します。この試験は、生産的な作業環境の設計、建設、改造を対象としています。
  • LEED AP ND: LEED AP ネイバーフッド開発は、ウォーキングを奨励するコミュニティを作りたい人々にとって理想的です。資格は、歩きやすいコミュニティや近隣地域を計画、設計、開発する方法を知っていることを示しています。
  • LEED AP 住宅: 持続可能な住宅を建てる方法を知っていることを証明したい場合は、LEED AP 住宅資格を確認してください。試験に合格することは、廃棄物を大量に発生せず、生産に使用する材料や資源が少ない耐久性のある住宅を設計および建設する方法を知っていることを意味します。
5. NCCCO

 クレーンオペレーター 認定国家委員会 (NCCCO) は、さまざまなクレーンのクレーン操作認定を提供しています。各認証は操作するクレーンの種類に固有であるため、スタッフは複数の認証を取得する必要がある場合があります。NCCCOは、クレーンの安全な操作のための有用な性能基準の開発を支援することに専念しています。

現在、NCCCOは、業界で最も使用されているタイプのクレーンのいくつかに対して、いくつかの異なる認証プログラムを提供しています。オペレーターは、専用の杭打ち機、ブームトラック、タワークレーンから、関節式クレーン、基礎掘削リグ、掘削機デリックまで、あらゆるタイプのクレーンの専門認証 を見つけることができます 。オペレーターを認定するだけでなく、オペレーター以外の人でも、クレーン検査官、リフトディレクター、信号員、リガーなど、いくつかの役職で認定を受けることができます。

これらの認定はさまざまな機器を対象としていますが、すべて同じ原則と手順に従います。NCCCOは、受験者に提供するリソースにおいて、すべての受験者が潜在的な認定の主題に習熟し、知識があることを確認したいと考えています。受験者の知識を検証するために、認定資格に関連する試験資料を作成および管理します。最後に、NCCCOは関連する基準を満たす人に認定を授与します。

NCCCO認定には多くのメリットがあります。スタッフが適切な認定を受ければ、事故の可能性が減り、損失のリスクが減り、スタッフの訓練が強化され、雇用機会が増えます。NCCCOは、米国国家規格研究所の認定を受け、 OSHAによって認められているため、最も信頼できる組織の1つです。

6. CMAA

 米国建設管理協会 (CMAA) の認定建設管理者® (CCM) 認定は、それを受けた人が建設管理認定プログラムの要件を満たしていることを証明します。これらの要件には、現場経験、正式な教育、および CMAA 資料に対する知識と能力を実証する能力が含まれます。

多くの建設管理者は、キャリアアップし、専門知識を深め、その分野での卓越性への取り組みを実証するために、CCM 認定資格を取得しようとしています。CCM は、初期計画段階から設計および建設段階に至るまで、プロジェクトのライフサイクルに管理手法を適用する準備ができています。CCM がプロジェクトに適用する手法は、プロジェクトの品質、コスト、時間を制御するのに役立ちます。

基本的に、CCM の称号を獲得した人は、最高レベルの倫理的行動と品質で建設管理サービスを提供するのに最適な資格があることを証明します。

CCM を取得するには、建設管理者は 15 の主要科目をカバーする包括的な対面試験 を受ける 必要があります。試験の科目の一部は、安全性、時間管理、コスト知識などの重要な分野をカバーしており、CCM が活用できる包括的な豊富な知識を確実に備えています。試験に合格するだけでなく、専門的な経験を証明する 2 人の推薦人が必要であり、3 年ごとに再認定を受ける 必要があります。

試験の資格を得るには、建設業界でもかなりの経験が必要です。4 年間の学士号と最低 4 年間の建設管理、または合計 8 年間の建設経験(そのうち 4 年間は管理職)のいずれかが必要です。これらの厳しい要件により、認定を受けることは誰にとっても大きな成果です。

企業は、業界でトップの人材がいることを売り込むことができるため、スタッフに CCM を配置することを好みます。スタッフに CCM がいる場合は、プロジェクトが安全で費用対効果の高い方法で完了することも信頼できます。これらの専門家があなたの側にいることで、リスクを軽減し、すべてのプロジェクトが時間通りに完了する可能性が高まります。

クイック見積もりを取得する
Cat Rentals℠ から最高の装備を手に入れましょう

スタッフに最高の建設認定資格を装備させることに加えて、仕事を完了するために利用できる最高の機器を用意することが重要です。Cat Rentals℠の機械を選択すると、過酷な作業をこなすためのパワーと耐久性を確実に備えることができます。レンタル機器をご覧ください。ご不明な点がある場合、または機器のレンタルをご希望の場合は、お気軽にお問い合わせいただくか、最寄りの支店を見つけてください。

お近くのCatレンタルを探す
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp