建設ドキュメント: 究極のガイド
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

建設プロジェクトを成功させるには、正確ですぐに利用できるドキュメントが必要です。適切な書類がないと、収縮コストが膨らむ可能性があり、さまざまな請負業者や下請け業者の責任が不明確になる可能性があります。また、適切な文書がなければ、完成した建設プロジェクトがプロジェクトオーナーのビジョンを満たす可能性が非常に低くなります。

ドキュメントはプロジェクトの成功に不可欠であるため、建設会社は、収縮を獲得してプロジェクトを完了するために依存する可能性が高いドキュメントに注意する必要があります。建設会社が契約を獲得し、クライアントの期待に応えるプロジェクトを完了させるのに最適な立場にあることを確認するために、建設入札プロセス、建設文書の重要性、およびさまざまな関係者がプロジェクトで使用する主要な文書について詳しく学んでください。

いずれかのセクションに移動:

建設入札プロセス

建設会社がプロジェクトを勝ち取るためには、多くの場合、多段階の建設入札プロセスを経る必要があります。このプロセスでは、建設会社はプロジェクトに入札し、落札した場合は収縮の詳細を確定し、最終製品を提供します。これらの段階では、すべての条件が合意され、プロジェクトが正しく完了していることを確認するために、さまざまな文書が必要です。

建設文書管理に付随する標準文書を理解する前に、まず建設プロジェクトを軌道に乗せるための一般的なプロセスを理解する必要があります。建設入札プロセスのさまざまな段階をより広く理解するために、その基本的な活動のいくつかをチェックしてください。

  • 入札勧誘: 構造物の建設を希望する個人または組織は、プロジェクトの入札を求めます。正確な入札を確実に得るために、オファーを求める所有者は、仕様、範囲文書、図面を含む文書を提供する必要があります。入札勧誘プロセスは、入札依頼または提案依頼である場合があります。
  • 入札の提出: 関心のあるすべての建設会社は、指定された期限までに入札を提出する必要があります。彼らの入札は、入札シート、入札フォーム、または入札テンプレートと呼ばれる文書の形式で提供されます。提出後、所有者は入札選択プロセスを開始し、作業を完了したい会社を選択します。
  • 下請け: プロジェクトに入札しているゼネコンは、入札する前に下請け業者から作業の種類の入札を受けることがあります。このプロセスは、請負業者が収縮を獲得した後にも発生する場合があります。
  • 契約の形成: プロジェクトを獲得した後、所有者とゼネコンはプロジェクトの条件を最終決定します。この段階では、さまざまな法的文書が両当事者によって合意されます。
  • プロジェクトの納品: 収縮書類が完成すると、プロジェクトの建設が開始されます。
建設書類の重要性

建設書類は、プロジェクトのコストを固定することから構造物が正しく建設されていることを確認することまで、いくつかの目的に役立ちます。幅広い建設書類を理解することで、クライアントの目から見てあなたのプロフェッショナリズムを確固たるものにし、より多くの契約を獲得するのに役立ちます。また、建設が始まる前に、プロジェクトのすべての条件、責任、料金が明確化されていることを確認するために、評判の良いプロジェクトオーナーがどのような書類を提出すべきかを知っておくことも不可欠です。

建設書類の必要性を無視する人は、法的な問題やクライアントの不満のリスクを冒します。適切な書類がなければ、プロジェクトオーナーが当初合意した金額よりも低い金額をサービスに対して支払うという問題が発生した場合、全額の支払いを受け取ることができない可能性があります。また、適切なドキュメントがないと、チーム鉛、リード構築プロセスの重要な部分を見逃し、その結果、最終製品に支障をきたす可能性があります。

上記のような問題を回避するには、まず主要な種類の建設書類について詳しく知ってください。

 

建設書類の種類

すべてのプロジェクトには異なる仕様とニーズがありますが、ほとんどのプロジェクトにはいくつかの種類の建設文書が標準装備されています。建設書類の主な種類には、入札および調達書類、収縮書類、プロジェクトマニュアル、図面などがあります。以下に、建設会社が知っておくべき建設書類のカテゴリの内訳を示します。

1. 入札・調達書類

入札および調達書類は、プロジェクト所有者とゼネコンが同じ認識を持っていることを確認するのに役立ちます。場合によっては、プロジェクトオーナーは資格のある企業に入札を開始したり、特定の企業に入札の招待状を送ったりすることがあります。

プロジェクトオーナーが準備しなければならない文書は、入札の広告から始まります。これらの文書は、プロジェクトを説明し、利害関係者からの入札にプロジェクトを開く一般的な発表である場合があります。プロジェクトオーナーが特定の請負業者のみを入札に招待する場合は、入札を希望する請負業者に送る招待状を準備する必要があります。

また、プロジェクトオーナーは、すべての入札が同じ形式で送信されるように入札フォームを作成する必要があります。関心のある請負業者は、この入札テンプレートに記入して入札を準備し、プロジェクト所有者に送信する必要があります。

請負業者の入札テンプレートに関する情報

プロジェクトに入札する請負業者は、入札の詳細が記載された入札テンプレート、入札フォーム、または入札シートを保管する必要があります。この文書では、建設会社はクライアントと所有者の名前、およびプロジェクトサイトを指定する必要があります。このドキュメントには、プロジェクトの説明、目標、詳細、プロジェクトスケジュールの概要も含まれています。

入札テンプレートでは、プロジェクトに入札する建設会社が所有者の責任を定めます。また、プロジェクトの予測コストと完了日も設定します。これにより、プロジェクトオーナーは材料、人件費、その他のコストの内訳を確認できます。入札を受け入れるには、所有者が入札テンプレートに署名します。

その他の入札書類

入札フォームと入札招待状の他に、ほとんどの建設プロジェクトに標準装備されている文書がいくつかあります。これらの文書には、所有者と請負業者の契約フォーム、性能保証書、労働および材料保証書が含まれます。

  • 所有者と請負業者の契約フォーム: この文書は、プロジェクトの所有者と請負業者がプロジェクトの要件について合意していることを確認します。これらの収縮文書には、両当事者の義務、義務、および権利が記載されています。所有者と請負業者の契約書は、プロジェクトに関わるすべての人が期待を認識していることを確認するため、双方にとって非常に重要です。
  • 労働および物品保証金: 支払い保証金とも呼ばれるこの文書は、プロジェクトのサプライヤーおよび下請け業者の支払いを保証します。この保証金は、関係者がプロジェクトに使用する材料と労働に対して確実に支払われるようにするための一種の保険と考えることができます。これは、請負業者が材料、サービス、設備の代金を下請け業者に支払わなかった場合に、建設プロジェクトの硬化層の所有者を保護するのに役立ちます。
  • - 履行保証金: 性能保証金は、下請け業者の債務不履行や請負業者の履行不履行から所有者を保護するように設計されています。これは基本的に、請負業者が職務を遂行しなかった硬化層の所有者の費用が負担されることを保証します。
2. 契約書

入札が受諾され、請負業者がクライアントと協力する準備をした後、収縮を完了する必要があります。これらの収縮文書は、潜在的な請負業者が確認できるように入札プロセスで起草される可能性があることに注意する必要があります。建設プロジェクトの入札部分と収縮部分に使用されるドキュメントの間に重複がある場合があります。

企業が建設プロジェクトに使用する収縮文書には、いくつかの種類があります。収縮書類を使用すると、クライアントと請負業者はすべての条件が合意され、誤解が生じないことを確認できます。建設プロジェクトで使用される主な種類の収縮文書の詳細については、以下をご覧ください。

建設請負契約

建設収縮契約は、ほとんどの建設プロジェクトの主要な文書です。これは、企業の請負事務所または私有地所有者と請負業者との間の主要な契約です。他のほとんどの収縮文書は、建設契約に参照するか、建設収縮契約に添付します。

建設収縮契約には、建設プロジェクトの設定日が指定されていることが期待できます。また、建設プロセスにおけるさまざまなタスクをどの当事者が担当するかを明確に示す必要があります。また、契約の条件、条件、条件に関する情報を掲載したセクションも多数あります。

作業範囲

作業明細書とも呼ばれる作業範囲文書は、プロジェクトを完了するために達成する必要がある作業を説明するために使用されます。また、さまざまな種類の作業の責任者、さまざまなタスクに必要な材料、および仕事を効果的に完了するために必要なテクニックについても強調します。作業範囲ドキュメントには、変更指示の処理方法が詳細に記載されています。

このドキュメントは、仕事を成功させるために非常に重要です。これは、企業が入札プロセス中にプロジェクトの正確な見積もりをまとめるのに役立ちます。また、チームメンバーは自分の責任と、作業を完了するために必要な手順を確信できるため、建設が始まったときにプロジェクトを成功させることができます。

一般条件

建設収縮には、一般的な条件セクションがあります。これは、請負業者とクライアントの間の責任、関係、および権利を詳述する収縮の部分です。契約のこの部分の最も重要な側面は、各当事者の義務と権利について説明しています。建設プロセス中に紛争が発生した場合、関係者はこの収縮部分を使用して、紛争の対処方法を説明する規定を見つけることができます。基本的に、この収縮文書は、建設収縮全体に法的枠組みを与えます。

特別条件

多くの契約には、一般条件セクションの付録、補追版として含まれている特別な条件文書があります。この文書には、プロジェクトの特定の部分に関連する条項があり、特定の条件が詳述されています。特別な条件セクションは、プロジェクトの特定の部分にのみ関連する特定の指示を表示する必要がある場合に使用します。

工事スケジュール

建設スケジュールには、プロジェクトの段階と完了時期が定められています。スケジュールの問題が発生した場合、建設スケジュールは契約クライアントにある程度の影響力を与えます。請負業者は、プロジェクトを時間通りに完了するために必要なさまざまなタスクをスケジュールするためにも、このドキュメントを使用します。作業現場のニーズの変化によって問題が生じる可能性があるため、建設スケジュールが変更される場合があります。

推定原価

建設収縮の原価見積もりセクションでは、建設プロジェクトで使用されるすべての品目を分類し、そのコストについて説明します。特定の項目を含まない一括番号を提供するコストの見積もりや、各項目のコストの詳細な表現を示す見積もりを見つけることができます。

建設保険の補償範囲一覧

建設保険の補償範囲のリストは、請負業者が事故の硬化層に経済的に保持できることをクライアントに示すために使用されます。クライアントは、設備やプロジェクトの他の部分が保険でバックアップされていることを知れば、より安心できます。リストには、性能保証、ビルダーのリスク保険、一般賠償責任保険など、さまざまな種類の補償が含まれています。

部品表

部品表ドキュメントには、建設プロジェクトで使用されるさまざまな材料と取引のリストが記載されています。このドキュメントには、プロジェクトを完了するために使用した作業、部品、および材料の明細リストを含める必要があります。企業は、プロジェクトの正確な入札を提出したい場合、これらの文書のいずれかをまとめる必要があります。契約担当者の好みによって、実際の収縮には含まれない場合があります。

技術仕様

収縮の仕様セクションでは、技術要件とデータについて説明します。この部分では、プロジェクトの技術的側面に使用される技術と資料を読者に提供します。技術仕様は、通常、収縮の作成中に交渉されます。仕様に変更があった場合は、「作業範囲」セクションに規定された条件に基づいて変更する方法がわかります。

図面

収縮の一部には、完了する作業に関連する図面を含める必要があります。これらの図面は、実際の設計図と同じくらい詳細なものから、作品のキャラクター、範囲、範囲の基本的な表現と同じくらいシンプルなものまでさまざまです。

 

3. プロジェクトマニュアル

プロジェクトマニュアルは通常、プロジェクトのすべての収縮文書と非契約文書を含む製本された物理的またはデジタルの本の形式で提供されます。プロジェクトマニュアルに欠けているドキュメントは、プロジェクトの図面だけです。

プロジェクトマニュアルの4つの主要なセクションは、入札要件、収縮のさまざまな部分、収縮の一般条件と補足条件、および技術仕様です。収縮のこれらのさまざまなセクションは以前にも説明しましたが、プロジェクトマニュアルを個別の建設文書として理解することが重要です。

プロジェクトマニュアルは、プロジェクト文書を整理し、すべてを簡単に見つけられるようにするのに役立ちます。このマニュアルでは、請負業者はプロジェクトの仕様と財務の詳細に関するデータにアクセスできます。これは建設プロジェクトの重要なコンポーネントであり、所有者と請負業者の関係が成功すると、プロジェクトのさまざまな段階で利用されます。

4. 計画と図面

プロジェクトの建設段階を正常に完了するには、請負業者は詳細な図面と設計図を入手する必要があります。所有者は、建築家と協力して計画を作成し始め、建築家はスケマチック設計を考案し、設計開発段階に進みます。所有者と建築家が設計に合意すると、請負業者が構造物の建設に使用する正式な建設書類を作成します。

さまざまな種類の図面の詳細については、以下をご覧ください。

スケマチック設計

スケマチック設計は、プロジェクトの最初の種類の図面です。建築家はプロジェクト所有者と協力して、プロジェクトの要件を確立し、潜在的な構造の基本的な表現を作成します。これらの図面は、デザインの主要な概念、その空間関係、形式、および建物のさまざまな部分の基本的なスケールを表現しようとしています。この設計から、所有者はプロジェクトのコストを見積もることができます。

スケマチック設計段階では、サイト計画、立面図、間取り図のコンピューターレンダリングまたは手描きの表現が表示されます。

設計開発

設計・開発の段階では、オーナーと建築家が設計を確定します。これらの文書には、ドアと窓の位置、一般的な構造の詳細、および材料に関する仕様が含まれます。設計開発段階が終了するまでに、詳細な用地計画が作成されているはずです。設計開発段階の最後には、完全な寸法を表す断面図や、詳細な間取り図や立面図が作成されます。

施工図および設計図

設計開発段階の後、建設書類が請負業者と共有され、建設を計画して開始します。これらの図面ドキュメントと設計図は、設計開発段階で作成された最終的な図面から取得されます。この段階の新しい図面には、プロジェクトの適切な建設を確保するためにさらに詳細が記載されます。

これらのドキュメントには、建設慣行と材料に関する特定の要件が記載されています。所有者または建築家は、完成した図面を請負業者に送り、請負業者はプロジェクトに入札し、プロジェクトコストの価格を設定することができます。

完成した施工図面のセットには、いくつかのドキュメントが含まれます。建築図面は、請負業者が使用する主要なタイプの 1 つです。これらの建築図面には、間取り図、敷地計画、建物のセクションと詳細などの文書が含まれます。また、構造図面と組み合わされて、構造を適切に構築する方法に関する重要な情報を請負業者に提供します。この段階には、電気および機械図面も含まれます。

図面または施工図面の記録

建設が開始したら、請負業者の建設プロセスの文書を作成する必要があります。記録図面または竣工時の図面は、元の図面および仕様と実際に構築されたものとの違いを示すための文書です。プロジェクトは変化し、当初の設計では予期していなかった課題に直面するため、何が変わったのかを示すには、記録図面が不可欠です。

請負業者は、作業またはプロジェクトの完了時にプロジェクトの竣工図面を提出します。図面には、建設プロセス中に行われたすべての変更が、プロジェクトの変更された場所、形状、寸法に関する詳細とともに表示されます。

建設機械をお探しですか?Cat Rentals℠を参照

プロジェクトを正常に完了するために適切なドキュメントが必要であることに加えて、適切な機器も必要です。Cat Rentals℠では、プロジェクトの成功にとって、信頼性が高くコスト効率の高い建設機械類がいかに重要であるかを知っています。そのため、マテリアルハンドリング、土木、空中作業用途向けのCat機器をご利用いただけます。Caterpillarでは、お客様のプロジェクトのニーズに的確に適合する機器をお届けできるよう、さまざまなCat製品を提供しています。

次のプロジェクトで機械レンタルに興味がある場合は、在庫に目を光らせてください。ご質問がある場合は、最寄りのCat支店の担当者にお問い合わせください。

最寄りのCatレンタルを検索
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp